A busca por competitividade e aumento de produção tem se tornado cada vez maior, não só em grandes grupos, mas em empresas de pequeno e médio porte também. Focando no coração do processo, que são os acionamentos elétricos (conjunto motor e inversor de frequência), o aumento da velocidade exige performance cada vez maior dos drives, de modo a manter a qualidade final da produção, sem paradas de produção por quebras do material.
Além da competitividade, a preocupação com a segurança e a integridade física dos operadores e profissionais de manutenção também tem sido pauta crescente na indústria de modo geral. A implementação de drives e sistemas de automação de última geração, tem possibilitado um grande aumento da segurança nas indústrias e processos, quer seja pelo melhor desempenho em controle reduzindo as intervenções de manutenção, possibilidades de monitoramento remoto ou pelas opções disponíveis atualmente de sistemas de segurança integrados aos próprios equipamentos.
ABB oferece a maior e mais completa linha de inversores de frequência premium de altíssima performance do mundo, de modo a maximizar a produção da máquina de papel, reduzindo paradas de produção com inversores de alta performance e confiabilidade, facilitando o diagnóstico e a solução de problemas e ainda contando com a mais completa gama de opções de segurança integrada.
Soluções de segurança são necessárias para a segurança das máquinas e processos
Como os movimentos num ambiente industrial são potenciais riscos, as funções de segurança podem ser usadas para manter esses movimentos seguros, com funções como:
- Prevenção de partida inesperada
- Parada de emergência
- Segurança de limitação de velocidade, aceleração/desaceleração segura
- Segurança de sentido de rotação
- Controle seguro de freio mecânico
Quando as funções de segurança integradas ao drive são indicadas?

O que as funções de segurança integradas ao drive podem fazer pela sua máquina?
- Parar o equipamento com segurança
- Monitorar a velocidade com segurança e reagir de acordo, se necessário
- Monitorar com segurança a direção da rotação do motor
- Impedir a partida inesperado do equipamento
- Minimizar o desperdício e o tempo de inatividade com parada segura controlada
- Comunicar com segurança com o PLC de segurança através do PROFIsafe
- Fornecer realimentação por encoder segura para o controle do inversor e sistema de segurança
- Entradas e saídas de segurança para os dispositivos de campo (por exemplo, parada de emergência, chaves de limite, etc.)
- Monitoramento de velocidade segura sem encoder com estimativa de velocidade segura
Soluções inteligentes de segurança integradas aos drives

Safe Torque Off (STO) – Incorporado no produto padrão
Dentre as funções de segurança, a mais comum e mais utilizada em acionamentos com inversores de frequência é a Safe Torque Off (STO).
O Safe Torque Off, STO, é um circuito de segurança para inibir o torque do motor, removendo os pulsos de controle para os componentes eletrônicos de potência do inversor. O STO tem dois canais redundantes, bem como uma conexão de realimentação das entradas STO para o controle do inversor, que interrompe a modulação do inversor quando o STO é ativado.
O circuito STO é ativado removendo a tensão das entradas STO. Isso torna o circuito à prova de falhas contra interrupções de energia.
O Safe torque off substitui os contatores de saída para o motor, tradicionais em muitas aplicações, e oferece muitos benefícios em comparação com os contatores, sendo eles:
- Custo reduzido
- Redução do espaço de instalação, uma vez que o STO está dentro da unidade
- STO é um circuito eletrônico e fornece tempos de resposta muito mais rápidos em comparação com contatores eletromecânicos.
- STO não tem peças de desgaste
- STO tem dois canais e substitui dois contatores de motor em um sistema de segurança de dois canais
- STO está incorporado no produto padrão, sem a necessidade de cartões adicionais (linhas ACS355, ACS380, ACS580 e ACS880).
Tem interesse? Clique aqui e entramos em contato.