ABB moderniza máquina de papel suíça como modelo para eficiência energética

  • A Model Group modernizou uma importante máquina de papel com motores elétricos IE4 e multidrives ABB
  • O novo equipamento está economizando 900.000 kWh em eletricidade ao ano
  • A velocidade da produção aumentou em 12,5% com um potencial que pode chegar a um total de 25%

A ABB ajudou a Model Group, uma fabricante de embalagens com sede na Suíça, a modernizar uma de suas principais máquinas de papel com motores de eficiência energética e inversores de frequência (VSDs) ultra-modernos. O resultado foi maior produtividade e confiabilidade, junto com uma redução do consumo de energia de até 900.000 kilowatt horas (kWh) ao ano - equivalente a 200 casas com quatro moradores da Suíça, com um retorno financeiro projetado em menos de cinco anos.

A Model Group desenvolve, produz e fornece embalagens de alta qualidade feitas de papelão sólido e ondulado, desde embalagens simples para transporte até caixas altamente sofisticadas para perfumes e chocolates. Em sua instalação em Weinfelden, na Suíça, a Model Group opera duas grandes máquinas de papel: quase 80 metros de comprimento. Alimentada por diversos motores elétricos, as máquinas operam 24 horas por dia, sete dias por semana para produzirem o papel utilizado pelo grupo para fabricar um pouco dos 1.500 milhões de metros quadrados de papel ondulado ao ano.ar.

A produção de papel consome bastante energia, e como a segunda máquina de papel em Weinfelden chegou ao final de sua vida útil, a Model Group se interessou em explorar opções de upgrade que fornecessem um aumento em eficiência energética.

Philipp Lenhard, technical manager at the facility, said: "Recycling and energy-efficient production have the highest priority for us - from an ecological as well as an economic point of view. This priority applied to the renewal of the drive systems for paper machine two. The variable speed drives were legacy models that suffered from a lack of spare parts, while the motors dated from 1991 and required an extensive overhaul.

“Nós ficamos impressionados com a proposta de upgrade enviada pelos especialistas da ABB que permitiram que os novos motores e inversores pudessem ser ajustados. Isso evitou custos envolvidos na revisão dos motores existentes enquanto aproveitava os subsídios governamentais disponíveis para melhorias em eficiência energética.” O projeto de modernização foi planejado considerando as paradas no verão por seis dias da Model Group em 2019 e 2020. O novo equipamento foi entregue na planta, pronto para rápida instalação e comissionamento.

Em 2019, os VSDs foram substituídos pelas versões mais recentes dos Multidrives ACS880 da ABB. Assim, em 2020, um total de 36 motores elétricos foram substituídos por motores IE4 ABB - a classificação mais alta em eficiência energética para motores de indução CA.

Philipp Lenhard continua: “Os motores IE4 da ABB nos permitiu obter financiamentos federais no país para o projeto que não seriam acessíveis se nós tivéssemos usado motores IE3. Esse subsídio cobriu cerca de 32% do nosso investimento total. Para todos os efeitos, o upgrade na classificação de eficiência pagou pelos motores desde o início.”

O Model Group tem um total de 36 novos motores da ABB de eficiência energética IE4 em operação.
O Model Group tem um total de 36 novos motores da ABB de eficiência energética IE4 em operação.

A entrega e comissionamento aconteceram exatamente como o planejado, com a máquina de papel dois capaz de realizar o startup novamente em agosto de 2020, com menos ruído e mais econômica do que antes. Enquanto os cálculos da Model Group mostram que os motores de eficiência energética e drives estão economizando até 900.000 kWh ao ano, há benefícios adicionais importantes.

Anteriormente, a membrana de papel de 2,5 metros corria pela máquina por 800 metros por minuto. Agora ela corre 900 metros por minuto - um incremento importante em produtividade. Além disso, as novas soluções em acionamento em algum momento permitirão que a máquina corra um quilômetro por minuto quando outras atualizações forem feitas. A velocidade do motor tem sido reduzida de 1.500 para 1.000 rpm, o que tem tornado isso possível para otimizar ou eliminar engrenagens, assim reduzindo consideravelmente a fricção.

O resultado final é maior velocidade da produção, economias consideráveis de energia e um retorno sobre o investimento (ROI) projetado em menos de cinco anos.

Stefan Floeck, Presidente da Divisão para motores de baixa tensão da ABB Motion, disse: “O sucesso desse projeto para a Model Group é a perfeita ilustração de como a eficiência energética não representa custos adicionais para o negócio. Pelo contrário, a modernização com a versão mais recente dos drives e motores de eficiência energética contribui diretamente para melhor desempenho nos resultados financeiros, e também ajudando a reduzir as emissões de carbono.”

Para saber mais sobre as soluções da ABB para o mercado de papel e celulose: https://new.abb.com/drives/segments/pulp-and-paper

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.co

ABB Motion mantém o mundo em movimento - enquanto economiza energia todos os dias. Inovamos e ultrapassamos as barreiras da tecnologia para possibilitar um futuro de baixo carbono para clientes, indústrias e sociedade. Com nossos inversores, motores e serviços digitais, nossos clientes e parceiros alcançam melhor desempenho, segurança e confiabilidade. Oferecemos uma combinação de expertise e tecnologia para fornecer a solução ideal de acionamento e motor para uma ampla variedade de aplicações em todos os segmentos industriais. Por meio de nossa presença global, estamos sempre próximos para atender nossos clientes. Com base em mais de 130 anos de experiência acumulada em acionamentos elétricos, aprendemos e melhoramos a cada dia.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp