- O eMine ™ compreende uma abordagem objetiva, método e portfólio integrado de eletrificação e sistemas digitais projetados para acelerar a descarbonização do setor de mineração
- A ABB também está testando o ABB Ability ™ eMine FastCharge, o sistema de recarga mais rápido e totalmente automatizado do mundo para caminhões de autobasculantes, oferecendo até 600 kW de potência
- O eMine ™ pode reduzir o consumo de diesel em até 90%, enquanto os caminhões de transporte estão em um sistema de trole elétrico
A ABB lançou o ABB Ability ™ eMine, um portfólio de soluções que ajudará a acelerar o movimento em direção a uma mina zero carbono. A ABB também revelou o piloto do inovador ABB Ability ™ eMine FastCharge, o sistema de carregamento mais rápido e potente do mundo, projetado para interagir com todos os feitos dos caminhões autobasculantes elétricos de mineração.
O eMine ™ compreende um portfólio de tecnologias de eletrificação que torna a mina totalmente elétrica possível, desde a mina até o porto, e é integrado com aplicações e serviços digitais para monitorar e otimizar o uso de energia. Ele pode eletrificar qualquer equipamento de mineração através de içamento, moagem, transporte e manuseio de materiais. A partir de 2022, incluirá o novo ABB Ability ™ eMine FastCharge, que fornece carga elétrica de alta potência para caminhões autobasculantes e que está atualmente em fase piloto. Ele também incorpora o ABB Ability™ eMine Trolley System, que pode reduzir o consumo de diesel em até 90%, reduzindo significativamente os custos de energia e o impacto ambiental.
“A indústria de mineração global está passando por uma das transformações mais significativas e importantes de nossa geração - que se tornará carbono zero”, disse Max Luedtke, Global Head of Mining da ABB. “ABB Ability ™ eMine é um marco empolgante para ajudar a converter as operações de mineração existentes de energia a combustível fóssil para totalmente elétrica. As minas podem se tornar cada vez mais eficientes em termos de energia, com níveis amplamente reduzidos de emissões de CO₂, ao mesmo tempo em que se mantêm competitivas e garantem alta produtividade.”
“Estamos comemorando 130 anos na indústria de mineração e décadas na eletrificação de equipamentos de mineração”, acrescentou Mehrzad Ashnagar-an, Global Product Line Manager, Electrification and Composite Plant. “Hoje estamos ampliando nossas capacidades de engenharia e investimento em transporte elétrico, para trazer novas soluções para atender a crescente demanda de nossos clientes. Além dos benefícios ambientais, a volatilidade do preço do combustível, tornando a eletricidade mais competitiva em termos de custo, e a legislação estão levando à mudança para as minas alimentadas por eletricidade. A ABB não apenas entende esses requisitos, mas também pode prover a indústria para atendê-los.”
O eMine ™ FastCharge pode servir como a base fundamental da transição para minas totalmente eletrificadas em toda a indústria. Esta solução flexível e totalmente automatizada está sendo projetada para os ambientes mais extremos, pode ser instalada em qualquer lugar e pode carregar qualquer caminhão elétrico sem intervenção humana em até 600kW, a maior potência disponível no mercado hoje para minimizar o tempo de inatividade de ativos móveis. O tempo de recarga dependerá da capacidade da bateria a bordo do caminhão de transporte e do perfil operacional; no entanto, em muitos casos, um estado de carga adequado pode ser alcançado em 15 minutos. Com o eMine ™, a ABB está estendendo seus recursos para a eletrificação de caminhões de mineração e tecnologias para todo o processo de transporte.
O eMine ™ proporciona planejamento de projeto integral e pensamento para maximizar o valor da eletrificação, ajudando a projetar o processo de transporte da maneira mais otimizada com soluções elétricas que atendem às restrições da mina e ajudam a cumprir as metas de produção. A ABB ajuda os operadores de mina a mapear sua jornada em direção a uma mina totalmente elétrica, desde a eliminação do diesel até a incorporação de uma nova mentalidade e novas habilidades de equipe. Ao integrar totalmente a eletrificação e os sistemas digitais da mina até o porto, o eMine ™ reduz ainda mais os custos gerais e melhora o desempenho da mina, enquanto reduz significativamente o impacto ambiental.

Uma visão do ABB Ability eMine ™ FastCharge com um caminhão realizando recarga 
ABB Ability eMine ™ compreende um portfólio de tecnologias de eletrificação que torna a mina totalmente elétrica possível desde a mina até o porto 
ABB Ability ™ eMine é integrado com aplicações e serviços digitais para monitorar e otimizar o uso de energia 
ABB Ability ™ eMine ajudará a converter as operações de mineração existentes de energia de combustível fóssil para totalmente elétrica
A ABB conta com 130 anos de experiência na indústria de mineração e é pioneira na integração de eletrificação, automação e digitalização na mineração. O eMine ™ é tem o suporte do ABB Ability ™ MineOptimize, uma plataforma que otimiza a engenharia no projeto da planta ou mina e facilita a transição para a mina digital e livre de CO₂ do futuro.
A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com
Automação de Processos: A unidade de negócios de Automação de Processos da ABB é líder em automação, eletrificação e digitalização para os setores de processos e híbridos. Atendemos nossos clientes com um amplo portfólio de produtos, sistemas e soluções ponta a ponta, incluindo nosso sistema de controle distribuído nº 1, software e serviços de ciclo de vida, produtos específicos da indústria, bem como ofertas de medição e análises marítimas e turbo alimentadores. Como o nº 2 global no mercado, nos baseamos em nossa profunda expertise de domínio, equipe diversificada e presença global, e nos dedicamos a ajudar nossos clientes a aumentar a competitividade, melhorar seu retorno sobre o investimento e conduzir operações seguras, inteligentes e sustentáveis.