Os motores elétricos são fundamentais em quase toda a economia industrial e são responsáveis por trazer movimento ao processo produtivo, ou seja, fazendo funcionar máquinas, como bombas, compressores, ventiladores, misturadores, entre outros equipamentos e é de extrema importância avaliar o custo real de um motor elétrico vai além do valor do preço de compra.
O custo de aquisição de um novo motor é geralmente inferior a 3% comparado ao custo total do ciclo de vida de um motor elétrico.
Outros custos são de longe muito mais significativos e devem ser considerados antes de tomar a decisão de compra.
O custo de operação é de 70% a 95% dos custos totais e é baseado no preço da energia kWh e das horas anuais em operação ao longo de 20 anos.
Considerando que os custos com parada/manutenção vêm das paradas não planejadas no qual isso representa de 2 a 30% dos custos totais.

Juntos, a composição desses três custos forma o custo real do motor.

De uma maneira geral o custo de operação é o maior custo ao longo da vida útil de um motor elétrico, por exemplo, operando um motor de 75kW com rendimento de 95,4%, com um custo médio do kWh em R$0,40 e trabalhando 8760 horas por ano, temos um consumo anual de R$275.471, projetando isso para 10 anos, o consumo em energia elétrica se dá em R$2.754.717.
Se assumirmos o custo de uma parada não planejada de R$10.000 por ano, ou seja, se falhar por qualquer motivo, ao longo de 10 anos teremos um custo total estimado de R$100.000.
Comparado com o valor de aquisição de um motor de 75kW em R$40.000, o custo de operação é muito mais alto e esse custo com eletricidade podem ser reduzidos escolhendo um motor mais eficiente.

Diante disso tudo, existe uma clara necessidade de motores mais eficientes para economizar energia, diminuir os gastos e reduzir as emissões.
Um motor mais eficiente é capaz reduzir o desperdício de energia, pois aumenta a eficiência da conversão de energia elétrica em energia mecânica.
Ao aumentar a eficiência energética é possível economizar não só energia elétrica, mas também reduzir as emissões de dióxido de carbono.
A ABB é líder de vendas em motores elétrico no mundo e anualmente a empresa investe um valor expressivo em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, com isso tendo cada vez mais motores mais eficientes.
No Brasil a ABB fornece motores para qualquer aplicação industrial nos mais diversos segmentos de mercados, como por exemplo mineração, óleo e gás, mercado de água e saneamento, papel e celulose, indústria alimentícia, entre outros. Fornecendo motores padronizados conforme padrões e normas brasileiras, mas também com total competência e experiencia para fornecimento de motores para aplicações especiais.