Soluções de bombeamento com eficiência energética da ABB ajudam Auckland a enfrentar sua pior seca de todos os tempos

Soluções de bombeamento com eficiência energética da ABB ajudam Auckland a enfrentar sua pior seca de todos os tempos

  • O projeto Waikato 50 pode produzir 50 milhões de litros extras de água por dia para a maior cidade da Nova Zelândia
  • Tirar água do rio Waikato oferece uma estratégia mais resiliente para lidar com a seca da região, em vez de depender dos reservatórios existentes
  • Os drives e motores da ABB fornecem soluções de eficiência energética para a extensão da estação de tratamento de água em Tuakau e a nova estação de bombeamento em Papakura

Os acionamentos e motores da ABB desempenham um papel vital no projeto Waikato 50 que está ajudando Auckland, a maior cidade da Nova Zelândia, a se recuperar da seca de 2020, a pior já registrada. O projeto de US$ 103 milhões, compreendendo uma extensão da estação de tratamento de água de Tuakau e uma nova estação de bombeamento em Papakura, pode produzir até 50 milhões de litros extras de água por dia no rio Waikato. Isso torna o abastecimento de água de Auckland mais resiliente, atendendo a cerca de um oitavo da demanda diária da cidade.

O projeto Waikato 50 foi desenvolvido pela Watercare Services, a concessionária de água e tratamento de esgoto da região de Auckland. O rio Waikato foi selecionado como uma fonte resistente à seca devido à sua grande bacia hidrográfica que mede mais de 14.000 km2. Aproximadamente 2% dos 18 bilhões de litros de água que passam pela planta todos os dias serão extraídos e tratados. A nova estação de bombeamento permite que o oleoduto de Waikato, com cerca de 60 km de comprimento, entregue a maior quantidade de água tratada para Auckland.

Junto com os parceiros Beca, Fletcher Construction e Fulton Hogan, a ABB colaborou com a Watercare para fornecer soluções de motores e acionamentos para o bombeamento de água com eficiência energética nos locais de Tuakau e Papakura. O uso dos inversores de frequência (VSDs) da ABB permite que a velocidade das bombas seja controlada precisamente para atender à demanda, com economia de energia projetada de cerca de 25% em comparação com soluções que usam válvulas e redução para regular a vazão. Isso garante que a estação de tratamento de água possa tirar água do rio de maneira eficiente e transportar a água tratada para reservatórios para distribuição em toda a região.

O equipamento da ABB tem o suporte do portfólio de serviço abrangente da ABB habilitado por soluções digitais, fornecendo insights sobre o desempenho dos motores e drives para ajudar a Watercare a tomar decisões totalmente informadas para melhorar o desempenho, confiabilidade e eficiência de seus sistemas de bombeamento.

“O projeto está aliviando a pressão sobre as barragens de Auckland, que estão abaixo dos níveis históricos”, disse Steve Webster, responsável pela infraestrutura da Watercare. “A ABB desempenhou um papel crucial em torná-lo um sucesso. Seu suporte de tecnologia foi excepcional para garantir um bombeamento eficiente e confiável, e continuaremos a contar com a ABB para serviços e suporte contínuos."

Para os sistemas de bombeamento Waikato 50, a ABB forneceu dois drives de média tensão ACS2000i com transformador integrado, sete VSDs ACS880 de harmônica ultrabaixa construído em gabinete, 29 VSDs específicos para água ACQ580, dois motores de indução NMI 6,6 quilovolts (kV) e três NMI 690 volts (V) motores de indução. Para uma distribuição confiável de energia, a ABB forneceu painéis de média tensão SafePlus, equipados com relés da série Relion® 615 para proteção e controle do alimentador.

“Nossos drives e motores fornecem a flexibilidade para ajudar a Watercare a otimizar seus processos e sistemas de controle, resultando em maior capacidade e eficiência”, disse Aran Ferranti Silverio, gerente de negócios da ABB Motion na Nova Zelândia. “A equipe local forneceu serviços de alta qualidade e experiência durante o projeto, entrega rápida e no prazo, e a instalação. Estamos orgulhosos de participar de um projeto que ajudará a aliviar a crise hídrica de Auckland ”.

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com

ABB Motion mantém o mundo em movimento - enquanto economiza energia todos os dias. Inovamos e ultrapassamos as barreiras da tecnologia para possibilitar um futuro de baixo carbono para clientes, indústrias e sociedade. Com nossos inversores, motores e serviços digitais, nossos clientes e parceiros alcançam melhor desempenho, segurança e confiabilidade. Oferecemos uma combinação de expertise e tecnologia para fornecer a solução ideal de acionamento e motor para uma ampla variedade de aplicações em todos os segmentos industriais. Por meio de nossa presença global, estamos sempre próximos para atender nossos clientes. Com base em mais de 130 anos de experiência acumulada em acionamentos elétricos, aprendemos e melhoramos a cada dia.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp