Metais planos, com espessura e força na medida certa são decisivos para a competitividade de indústrias de alimentos e bebidas, do setor automotivo e de papel e celulose, segmentos que produzem sob rigorosos padrões de qualidade do mercado consumidor. E para garantir a qualidade desses componentes que revestem embalagens, veículos e integram máquinas, a área de instrumentação e analítica da ABB está em contínuo desenvolvimento de seu portfólio de medidores de força para os setores de metal-mecânica e papel celulose.
Para medir o nível de planicidade de chapas de aço, a líder mundial em automação desenvolveu o Stressometer 9.0, uma solução integrada que controla e avalia a planicidade do aço por meio de um equipamento que faz a verificação da superfície e de um sistema digital que gera dados e gráficos em 2D e 3D.
Juntos, os recursos de extração e integração dos dados resultam em uma produção mais eficiente, com redução dos custos e do consumo de energia, e melhor aproveitamento dos profissionais da planta.
“Existe um controle de qualidade muito grande para fornecer para indústrias como as de alimentos e bebidas, embalagens e automotiva. Por exemplo, todo aço precisa ter certa planicidade de tolerância e se não está dentro dos parâmetros, essa bobina é devolvida ao fornecedor. Isso gera uma perda de centenas de milhares de reais para o fabricante”, explica Frederico Lima, engenheiro de Suporte Técnico da ABB.
O Stressometer se destaca por ser um sistema medição verdadeiramente paralelo da planicidade da chapa ou folha de metal. Com sensores desenvolvidos a partir da tecnologia ABB Pressductor® (princípio de medição baseado no efeito magnetoelástico), a solução gera dados de confiabilidade, precisão e robustez.
“Munido desses dados, os profissionais responsáveis pela análise podem decidir inúmeras variáveis da planta, entre elas a necessidade prévia de realizar manutenção nos equipamentos envolvidos na produção das bobinas aço”, complementa João Alves Neto, gerente de Serviços da ABB.
No portfólio de força da ABB há também o medidor de espessura do aço, que atesta a qualidade de componentes como os laminadores utilizados pela indústria de papel e celulose. A força desses laminadores é precisamente calculada para que o setor entregue um papel sem rugosidade ou pontos de ruptura.
“A linha Web Tension atende gigantes do setor de papel e celulose e foi desenvolvida para prosperar em ambientes hostis e com elevadíssimo grau de força. Os produtos dessa linha podem suportar sobrecargas de até 10 vezes a força”, afirma Neto.
Sobre ABB
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que impulsiona a transformação da sociedade e da indústria para um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e soluções de acionamentos, motores e geradores, a ABB expande os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países.