- Projeto piloto entre a ABB Robótica e a organização sem fins lucrativos Junglekeepers, demonstra o potencial da robótica e da tecnologia Cloud na reversão do desmatamento
- Usando energia solar, o YuMi® automatiza o plantio de sementes, tornando o reflorestamento na Amazônia mais rápido, eficiente e escalável
- Projeto viabilizado pela tecnologia RobotStudio® Cloud: os especialistas da ABB simulam, refinam e implantam a programação robótica em tempo real a partir de 12.000 km de distância na Suécia
Um projeto piloto realizado pela ABB Robótica e a organização norte-americana sem fins lucrativos Junglekeepers está demonstrando o papel que a tecnologia Cloud pode desempenhar para tornar o reflorestamento mais rápido, eficiente e escalável.
A ABB Robótica está apoiando os Junglekeepers em sua missão de proteger 55.000 acres de floresta amazônica e reverter o desmatamento. Em uma demonstração inédita, o robô colaborativo YuMi da ABB está automatizando tarefas de plantio em um laboratório de selva, acelerando o processo e permitindo que os voluntários dos Junglekeepers concentrem seu valioso tempo e recursos em um trabalho mais impactante.
Por meio da tecnologia ABB RobotStudio Cloud, os especialistas da ABB simulam, refinam e implantam a programação necessária para as tarefas do YuMi na selva a 12.000 km (7.460 milhas) de distância de Västerås, na Suécia – habilitando o robô mais remoto do mundo.
“A colaboração da ABB com a Junglekeepers demonstra como a robótica e a tecnologia de nuvem podem desempenhar um papel central no combate ao desmatamento como um dos principais contribuintes para a mudança climática”, disse Sami Atiya, presidente da área de negócios de Robotics and Discrete Automation da ABB. “Nosso projeto piloto com o robô mais remoto do mundo está ajudando a automatizar tarefas altamente repetitivas, liberando voluntários para realizar trabalhos mais importantes na floresta tropical e ajudando-os a conservar a terra em que vivem.”
Em um laboratório na selva, localizado em uma região remota da Amazônia peruana, um cobot YuMi foi instalado para automatizar tarefas essenciais no processo de plantio de sementes, geralmente um esforço totalmente manual. O cobot cava um buraco no solo, joga a semente, compacta o solo em cima e o marca com uma etiqueta com código de cores. O YuMi permite que os Junglekeepers replantem uma área do tamanho de dois campos de futebol todos os dias em zonas que requerem reflorestamento.
Ao mesmo tempo, ao automatizar essa tarefa, os voluntários da Junglekeepers podem concentrar seu valioso tempo e recursos em trabalhos de maior impacto, como patrulhar a área para deter madeireiros ilegais, educar os habitantes locais sobre a preservação da floresta tropical e plantar mudas maduras..
A criação de uma instalação de cobot totalmente remota e autônoma também supera a dificuldade de encontrar pessoas dispostas a permanecer e trabalhar no local distante da selva. Após a instalação inicial, o YuMi pode realizar suas tarefas de forma autônoma, apenas com a resolução de problemas quando necessário.
"Até o momento, perdemos 20% da área total da floresta amazônica; sem o uso da tecnologia atual, a conservação ficará paralisada", disse Moshin Kazmi, cofundador da Junglekeepers. "Ter o YuMi em nossa base é uma ótima maneira de expor nossos guardas florestais a novas formas de fazer as coisas. Isso acelera e expande nossas operações e avança nossa missão."
A destruição da floresta amazônica por meio de atividades humanas, como a extração de madeira e as queimadas para limpar a terra para a agricultura, está contribuindo para os efeitos devastadores da mudança climática. Estima-se que mais de 870.000 km² da floresta amazônica tenham sido desmatados desde 1985, uma área maior do que a França, o Reino Unido e a Bélgica juntos.2 Com dezenas de bilhões de árvores já eliminadas, a região está se aquecendo rapidamente.
"A Amazônia está em perigo. É por isso que precisamos que a tecnologia, a ciência e o conhecimento local trabalhem juntos para salvá-la. Caso contrário, chegaremos tarde demais. A floresta tropical pode ser salva, mas precisamos reunir todos esses elementos para fazer a diferença", disse Dennis del Castillo Torres, Diretor de Pesquisa de Manejo Florestal do Instituto de Pesquisa da Amazônia Peruana. "É muito importante ter uma combinação de alta tecnologia e conservação. Há muitas tecnologias que podemos usar para preservar a floresta, e esse robô pode ajudar muito a reflorestar mais rapidamente, mas temos que ser muito seletivos. Temos que usá-lo em áreas de alto desmatamento para acelerar o processo de replantio."
O projeto piloto é apoiado pela tecnologia RobotStudio Cloud da ABB, permitindo que equipes de todo o mundo colaborem em tempo real. Essa nova forma remota de programação permite novos níveis de flexibilidade e refinamento instantâneo, resultando em maior eficiência e resiliência, sem perda de tempo de plantio. Com mais de 25 anos de experiência em programação offline, o RobotStudio oferece a melhor tecnologia digital da categoria, permitindo 99% de precisão entre a simulação e a realidade. Isso permite que os usuários reduzam o tempo de teste de soluções robóticas em 50% e reduzam a zero o tempo de inatividade da produção.
O projeto piloto da ABB Robotics na Amazônia reforça seu objetivo de contribuir para a transformação sustentável por meio de soluções inteligentes de robótica e automação, ajudando as empresas a aumentar a produtividade, reduzir o desperdício e maximizar a eficiência. Em 2022, a ABB Robótica colaborou com a rede Parley Global Cleanup, uma organização sem fins lucrativos que coleta resíduos plásticos marinhos, para criar itens de design personalizados, como móveis reciclados, usando impressão aditiva 3D. De acordo com os planos da Junglekeepers, o esquema piloto na floresta tropical com o RobotStudio Cloud e o YuMi durará aproximadamente seis semanas (em maio e junho de 2023). Após a conclusão do programa piloto, a ABB explorará oportunidades para ajudar a Junglekeepers de forma mais ampla, além de investigar outras formas para que suas soluções robóticas e tecnologias de nuvem desempenhem um papel central na condução da transformação sustentável.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) A ABB é líder em tecnologias de eletrificação e automação, contribuindo para um futuro mais susten-tável e eficiente. As soluções oferecidas pela empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar a forma pela qual as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 130 anos de excelência, os cerca de 105.000 empregados da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial. www.abb.com
A ABB Robótica & Automação Discreta, como um dos principais fornecedores mundiais de robótica e automação de máquinas, é a única empresa com um portfólio integrado que abrange robôs, robôs móveis autônomos (AMR) e soluções de automação de máquinas, projetados e orquestrados por nosso software de criação de valor. Ajudamos empresas de todos os portes e segmentos - do automotivo ao eletrônico e logístico - a se tornarem mais resilientes, flexíveis e eficientes. A ABB Robótica & Automação Discreta oferece suporte aos clientes na transição para uma fábrica conectada e colaborativa do futuro. A área de negócios emprega aproximadamente 11.000 pessoas em mais de 100 localidades em aproximadamente 53 países. go.abb/robotics
Sobre a Junglekeepers
A Junglekeepers é uma organização norte-americana sem fins lucrativos que trabalha com especialistas internacionais e comunidades locais para proteger a floresta amazônica e reverter o desmatamento. Por mais de dois anos, eles vêm protegendo a terra, reprimindo a extração ilegal de madeira e documentando várias espécies endêmicas exclusivas da região de Madre de Dios, na Amazônia peruana. Dentro dos limites atuais da reserva protegida pelos Junglekeepers, eles viram os incidentes de extração ilegal de madeira caírem em mais de 90% e os incidentes de aquisição ilegal de terras caírem para quase zero.