- Quatro novos robôs com 22 variantes oferecem mais opções para clientes do setor automotivo, de veículos elétricos e de uma ampla gama de setores
- Linha aprimorada oferece desempenho superior e até 20% de economia de energia
- Repetibilidade líder na categoria com um desvio mínimo de 0,03 mm para melhorar a qualidade da produção
A ABB Robótica está expandindo sua linha de robôs grande porte com quatro novos modelos e 22 variantes que oferecem mais opções, maior cobertura e melhor desempenho. Os modelos da próxima geração incluem o IRB 6710, IRB 6720, IRB 6730 e IRB 6740, adequados para cargas úteis que variam de 150 kg a 310 kg, com alcance de 2,5 m a 3,2 m, oferecendo aos clientes mais opções e melhorias significativas no desempenho e na eficiência energética.
"A produção sustentável é uma das principais prioridades dos fabricantes de automóveis, com 78% das empresas identificando-a como importante para seus negócios e outros 77% reconhecendo-a como uma prioridade para seus clientes1", disse Marc Segura, Presidente da Divisão de Robótica da ABB. "Os quatro novos robôs da ABB oferecem 22 variantes e economia de energia de até 20%, atendendo às necessidades de nossos clientes, oferecendo mais opções e maior flexibilidade para uma produção mais sustentável. Esses novos robôs ajudarão nossos clientes a criar resiliência em uma série de setores, incluindo automotivo, manufatura em geral, fundição, alimentos e bebidas e logística."
A eficiência energética aprimorada é impulsionada pelo controlador OmniCoreTM da ABB e pelo design mais leve do robô, o que leva a uma economia de energia de até 20%. O OmniCore também oferece alta precisão de controle de movimento. Com a tecnologia de controle de movimento TrueMove e QuickMove da ABB, os robôs podem alcançar a melhor repetibilidade da categoria, com um desvio mínimo de 0,03 mm. Esses recursos tornam a nova série de robôs ideal para tarefas complexas, como soldagem por pontos, soldagem a laser, aparafusamento e rebitagem, permitindo que os fabricantes de automóveis obtenham uma montagem de alta qualidade.
"Nossa nova linha de robôs atende às necessidades do setor de veículos elétricos (VE), que cresce rapidamente. À medida que os fabricantes aumentam a produção de VEs e baterias, eles podem escolher entre uma ampla gama de robôs da ABB para garantir que tenham a variante certa para lidar com baterias de diferentes tamanhos, desde células e módulos individuais até pacotes completos. Eles também podem executar tarefas como montagem de carrocerias de alta precisão e soldagem por pontos, além de entrar em áreas restritas de um veículo para instalar assentos ou painéis de instrumentos", disse Joerg Reger, diretor administrativo da linha de negócios automotivos da ABB Robotics.
Os novos robôs grandes da ABB farão sua estreia no estande da ABB na Automatica 2023 (Hall B5, estande 319, 27 a 30 de junho). Eles trabalharão em uma célula de produção de baterias totalmente funcional no estande da ABB, realizando tarefas de solda a ponto, carregando e descarregando peças da bandeja de baterias de VE, que são fornecidas por um dos robôs móveis totalmente autônomos da ABB.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) A ABB é líder em tecnologias de eletrificação e automação, contribuindo para um futuro mais sustentável e eficiente. As soluções oferecidas pela empresa conectam know-how de engenharia e software para otimizar a forma pela qual as coisas são fabricadas, movidas, energizadas e operadas. Com base em mais de 130 anos de excelência, os cerca de 105.000 empregados da ABB estão comprometidos em impulsionar inovações que aceleram a transformação industrial.
A ABB Robótica & Automação Discreta, como um dos principais fornecedores mundiais de robótica e automação de máquinas, é a única empresa com um portfólio integrado que abrange robôs, robôs móveis autônomos (AMR) e soluções de automação de máquinas, projetados e orquestrados por nosso software de criação de valor. Ajudamos empresas de todos os portes e segmentos - do automotivo ao eletrônico e logístico - a se tornarem mais resilientes, flexíveis e eficientes. A ABB Robótica & Automação Discreta oferece suporte aos clientes na transição para uma fábrica conectada e colaborativa do futuro. A área de negócios emprega aproximadamente 11.000 pessoas em mais de 100 localidades em aproximadamente 53 países. go.abb/robotic