Solução ABB para assegurar a confiabilidade e disponibilidade das instalações elétricas

Neste artigo vamos discutir a solução ABB para assegurar a disponibilidade e confiança das instalações elétricas de baixa tensão.

right
left

Para os responsáveis da área de manutenção, um dos itens que mais causam preocupações e noites mal dormidas é assegurar que aplicações especiais tenham disponibilidade e confiabilidade de suas instalações. Data centers, hospitais, empresas de gerenciamento de riscos são alguns exemplos de cargas especiais onde a interrupção do sistema elétrico pode levar a grandes perdas financeiras. Devido à redução de custos, grande parte das soluções elétricas em painéis de distribuição adotam como padrão os disjuntores de entrada FIXOS. O disjuntor FIXO tem como característica geral a conexão dos barramentos e/ou cabos de entrada conectados diretamente no disjuntor, ou seja, não existe a possibilidade da extração do equipamento para uma análise, verificação e manutenção, de uma forma rápida principalmente em emergências. Observe na foto abaixo; as barras estão conectadas diretamente no disjuntor.

right

Agora imagine um disjuntor, que nunca passou por uma manutenção preventiva da ABB, aplicado em um data center e devido a uma necessidade de manobrar uma carga o equipamento insiste em travar, ou seja o mecanismo principal do equipamento não aciona o disjuntor impedindo seu fechamento. Qual ação que o operador deve tomar para tentar ligar o equipamento e o sistema ser estabelecido? Para este problema existe apenas 1 solução, desligar todo o painel e tirar o disjuntor das barras principais. Mas para retirar este equipamento será necessário desligar todo o sistema do data center, pois as demais parte do barramento está energizado, será que é possível para todo um sistema para substituir um disjuntor? E o custo desta parada? Pensando nisto, a ABB desenvolveu kit´s de conversão de disjuntores FIXOS para EXTRAÍVEIS. Os kit´s ABB para a conversão de disjuntores, é uma facilidade para todas as equipes de manutenção, pois qualquer problema que ocorra no equipamento, é possível fazer a substituição do equipamento em menos de 2 minutos. Através de uma alavanca rotativa, o equipamento com problema é extraído do painel e um novo equipamento pode ser inserido.

A substituição do disjuntor que apresenta falha, pode ser feito sem a necessidade de desligar o painel e/ou sistema. Os kit´s de conversão de disjuntores ABB foram desenvolvidos pela engenharia ABB observando os mais rigorosos procedimentos de segurança e seguindo as normas internacionais de sistemas elétricos. Os kit´s ABB podem ser aplicados em qualquer tipo de painel e para todos os tipos de sistemas. A transformação dos disjuntores fixos para extraíveis é rápida e feita por técnicos ABB certificados pela fábrica na Itália. Veja a facilidade para manusear os disjuntores de baixa tensão.

Consulte a ABB e tenha a sua instalação elétrica preparada para qualquer situação.

Marcel Serafim
Sou formado em engenharia elétrica e pós graduado em administração industrial. Após a minha primeira passagem na ABB, atuei em mercados diferentes como geração eólica e energia auxiliar (grupos geradores). Com as duas passagens que tive na ABB somam-se 14 anos na ABB. Atualmente sou o Gerente da área de Serviços de Baixa Tensão (serviços em paineis TTA, retrofit em disjuntores, softstarts, qualidade de energia, reforma de equipamentos, comisisonamento e treinamento). Gosto de estar frente a frente com os clientes ouvindo suas idéias, sugestões e reclamações; desta forma posso melhorar continuamente os serviços que a ABB oferece ao mercado e estar um passo a frente dos concorrentes. Tecnologia e novas soluções são grandes inspirações para sempre melhorar e inovar nos serviços ABB.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp