Confiabilidade garantida nas aplicações de água e saneamento com motores elétricos de qualidade ABB

Confiabilidade garantida nas aplicações de água e saneamento com motores elétricos de qualidade ABB

Que os motores elétricos estão presentes em todas as indústrias e aplicações ninguém duvida. Mas que eles são grandes consumidores de energia nem todo mundo sabe.

Nas plantas de saneamento, a conta de energia elétrica é a segunda mais alta de toda a empresa – perdendo normalmente apenas para a folha de pagamento – por isso, a importância de ter motores altamente eficientes é extremamente importante para as concessionárias.

Além da questão do consumo de energia, a confiabilidade e disponibilidade para garantir perfeito funcionamento da aplicação se faz necessárias, sendo o fornecimento de água e o tratamento de esgoto um serviço básico essencial para a sociedade como um todo. A disponibilidade de água é um dos maiores desafios globais que enfrentamos.

Para encontrar soluções melhores, mais eficientes em termos de eficiência energética para gerenciar todo o ciclo da água, a ABB disponibiliza motores elétricos com qualidade garantida, com 03 anos de garantia, para atender todas as aplicações do segmento de água e esgoto, desde a captação e tratamento da água, transporte e distribuição, e coleta e tratamento de águas residuais, melhorando a qualidade do gerenciamento da água em todas as etapas do processo.

Com pintura classe C3, o motor elétrico da ABB pode suportar os ambientes mais severos para atuar, como o das plantas de água e esgoto, úmido e corrosivo.

Mas quanto isso custa?

O custo de aquisição de um novo motor é geralmente inferior a 3% comparado ao custo total do ciclo de vida de um motor elétrico.

Outros custos são de longe muito mais significativos e devem ser considerados antes de tomar a decisão de compra.

O custo de operação é de 70% a 95% dos custos totais e é baseado no preço da energia kWh e das horas anuais em operação ao longo de 20 anos.

Considerando que os custos com parada/manutenção vêm das paradas não planejadas no qual isso representa de 2 a 30% dos custos totais.

De uma maneira geral o custo de operação é o maior custo ao longo da vida útil de um motor elétrico, por exemplo, operando um motor de 75kW com rendimento de 95,4%, com um custo médio do kWh em R$0,40 e trabalhando 8760 horas por ano, temos um consumo anual de R$275.471, projetando isso para 10 anos, o consumo em energia elétrica se dá em R$2.754.717.

Se assumirmos o custo de uma parada não planejada de R$10.000 por ano, ou seja, se falhar por qualquer motivo, ao longo de 10 anos teremos um custo total estimado de R$100.000.
Comparado com o valor de aquisição de um motor de 75kW em R$40.000, o custo de operação é muito mais alto e esse custo com eletricidade podem ser reduzidos escolhendo um motor mais eficiente.

E falamos aqui do custo geral de dinheiro, mas no segmento de água e saneamento podemos falar inclusive de custo de reputação e imagem, caso uma operação falhe e comprometa o abastecimento de água para a população.

center

Ou seja, com motores elétricos de qualidade é possível evitar e/ou reduzir uma série de custos para a empresa. Diante disso tudo, existe uma clara necessidade de motores mais eficientes para economizar energia, diminuir os gastos e reduzir as emissões, mas também para conferir confiabilidade e disponibilidade para garantir um fornecimento de água adequado a sociedade.

A combinação perfeita!

Como mencionei acima, ao aumentar a eficiência energética é possível economizar não só energia elétrica, mas também reduzir as emissões de dióxido de carbono. E é possível potencializar ainda mais este resultado se associarmos os motores elétricos IR3 com inversores de frequência dedicados ao segmento de água e saneamento, o ACQ580, com funcionalidades que permitem ainda mais economia e maior controle e eficiência nas aplicações dentro das plantas de água.

A ABB também está trazendo para o Brasil motores ainda mais eficientes, o motor SynRM, síncrono de relutância, que tem o padrão de eficiência IE5, que conseguem minimizar ainda mais o desperdício de energia, já que o rotor foi desenvolvido sem metais raros, no qual esse design não possui as perdas no rotor, ou seja, evita perdas elétricas por aquecimento.

Em breve disponível no mercado local!

A ABB pode te ajudar! Somos líderes de vendas em motores elétrico no mundo e anualmente a empresa investe um valor expressivo em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, com isso tendo cada vez mais motores mais eficientes. Quer saber mais sobre nossas tecnologias ou cotar um motor ABB?

Fale com seu representante local, encontre um distribuidor ABB perto de você ou compre diretamente na nossa loja online.

Consultor Confiável ABB para água e saneamento – https://new.abb.com/drives/pt/consultor-confiavel

Marcelo Falchi
Gerente de produto de motores de baixa tensão. Com mais de 20 anos de experiência e gerenciamento de produtos, serviços e vendas, Marcelo é engenheiro mecânico formado pela Universidade Mackenzie, com MBA em Gestão de Projetos pela USP.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp