Nunca, desde que começaram os registros, o estado de São Paulo teve uma seca tão grande e tão prolongada quanto esta que estamos vivenciando.
No verão, estação normalmente com muitos temporais, não choveu quase nada, e o consumo permaneceu o mesmo. Na verdade foi ainda maior, pois foi também um dos verões mais quentes já vistos, logo o consumo d’água também aumentou.
E agora nos perguntamos, o que vai acontecer se não chover?
Não somos acostumados e nem educados a economizar água. Vivemos em um Estado, onde a cultura diz que a quantidade de água disponível é abundante, porém, ninguém enxerga que seu uso também. Víamos todos os dias pessoas que a utilizam para tomar três banhos durante o dia ou para varrer a calçada com a mangueira. Mas será que as pessoas que utilizam a água de forma irracional pararam para pensar que a situação poderia ser melhor se sua atitude fosse diferente?
Se todos nós tivéssemos economizado água, mesmo sem necessidade, ou melhor, se fôssemos educados para poupar o maior bem vital de uma nação, estaríamos enfrentando esta situação de medo de um possível racionamento?
Esta situação serve pelo menos para nos fazer refletir e tentar mudar, pelo menos um pouco, nosso jeito de utilizar a água.
Se você ainda não mudou nada na sua vida desde que o nível dos reservatórios começou a cair, comece já. Atitudes simples, mas que podem ajudar a manter a água em nossas torneiras até a próxima estação chuvosa, são recomendadas pela Sabesp:
– tome apenas um banho ao dia e seja rápido
– guarde a água da máquina de lavar roupa para tarefas que não precisam de água potável, como lavar o quintal, banheiro, para utilizar na descarga, etc..
– espere acumular a quantidade máxima de roupa para colocá-la para lavar
– adote o hábito de usar a vassoura, e não a mangueira, para limpar a calçada e o quintal da sua casa
Confira na íntegra o programa de uso racional da água no portal da Sabesp e conheça as tecnologias da ABB para o mercado de águas.
São medidas que parecem difíceis por não serem habituais, mas são fáceis de aplicar no dia a dia.
E quando a abundância voltar, coloque a mão na consciência e tente manter os novos hábitos adquiridos para não passarmos pelo mesmo susto novamente.
Ana Brioschi
Formada em hotelaria, com ênfase em gestão de eventos, pós graduada em administração, especializada em Comunicação Empresarial e MBA em marketing, minha paixão é a conexão com pessoas: família, amigos, clientes, colegas de trabalho.... Mãe de dois meninos, me preocupo com o meio ambiente e sua preservação e tento fazer o melhor para fazer e deixar um mundo melhor para as próximas gerações.