- O motor e o inversor foram desenvolvidos juntos, o que significa que eles funcionam de forma otimizada um com o outro
- O novo pacote, com o primeiro inversor de 3 níveis para ônibus, permite maior vida útil e ganhos significativos de eficiência com até 12% menos perdas no motor em ciclos de acionamento típicos em comparação com inversores anteriores de 2 níveis
- O motor também oferece alta densidade de torque para melhor desempenho dinâmico, bem como uma operação mais silenciosa para maior conforto do passageiro
A ABB anunciou o lançamento de um novo pacote inovador, composto por motor AMXE250 e inversor HES580, sob medida para ônibus elétricos. O novo pacote de propulsão, projetado para trabalhar em harmonia para uma solução mais eficiente, confiável e prontamente disponível para a indústria, marca um salto significativo em opções de transporte mais limpas e sustentáveis.
O primeiro inversor de 3 níveis no mercado para ônibus elétricos, o HES580 possui eficiência energética e potência superiores. Em comparação com os inversores convencionais de 2 níveis, o HES580 alcança uma redução substancial de até 75% nas perdas harmônicas do motor, minimizando significativamente a dissipação de calor e maximizando a conservação de energia. A chave para esse desempenho superior está em sua inovadora arquitetura de 3 níveis. Ao contrário dos inversores de 2 níveis, que alternam entre dois níveis de tensão (DC+ e DC-), o HES580 introduz um terceiro passo de tensão - o neutro. Essa adição reduz efetivamente pela metade o passo de tensão durante cada operação de comutação, resultando em ondulação de corrente reduzida e, subsequentemente, menores perdas harmônicas. Consequentemente, o motor AMXE250 opera com maior eficiência, proporcionando maior desempenho em diversas condições de condução.
Além disso, o HES580 não só demonstra até 12% menos perdas no motor em ciclos de acionamento típicos em comparação com inversores convencionais de 2 níveis, mas também beneficia significativamente o motor AMXE250, estendendo sua vida útil e aumentando sua confiabilidade. Ao mitigar os efeitos harmônicos e minimizar o estresse nos enrolamentos do motor, essa tecnologia avançada oferece desempenho sustentado e longevidade de todo o trem de força elétrico.
Além disso, o AMXE250 se destaca como um motor síncrono compacto de ímã permanente projetado para propulsão de alta eficiência. O motor também oferece alta densidade de torque para melhor desempenho dinâmico, bem como uma operação mais silenciosa para maior conforto do passageiro. O HES580 e o AMXE250 foram projetados para oferecer flexibilidade, permitindo que sejam colocados mais distantes um do outro, proporcionando assim aos operadores a possibilidade de otimizar ainda mais o espaço. Com seus recursos fáceis de parametrização, comissionamento e inicialização, o pacote pode ser instalado rapidamente em um veículo.

Comparado aos inversores convencionais de 2 níveis, o HES580 alcança uma redução substancial de até 75% nas perdas harmônicas do motor 
O AMXE250 oferece alta densidade de torque para melhor desempenho dinâmico
David Segbers, Gerente Global de Produtos da Divisão de Tração da ABB, disse: "Estamos muito satisfeitos em trazer o primeiro inversor de 3 níveis para ônibus elétricos para o mercado. O pacote motor-inversor foi projetado para trabalhar em perfeita harmonia e trará ganhos significativos de eficiência energética para operadores e OEMs."
Head Global de Mobile e-Power da ABB, Fabiana Cavalcante disse que "Eletrificar ônibus dessa forma é uma parte fundamental para trazer um transporte público sustentável, limpo e que melhore a qualidade de vida. Estamos entusiasmados em fornecer soluções preparadas para o futuro que ajudem a indústria a atingir seus objetivos de sustentabilidade e desempenho."
A ABB Motion, líder global em motores e acionamentos, está no centro da aceleração de um futuro mais produtivo e sustentável. Inovamos e ultrapassamos os limites da tecnologia para contribuir com soluções energeticamente eficientes, descarbonizantes e circulares para clientes, indústrias e sociedades. Com nossos acionamentos, motores e serviços habilitados digitalmente, apoiamos nossos clientes e parceiros a alcançar melhor desempenho, segurança e confiabilidade. Fornecemos soluções acionadas por motor para uma ampla gama de aplicações em todos os segmentos industriais. Com base em mais de 140 anos de experiência de domínio em powertrains elétricos, nossos mais de 22.000 funcionários em 100 países aprendem e melhoram todos os dias.