Fábrica de papel melhora a confiabilidade em cerca de 30% por meio do serviço de modernização de acionamentos da ABB

Fábrica de papel melhora a confiabilidade em cerca de 30% por meio do serviço de modernização de acionamentos da ABB

Um projeto para modernizar um multidrive ACS600 na fábrica de papel Al Bardi, no Egito, o atualizou para a mais recente tecnologia de acionamento, aumentando sua confiabilidade em aproximadamente 30% e estendendo sua vida útil em pelo menos 12 anos.

A fábrica de papel Al Bardi no Cairo, Egito, produz papel tissue com capacidade anual de cerca de 72.000 toneladas. A fábrica faz parte da Fine Hygienic Holding (FHH), que fabrica produtos de higiene e bem-estar, bem como suplementos e bebidas naturais. A empresa tem operações em todo o Oriente Médio e atende clientes em mais de 80 mercados em todo o mundo.

A fábrica é cliente da ABB há cerca de trinta anos, com mais de 50 acionamentos simples da ABB, 3 multidrives da ABB e mais de 300 motores da ABB instalados. Os três multidrives ABB ACS600 estão em operação desde 2004 e, após vinte anos de serviço, a tecnologia entrou no fim de seu ciclo de vida. Isso significa que os acionamentos continuam a operar, mas o fornecimento de peças de reposição é limitado e torna-se um desafio mantê-los com programas de manutenção normais.

Tecnologia de acionamento de última geração

A fábrica decidiu usar o serviço de modernização da ABB Motion para modernizar os inversores ACS600 com a tecnologia ACS880 de última geração. O retrofit garante suporte vitalício e confiabilidade, melhorando o tempo de atividade e a disponibilidade das unidades. O primeiro sistema multidrive é responsável por um motor de bomba de ventilador – que desempenha um papel crucial no processo de fabricação de papel.

"Os três multidrives estão em uso há tanto tempo que as peças de reposição não estavam mais facilmente disponíveis. Optamos por modernizá-los para garantir uma vida útil mais longa e manter uma operação confiável", diz Walid Razin, Gerente de Iniciativas e Energia da FHH. "A primeira modernização já foi concluída. O processo de retrofit foi realizado durante uma parada programada para mitigar o tempo de inatividade e ocorreu sem problemas. As outras duas unidades serão modernizadas no final de 2024."

A fábrica estima que a confiabilidade do acionamento modernizado aumentou cerca de 30% e menos manutenção é necessária, o que também melhora os principais indicadores de desempenho de produtividade, além de prolongar a vida útil do equipamento. Como benefício adicional, o inversor agora é compatível com o serviço de monitoramento remoto de condições da ABB, que pode fornecer visibilidade sem precedentes do processo para evitar tempo de inatividade.

"Adaptamos o multidrive ACS600 com a mais recente tecnologia ACS880 e agregamos valor ao nosso cliente com nossa tecnologia e serviços", explica Andrew Magdy, líder da equipe de serviços da ABB Motion Services, Egito. "É como uma unidade totalmente nova, mas usa o gabinete existente. Isso significa que a infraestrutura e os cabos existentes podem permanecer nas mesmas posições, evitando o descarte prematuro e reduzindo o desperdício. Todo o processo de troca dos módulos de acionamento levou apenas 72 horas, sem grandes interrupções na produção da fábrica."

  • Fábrica de Papel Al Bardi, Cairo; Crédito da foto: Fine Hygienic Holding
  • O multidrive ACS600 modernizado; crédito da foto: Fine Hygienic Holding

Os serviços de modernização da ABB para inversores ACS600 variam de atualizações de módulos, passando por retrofits, nas quais todos os componentes dentro do gabinete são substituídos, até substituições completas de gabinetes. Todas as três opções visam maximizar o valor de longo prazo do ativo.

ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp