- ABB usa o XCarb® da ArcelorMittal para reduzir a pegada de carbono dos produtos e contribuir com seus compromissos de sustentabilidade
- Aço reciclado e produzido de forma renovável XCarb® é fabricado com 100% de energia renovável e usa um mínimo de 75% de aço reciclado
- Equipes conseguiram uma redução de 29% na pegada de carbono da fabricação dos armários Kabeldon com o XCarb®
A ABB está fazendo uma parceria com a ArcelorMittal para introduzir o aço XCarb® feito com altos níveis de aço reciclado e 100% de energia renovável para seu confiável sistema de distribuição de energia Kabeldon. O acordo de fornecimento sustentável ajuda a reduzir a pegada de carbono dos principais equipamentos de eletrificação em 29%.
O presidente da ABB Smart Power, Massimiliano Cifalitti, disse: “O pessoal da ABB é apaixonado pela introdução de modelos de negócios circulares que aumentam a vida útil de materiais e produtos - e pela colaboração com parceiros de fornecimento para introduzir alternativas mais sustentáveis. Há muito tempo, os clientes contam com os sistemas de distribuição de energia Kabeldon para fornecer décadas de eletricidade confiável e segura. Agora disponível com o aço XCarb®, a Kabeldon também os ajudará a reduzir a pegada ambiental de sua infraestrutura de energia.”
Com o uso do aço XCarb®, a equipe por trás do Kabeldon diminuiu a pegada de carbono da fabricação em 60 kg de CO2 e, uma redução de 29%. O aço com baixas emissões de carbono é um elemento importante na estratégia de fornecimento sustentável da ABB e um foco para o portfólio da divisão ABB Smart Power nos próximos dois anos. No geral, a ABB se comprometeu a cobrir 80% dos seus produtos e soluções com a Abordagem de Circularidade da ABB até 2030.
“Compartilhamos a paixão da ABB pela inovação que gera reduções nas emissões de CO2e em todo o ciclo de vida dos produtos. Nossas fábricas e equipes técnicas trabalharam em estreita colaboração com os especialistas da ABB para provar que as soluções feitas com nossos materiais de baixa emissão de carbono oferecem a marca registrada de confiabilidade e desempenho da ABB. Estamos entusiasmados em ver os líderes do setor acelerando a introdução do aço com uma pegada de CO2 e significativamente reduzida”, disse Laurent Plasman, CMO Industry, ArcelorMittal Europe - Flat Products.
Projetado para ambientes externos, o Kabeldon oferece distribuição de energia segura, confiável e resistente às intempéries. Popular há muito tempo no setor de serviços públicos, o sistema agora também é amplamente usado para infraestrutura de carregamento de veículos elétricos e aplicações de energia renovável. O gabinete Kabeldon já possui uma Declaração de Produto Ambiental (EPD) Tipo III verificada por um terceiro. O gabinete com o XCarb® receberá sua própria EPD nos próximos meses. As EPDs fornecem transparência sobre os impactos ambientais de um produto ao longo de todo o seu ciclo de vida. A ABB está fazendo um esforço extra para que suas EPDs sejam verificadas por um operador de programa independente.

A ABB usa o aço produzido de forma renovável XCarb® da ArcelorMittal para reduzir a pegada de carbono de seus gabinetes de distribuição de cabos. 
A equipe da ABB na Suécia fabricando os primeiros gabinetes Kabeldon com aço de baixo carbono XCarb®. 
A equipe da ABB em Alingsås, Suécia, fabricando os primeiros gabinetes de distribuição de cabos Kabeldon com aço de baixo carbono XCarb®. 
Bobinas revestidas com Magnelis da ArcelorMittal. Imagem cortesia da ArcelorMittal Europe.
O aço XCarb® reciclado e produzido de forma renovável da ArcelorMittal é fabricado com um mínimo de 75% de aço reciclado em um forno elétrico a arco, alimentado por eletricidade 100% renovável. O material resultante tem emissões de CO2 e até 70% menores do que o aço produzido convencionalmente. O aço fornecido à ABB, que inclui aço revestido com Magnelis® para resistência à corrosão, bem como aço laminado a frio, é fabricado e distribuído na Europa.
O aço com baixas emissões de carbono, que tem um impacto ambiental menor do que o aço convencional, é uma matéria-prima importante para a transição para o fornecimento de materiais mais sustentáveis, um KPI na Abordagem de Circularidade da ABB. A incorporação bem-sucedida do XCarb® contribui diretamente para o compromisso da ABB de ter 80% de seus produtos e sistemas atendendo aos requisitos de circularidade da empresa até 2030.
A ABB Eletrificação apresentará seu gabinete Kabeldon com aço e revestimento reciclados e produzidos de forma renovável com XCarb® na Enlit 2024 em Milão, Itália.
A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é líder em tecnologia de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e eficiente. As soluções da empresa conectam conhecimento de engenharia e software para otimizar a forma como as coisas são fabricadas, movidas, alimentadas e operadas. Com base em mais de 140 anos de excelência, os mais de 105.000 funcionários da ABB estão comprometidos em promover inovações que aceleram a transformação industrial. www.abb.com
A ABB Eletrificação é líder global em tecnologia que possibilita o uso eficiente e confiável da eletricidade, da fonte à tomada. Com mais de 50.000 funcionários em 100 países, colaboramos com nossos clientes e parceiros para resolver os maiores desafios do mundo em distribuição elétrica e gerenciamento de energia. Ajudamos empresas, indústrias e consumidores a administrar suas instalações e residências de forma eficiente e confiável. À medida que a transição energética se acelera, estamos eletrificando o mundo de forma segura, inteligente e sustentável. go.abb/electrification
A ArcelorMittal é uma das principais empresas integradas de aço e mineração do mundo, com presença em 60 países e operações de produção de aço primário em 15 países. É a maior produtora de aço da Europa, está entre as maiores das Américas e tem uma presença crescente na Ásia por meio de sua joint venture AM/NS India. A ArcelorMittal vende seus produtos a uma gama diversificada de clientes, incluindo os setores automotivo, de engenharia, construção e maquinário, e em 2023 gerou receitas de US$ 68,3 bilhões, produziu 58,1 milhões de toneladas métricas de aço bruto e 42,0 milhões de toneladas de minério de ferro. Nosso objetivo é produzir aços mais inteligentes para as pessoas e o planeta. Aços fabricados por meio de processos inovadores que usam menos energia, emitem muito menos carbono e reduzem os custos. Aços que são mais limpos, mais fortes e reutilizáveis. Aços para a infraestrutura de energia renovável que dará suporte às sociedades em sua transformação ao longo deste século. Com o aço em nossa essência, nosso pessoal criativo e uma cultura empreendedora no coração, apoiaremos o mundo a fazer essa mudança. A ArcelorMittal está listada nas bolsas de valores de Nova York (MT), Amsterdã (MT), Paris (MT), Luxemburgo (MT) e nas bolsas de valores espanholas de Barcelona, Bilbao, Madri e Valência (MTS).