- O novo inversor de frequência de média tensão ACS8080 refrigerado a ar, baseia-se em 50 anos de experiência em sistemas de inversores e tecnologia comprovada para confiabilidade e eficiência energética
- Seu design simples e configurável garante uma integração perfeita em uma ampla gama de indústrias e aplicações específicas
- Até 10 vezes mais rápido na detecção e solução de falhas por meio de monitoramento digital e avançados diagnósticos das condições operacionais
A ABB lançou o ACS8080, seu mais novo inversor de frequência em média tensão refrigerado a ar. Esse novo inversor representa uma evolução, com base em mais de 50 anos de experiência no fornecimento de equipamentos para aplicações industriais, levando confiabilidade, desempenho e flexibilidade a um nível superior, graças ao seu inovador controle, design versátil e recursos digitais avançados.
O inversor pode atingir até 98% de eficiência, visando o desempenho ideal para todo o sistema de acionamento. A nova tecnologia de controle (MP3C) atinge novos limites de eficiência e conectividade com os motores elétricos, preservando o desempenho dinâmico e a robustez reconhecidos do seu controle antecessor, o DTC. Reduz também as distorções harmônicas em cerca de 50% em comparação com os sistemas clássicos de controle e modulação, prolongando assim a vida útil do equipamento e obtendo economia de energia.
Projetado para ser versátil e fácil na integração com o sistema, o novo ACS8080 se adapta facilmente a uma ampla gama de aplicações e indústrias. Seu design modular e flexível inclui a possibilidade de utilizar um transformador externo e selecionar a opção de filtro senoidal, tornando-o uma combinação ideal não apenas para novas aplicações, mas também para a adaptação de sistemas de acionamento existentes ou máquinas projetadas para partidas sem inversor de frequência (DOL).
Seu alto grau de flexibilidade também é possível devido aos recursos digitais avançados: a integração da plataforma de software aberta, Crealizer™, no sistema operacional do acionamento ABB permite recursos avançados de programação ajudando no rápido desenvolvimento e implantação de funcionalidades inovadoras e específicas das aplicações, reduzindo assim a dependência de controladores externos.
"Na ABB, investimos em P&D para fornecer soluções inovadoras que aumentem a produtividade e reduzam as emissões e os custos operacionais. Com mais de 50 anos de experiência em aplicações críticas na indústria, reconhecemos a importância da confiabilidade e flexibilidade para as operações. É por isso que continuamos a evoluir, integrando designs simples e flexíveis, intensificando os procedimentos de ensaios e incorporando as mais recentes tecnologias digitais. Este produto reflete nosso compromisso com o avanço da confiabilidade, desempenho e flexibilidade para ajudar as indústrias a ir além - mais eficientes e limpas", diz Chris Poynter, presidente da Divisão System Drives da ABB Motion.
O design compacto do ACS8080 se traduz na utilização de menos componentes do que seus antecessores, aumentando a confiabilidade além de simplificar os processos de manutenção e serviços.
Para este novo acionamento, ser confiável também significa ser capaz de suportar condições extremas, sendo submetido a rigorosos testes de vida útil, realizados nas instalações da ABB Drives na Estônia, possibilitando simular mais de 20 anos do equipamento em operação através da aceleração de suas condições operacionais.
Recursos aprimorados de detecção e um hardware de controle de última geração, permitem a coleta de até 10 vezes mais dados de diagnóstico para uma melhor e mais rápida solução de monitoramento e detecção de falhas. O novo ABB Connectivity Edge Gateway permite uma conectividade local ou virtual, tornando-o ideal para muitas necessidades digitais. As soluções de detecção integradas permitem recursos de gerenciamento de integridade e desempenho de ativos (AHPM), monitoramento de confiabilidade e inspeção com suporte de dados para solução de problemas e detecção de falhas mais rápidas.
Totalmente incorporados ao novo acionamento, estão sistemas avançados de segurança e proteção projetados para evitar situações perigosas previsíveis e gerenciar com eficácia situações inesperadas. O novo ACS8080 foi desenvolvido para proteger o acesso não autenticado, firmware malicioso, violações de dados e conectividade insegura, permitindo que os clientes se beneficiem de todos os recursos digitais modernos.
A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 105.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Motion, líder global em motores e acionamentos, está no centro da aceleração de um futuro mais produtivo e sustentável. Inovamos e expandimos os limites da tecnologia para contribuir com soluções de eficiência energética, descarbonizantes e circulares para clientes, indústrias e sociedades. Com nossos acionamentos, motores e serviços habilitados digitalmente, oferecemos suporte a nossos clientes e parceiros para obter melhor desempenho, segurança e confiabilidade. Para ajudar as indústrias do mundo a ir além – mais eficientes e limpas, oferecemos soluções acionadas por motor para uma ampla gama de aplicações em todos os segmentos industriais. Com base em mais de 140 anos de experiência em sistemas de transmissão elétricos, nossos mais de 22.000 funcionários em 100 países aprendem e melhoram a cada dia. go.abb/motion