- Ferramenta de software exclusiva com funcionalidade de arrastar e soltar facilita a criação de interfaces de operação personalizadas para robôs e cobots da ABB
- Funcionalidade intuitiva e biblioteca colaborativa nanuvem para modelos de aplicativos reduzem o tempo de configuração em até 80%
- Programação sem código reduz as barreiras à automação para iniciantes e especialistas
A ABB lançou hoje o AppStudio™, uma ferramenta intuitiva de software sem código, desenvolvida para capacitar usuários de todos os níveis de experiência a criar, de forma rápida e fácil, interfaces personalizadas para robôs. Com funcionalidade e recursos intuitivos, incluindo uma biblioteca colaborativa baseada em nuvem que permite aos usuários compartilhar modelos de aplicativos, o AppStudio reduzirá o tempo de configuração em até 80%.
“A crescente escassez de mão de obra especializada exige uma maior simplificação da automação e da programação, especialmente entre as pequenas e médias empresas (PMEs), onde a complexidade é vista como uma grande barreira para a implementação da automação robótica”, disse Marc Segura, Presidente da Divisão Global de Robótica da ABB. “Projetado tanto para iniciantes quanto para especialistas, o AppStudio é uma adição interessante à atual oferta de software da ABB. Ao facilitar a criação de interfaces de robôs, ele economizará um tempo significativo de configuração para os usuários e permitirá a integração rápida e perfeita de robôs em diversas aplicações.”
Compatível com todos os robôs da ABB na plataforma do controlador OmniCoreTM, o AppStudio oferece flexibilidade e facilidade sem precedentes para a criação de interfaces de usuário robóticas personalizadas. Depois de instalar o software, os usuários podem reutilizar uma configuração usada anteriormente ou selecionar a partir de uma biblioteca de modelos, módulos e exemplos baseada na nuvem, o que lhes permite selecionar opções em vinte idiomas. Como alternativa, é possível criar interfaces personalizadas para atender a qualquer dispositivo e aplicativo, incluindo o OmniCore FlexPendant, tablets e telefones celulares.
O AppStudio também oferece suporte aos clientes que estão migrando do controlador IRC5 para a plataforma OmniCore, reduzindo significativamente o tempo necessário para reconstruir interfaces de dias para minutos. Esse recurso garante uma transição tranquila para a tecnologia mais recente, aumentando a eficiência e a produtividade.
Com a funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar, o AppStudio oferece uma configuração simplificada na qual os usuários podem adicionar ícones, menus suspensos, botões e outras funções para adaptar a interface às suas necessidades específicas. Ele também oferece suporte a usuários mais avançados, que podem criar elementos de interface personalizados usando um kit de componentes baseado em JavaScript, permitindo um alto grau de personalização. Uma vez desenvolvidos, esses elementos podem ser compartilhados com outros usuários para simplificar a colaboração no projeto.
Após a criação de uma interface, ela pode ser implantada no robô ABB ou em um gêmeo digital na ferramenta de programação RobotStudio® da ABB. Por meio dessa conexão, o robô pode ser programado para executar comandos específicos, como realizar uma ação ou abrir uma garra.
Combinado com as ferramentas de programação Wizard Easy e RobotStudio da ABB, o AppStudio transforma o portfólio de robôs da empresa em um dos mais fáceis de programar, inaugurando um novo capítulo que amplia o acesso à robótica para um público ainda mais diversificado de usuários em potencial.
O AppStudio está disponível para download gratuito no site da ABB.
A abrangente plataforma de robótica da ABB foi projetada para dar suporte a todos os estágios do ciclo de vida da engenharia, integrando perfeitamente a concepção, o design, a operação e a otimização do projeto. Com uma abordagem orientada à plataforma e um modelo de dados comum, a ABB garante que os projetos de automação sejam eficientes, precisos e inovadores.
A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 105.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
A ABB Robótica & Automação Discreta, como um dos principais fornecedores mundiais de robótica e automação de máquinas, é a única empresa com um portfólio completo e integrado que inclui robôs, Robôs Móveis Autônomos e soluções de automação de máquinas, projetadas e orquestradas pelo nosso software de criação de valor. Ajudamos empresas de todos os tamanhos e setores - desde automotivo até eletrônicos e logística - a superarem seus desafios, tornando-se mais resilientes, flexíveis e eficientes. A ABB Robotics & Discrete Automation apoia os clientes na transição para a fábrica conectada e colaborativa do futuro, operando de forma mais enxuta e limpa para um futuro melhor. A área de negócios emprega aproximadamente 11.000 pessoas em mais de 100 localidades em cerca de 53 países. go.abb/robotics