ABB expande família de robôs Item Picking com novos módulos funcionais alimentados por IA para transformar setores de moda e logística

ABB expande família de robôs Item Picking com novos módulos funcionais alimentados por IA para transformar setores de moda e logística

  • Novos módulos funcionais abordam os principais desafios na singularização de itens, separação e indução de classificadores, permitindo a automação de ponta a ponta em operações de logística e intralogística
  • Tecnologia de separação rápida de alta precisão e alimentada por IA, desenvolvida pela ABB, aumenta a eficiência, reduz a dependência de mão de obra e se integra perfeitamente aos sistemas existentes para rápida implementação
  • Integração com o software de planejamento de movimento da ABB permite o planejamento de caminho automático sem colisões com cada coleta e colocação identificada pelo sistema de visão de IA

A ABB está expandindo seu portfólio de soluções robóticas para cadeias de suprimentos de logística e comércio eletrônico com a adição de dois novos módulos funcionais alimentados por Inteligência Artificial à sua família Item Picking. Com a tecnologia de visão baseada em IA desenvolvida pela própria ABB, testada por empresas líderes mundiais dos setores de varejo de moda e logística, o Fashion Inductor e o Parcel Inductor oferecem soluções para dois dos processos logísticos mais críticos: separação de itens e indução de classificação.  

“Com o crescimento do comércio eletrônico, que deve impulsionar o aumento do volume de encomendas em até 9% ao ano[1], há uma necessidade de níveis mais altos de velocidade e precisão na separação e indução de itens aleatórios desconhecidos”, disse Craig McDonnell, Diretor Executivo da linha de negócio Industries da ABB Robótica. “Ao mesmo tempo, as empresas estão achando mais difícil recrutar pessoas para realizar essas tarefas repetitivas e não ergonômicas, sendo que 37% das empresas globais de cadeia de suprimentos e logística estão enfrentando uma escassez significativa de mão de obra[2]. A expansão de nossa família de coleta de itens com IA aborda esses desafios e permite que as empresas aumentem o rendimento e a produtividade, reduzindo os erros por meio da automação completa de seus processos.”

Ao possibilitar o manuseio de itens em níveis mais altos de precisão e velocidade, os módulos funcionais abordam os problemas de coleta e indução por meio de misturas de pacotes e outros itens em armazéns e depósitos de triagem de pacotes. Usando a tecnologia de visão baseada em IA da ABB, tanto o Robotic Fashion Inductor quanto o Robotic Parcel Inductor podem lidar com itens desconhecidos e dispostos aleatoriamente em ambientes não estruturados, garantindo um processamento perfeito em operações logísticas de alto rendimento e alta mistura. Ambos os módulos funcionais oferecem uma precisão de coleta líder do setor, superior a 99,5%, mesmo em ambientes altamente dinâmicos, onde tamanhos, formatos e tipos de embalagem dos itens variam diariamente. O sistema de IA também pode ser treinado para detectar e rejeitar itens não-induzíveis, como produtos esféricos ou cilíndricos, assegurando operações confiáveis e eficientes.

center

Além do processamento de pedidos, a capacidade de lidar com objetos aleatórios e inesperados também é vantajosa para pacotes devolvidos, que não podem ser previstos em termos de horário, tipo ou data.

O Robotic Fashion Inductor possibilita a singularização e a indução no sistema de classificação para itens de vestuário e acessórios embalados em sacos plásticos (polybags), com velocidades de até 1.300 picks por hora. Já o Robotic Parcel Inductor é projetado para singularização de pequenas encomendas e indução em sistemas de classificação, processando caixas, sacos, envelopes e pacotes a até 1.500 picks por hora em centros logísticos de correios e entregas. A integração com o software de planejamento de movimento da ABB permite um planejamento automático de trajetórias sem colisões, após a identificação de cada item pelo sistema de visão computacional baseada em IA.

center

Projetados para implantação rápida, ambos os módulos funcionais vêm pré-integrados, minimizando o tempo de comissionamento, erros operacionais e complexidade de configuração, com comissionamento possível em apenas uma semana. Utilizando a Plataforma de Controlador de Aplicações (ACP) da ABB, diferentes componentes — incluindo robôs, garras e câmeras — podem ser integrados de forma fluida por meio de um único computador e interface de usuário. Ao resolver os principais desafios de detecção, manipulação e controle de movimento por meio de modelos de IA pré-treinados, visão computacional, desempenho robótico comprovado e uma plataforma de controle integrada, os módulos funcionais reduzem tempo e custos e eliminam os riscos de P&D para integradores de sistemas na criação de soluções automatizadas de picking.

Como fornecedor único, a ABB oferece suporte de ponta a ponta, desde softwares de aplicação dedicados e hardware robótico até serviços pós-venda globais, garantindo implementação contínua e confiabilidade duradoura. Essa abordagem elimina os problemas associados à obtenção e integração de soluções de múltiplos fornecedores, facilitando a especificação, configuração e operação.

Para mais informações sobre como a família de robôs Item Picking da ABB pode transformar operações logísticas com desempenho rápido, flexível e eficiente, visite: https://new.abb.com/products/robotics/functional-modules/item-picking-family

A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com


A ABB Robótica & Automação Discreta, como um dos principais fornecedores mundiais de robótica e automação de máquinas, é a única empresa com um portfólio completo e integrado que inclui robôs, Robôs Móveis Autônomos e soluções de automação de máquinas, projetadas e orquestradas pelo nosso software de criação de valor. Ajudamos empresas de todos os tamanhos e setores - desde automotivo até eletrônicos e logística - a superarem seus desafios, tornando-se mais resilientes, flexíveis e eficientes. A ABB Robótica & Automação Discreta apoia os clientes na transição para a fábrica conectada e colaborativa do futuro, operando de forma mais enxuta e limpa para um futuro melhor. A área de negócios emprega aproximadamente 11.000 pessoas em mais de 100 localidades em cerca de 53 países. go.abb/robotics

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp