- Na planta de Hazira, estado indiano de Gujarat, ABB Flow Control Mold junto a conformadores de chapas vai ajudar siderúrgica a produzir aço mais rápido, com menores custo e teor de impurezas
- Única no mercado, tecnologia vai viabilizar processos simultâneos de redução e conformação de aço com equipamentos da fabricante Danieli
- Expectativa é reduzir defeitos internos e superficiais no aço em pelo menos 50%, com misturadores que geram três campos magnéticos independentes
A ABB vai fornecer misturadores eletromagnéticos Flow Control Mold (FC Mold G3), que vão atuar junto a novos conformadores de chapas de aço, adquiridos pela ArcelorMittal Nippon Steel India para a planta de fundição de Hazira, litoral oeste da província Gujarat.
A AM/NS India, joint-venture entre ArcelorMittal e Nippon Steel, duas das maiores produtoras de aço do mundo, está ampliando a capacidade da planta, de 9 para 15 milhões de toneladas anuais.
A ABB vai entregar duas unidades do FC Mold G3, que vão atuar junto a dois conformadores da Danieli. As unidades devem melhorar a qualidade do aço, a produtividade e a eficiência da planta.
Único no mercado, o FC Mold atua com conformadores de qualquer velocidade, fazendo a mistura do aço líquido com três geradores independentes de campo magnético, além do corte da massa, com controle sobre fluxos e flutuações. A tecnologia minimiza a tendência de deposição e estimula a migração de bolhas para a superfície da chapa, evitando que fiquem em seu interior.

Dois sistemas FC Mold G3 serão instalados em uma nova máquina de lingotamento contínuo de dois fios para a produção de placas grossas na fábrica da AMNS em Hazira. Imagem AdobeStock 
Foi demonstrado que o FC Mold reduz os defeitos superficiais e internos em pelo menos 50% e diminui a taxa de rejeição em até 80%. Imagem ABB 
O FC Mold oferece agitação e frenagem simultâneas do molde a partir de uma posição fixa por meio de três campos magnéticos independentes. Imagem ABB
“O ABB FC Mold G3 é a tecnologia mais avançada e consolidada para conformação contínua de chapas de aço, com histórico de melhora na eficiência de conformadores de todas as velocidades, seja em modernizações ou instalações novas, como a de Hazira”, afirmou Zaeim Mehraban, gerente global de vendas para Metalurgia da ABB. “As condições na área próxima ao menisco determinam a qualidade do produto final. O FC Mold já comprovou redução em defeitos de superfície e internos de pelo menos 50% e de rejeição de raio em até 80%, melhorando significativamente a produtividade, o uso de recursos e os custos.”
Resultados de mais de 40 implementações pelo mundo mostram que o FC Mold da ABB melhora a qualidade interna e superficial do metal, permite elevar a velocidade de conformação e retorna o investimento realizado em um ano.
A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB’s Process Automation é líder em automação, eletrificação e digitalização para processos e indústrias híbridas. Oferecemos um amplo portfólio de produtos, sistemas e soluções ponta a ponta, incluindo nosso sistema de controle distribuído (DCS) número 1 do mercado, softwares, produtos para nichos industriais específicos e sistemas de instrumentação e analítica. Como uma das principais empresas do mercado global, desenvolvemos com base em profundo conhecimento e expertise, time diversificado e presença global, e somos dedicados a ajudar nossos clientes a impulsionar sua competitividade, aumentando seu retorno e possibilitando uma operação segura, inteligente e sustentável. go.abb/processautomation