O ACS8080 reflete o compromisso da ABB com o avanço da confiabilidade, desempenho e flexibilidade para ajudar as indústrias a irem além, mais eficientes e mais limpas. Uma solução inovadora que eleva a produtividade, ao mesmo tempo em que reduz as emissões e os custos operacionais.
A ABB acaba de apresentar ao mercado o ACS8080, sua mais nova geração de inversores de frequência de média tensão refrigerados a ar. O lançamento chega com um objetivo claro: elevar o desempenho e a confiabilidade operacional das grandes plantas industriais, como as do setor de papel e celulose, por meio de digitalização total, inteligência embarcada e eficiência energética sem precedentes.
O inversor de frequência de média tensão ACS8080 foi desenvolvido com base nas mais exigentes necessidades da indústria moderna. Trata-se de um equipamento projetado para ambientes críticos, com alta capacidade de adaptação, flexibilidade de configuração e recursos digitais avançados que transformam o conceito de acionamento elétrico.
Com eficiência de até 98%, o novo inversor utiliza a avançada tecnologia de controle MP3C, que proporciona conectividade inteligente com os motores, reduz distorções harmônicas em até 50% e garante um desempenho dinâmico altamente confiável, mesmo em aplicações pesadas e contínuas como as encontradas em linhas de produção de papel e celulose.
Robustez, inteligência e integração facilitada
O setor de papel e celulose é desafiador por natureza: operações ininterruptas, cargas pesadas, ambientes exigentes e a necessidade crescente de eficiência energética e redução de emissões. O ACS8080 foi pensado para responder exatamente a essas demandas.
- Seu design modular e a opção por transformador externo e filtros senoidais garantem fácil integração, tanto em plantas novas quanto em retrofittings de sistemas DOL existentes.
- Sua arquitetura aberta permite o desenvolvimento ágil de soluções customizadas por meio da plataforma Crealizer™, sem depender de controladores externos.
- Com conectividade local ou virtual, possibilita integração completa com sistemas de gestão e monitoramento.
A inteligência operacional do acionamento ACS8080 é reforçada por recursos de manutenção preditiva baseados em IA, que coletam até 10 vezes mais dados de diagnóstico, permitindo antecipação de falhas, inspeções inteligentes e decisões baseadas em dados, tudo com apoio visual e remoto.
Digitalização real: conectividade, segurança e dados que geram valor
No ACS8080, a digitalização não é um acessório. É a essência do produto.
- O novo ABB Connectivity Edge Gateway habilita a conexão segura com sistemas externos, permitindo análises remotas e visibilidade em tempo real do desempenho do acionamento.
- Os sistemas de proteção digital contra acessos não autorizados, firmware malicioso e violações de dados garantem total segurança da informação, mesmo em redes híbridas.
- As funcionalidades integradas de Asset Health & Performance Monitoring (AHPM) transformam dados em insights que orientam manutenção, otimização de desempenho e estratégias operacionais de longo prazo.
Mais simples por dentro, mais potente por fora
Além de mais inteligente, o ACS8080 também é mais simples. Com menos componentes internos e design compacto, o equipamento facilita a manutenção, reduz paradas e aumenta a confiabilidade.
Testado para operar sob condições extremas, o novo inversor passou por ensaios que simulam mais de 20 anos de operação contínua, uma prova do compromisso da ABB com a robustez e longevidade dos seus equipamentos.
Tecnologia ABB para a nova era do setor de papel e celulose
À medida que o mundo caminha rumo à descarbonização, à eficiência de recursos e à circularidade, o setor de papel e celulose se posiciona como um protagonista da transição energética e os investimentos em inovação são o caminho mais seguro para manter a competitividade e a sustentabilidade no longo prazo.
A ABB, com seu novo ACS8080, entrega ao setor a combinação ideal entre alta performance, inteligência operacional, segurança cibernética e flexibilidade industrial. Tudo isso com suporte técnico especializado e a confiabilidade de uma empresa com mais de 140 anos de história global.
Pronto para dar o próximo passo em direção à eficiência total?
O inversor de frequência de média tensão ACS8080 é mais que um produto. É uma experiência em eficiência e produtividade. É a nova geração do acionamento inteligente. É a ABB pensando hoje no que o setor de papel e celulose precisa para o amanhã.