A ABB lança sensor de pH/ORP com conectividade digital e vida útil líder industrial

  • O novo sensor 500 X pH/ORP dura até 10 vezes mais do que os sensores concorrentes nas aplicações industriais mais exigentes, reduzindo os custos com substituição
  • Possui EZLink™ com capacidade de conexão e medição simples para instalação e inicialização rápidas, reduzindo o tempo de configuração e os custos de manutenção
  • Usa como base a confiável linha de produtos TB da ABB, bem como em mais de 70 anos de experiência em medição de pH/ORP, adicionando recursos digitais

A ABB anunciou hoje o lançamento de uma grande inovação na medição de pH/ORP: o sensor 500 X projetado para aplicações industriais exigentes, onde condições extremas de processo normalmente causam a falha de sensores convencionais de pH/ORP em questão de horas ou dias devido ao envenenamento da referência. O novo sensor apresenta um design proprietário que resiste tanto ao envenenamento quanto à incrustação. Com base nos dados de avaliação dos clientes, o sensor 500 X pH/ORP demonstrou uma vida útil até 10 vezes maior do que os sensores convencionais em testes envolvendo temperaturas e níveis de pH extremos.

Os sensores 500 X conectam-se perfeitamente aos transmissores da ABB através da plataforma digital EZLink™, proporcionando capacidade de conexão e medição. Com o recente lançamento do transmissor AWT424, os usuários podem acessar facilmente dados de medição, diagnóstico e auditoria, além de atualizações de software e informações do sensor, através de seus smartphones e do aplicativo EZLink™ Connect.

O 500 X é a mais nova adição à família de sensores digitais e analógicos de pH/ORP da ABB e compartilha seu design exclusivo codificado por cores, que facilita encontrar e selecionar o sensor de pH/ORP ideal para uma aplicação.

“O novo 500 X se baseia em mais de 70 anos de experiência da ABB em medição de pH/ORP com nossa confiável linha de produtos TB, para adicionar novos recursos digitais e desempenho”, disse Nik Siwek, Global Product Manager, Continuous Water Analysis, da área de Instrumentação & Analítica da ABB. “Essa solução oferece a durabilidade de nossa linha TB com os benefícios da conectividade digital para o usuário. O design robusto e a conectividade digital tornam o 500 X a solução ideal para as aplicações industriais mais adversas, garantindo que os usuários possam manter a confiança no processo e, ao mesmo tempo, reduzir significativamente os requisitos de operação e manutenção.”

  • Família de sensores de pH da ABB
  • Sensor digital de pH 500 X-D da ABB para aplicações extremas
  • Sensor digital de pH 500 X-D da ABB com EZLink
  • Família de sensores de pH da ABB

A série 500, que compreende o 500 X e o 500 PRO, apresenta os eletrodos mais duráveis da ABB para uso industrial e marítimo pesado e de alto desempenho, incluindo aplicações de pressão extremamente alta, alta temperatura e incrustação. Ao mesmo tempo, a série 100 (100E, 100GP, 100 ULTRA) é a família de sensores básicos da ABB, usada em uma ampla variedade de aplicações gerais, como água potável, águas residuais, irrigação, aquicultura, monitoramento ambiental e controle de corrosão de caldeiras.

A série 700 (700 ULTRA) é um sensor recarregável especializado para aplicações de alta precisão, como condutividade ultrabaixa.

A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

A divisão Automation da ABB automatiza, eletrifica e digitaliza operações industriais que atendem as mais variadas necessidades essenciais – desde o fornecimento de energia, água e materiais até a produção de bens e seu transporte para o mercado. Com cerca de 26.000 funcionários, tecnologia de ponta e expertise em serviços, a divisão Automation ajuda as indústrias de processo, híbrida e de marine a se destacarem – de forma mais enxuta e limpa. go.abb/automation

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp