- A ABB concluiu a integração da tecnologia Ethernet-APL em todo o seu portfólio de medição de vazão
- O medidor de vazão mássica CoriolisMaster é o mais recente a receber a atualização com conectividade Ethernet-APL
- Os medidores de vazão compatíveis com Ethernet-APL abrem novas possibilidades para a transmissão em alta velocidade de dados de campo nas indústrias química, de óleo e gás, de energia e de água
A ABB adicionou conectividade Ethernet-APL (Advanced Physical Layer) ao seu medidor de vazão mássica CoriolisMaster, completando assim a integração da tecnologia de comunicação avançada em todo o portfólio de medição de vazão da empresa. A Ethernet-APL abre novas possibilidades para a coleta e análise de dados de processo, levando os benefícios das comunicações Ethernet às indústrias química, de óleo e gás, de energia e de água, por exemplo. A tecnologia de comunicação inovadora ajudará as empresas de manufatura a melhorar a eficiência operacional.
O CoriolisMaster mede o fluxo mássico, a densidade e a temperatura diretamente do meio em fluxo, possibilitando medições multivariáveis de alta precisão em um único dispositivo compacto. O Ethernet-APL permite uma conexão muito mais fácil a um sistema de controle, bem como a integração em rede dos sensores Coriolis com outros instrumentos em uma planta. Ele fornece um canal de alta velocidade para dados de processo, bem como informações de configuração e diagnóstico. Os novos recursos apoiam a tomada de decisões em tempo real e a manutenção preditiva com base em dados em tempo real, reduzindo significativamente erros e tempo de inatividade.
O ProcessMaster, o VortexMaster e o SwirlMaster da ABB já integram conectividade Ethernet-APL.
“Integrar instrumentos de medição de vazão com Ethernet-APL é um passo fundamental para a automação de processos totalmente digitalizada”, disse Jacques Mulbert, presidente da divisão de Instrumentação & Analítica da ABB. “A Ethernet é há muito reconhecida por seu potencial para aumentar a produtividade, a eficiência e a flexibilidade em instalações industriais. Graças à Ethernet-APL, agora contamos com diagnósticos mais inteligentes, comissionamento simplificado, maior tempo em operação e melhor tomada de decisões.”
A Ethernet é a tecnologia de comunicação mais comum em aplicações industriais. No entanto, na maioria das indústrias de processo, sua aplicação permaneceu mínima devido a preocupações com segurança, custo e limitações no comprimento do cabo, o que dificultou o estabelecimento de redes de comunicação em grandes instalações industriais. Essas questões foram resolvidas com a introdução da Ethernet-APL, criada por meio de uma cooperação bem-sucedida de 12 grandes fornecedores da indústria de automação de processos, incluindo a ABB, e quatro organizações internacionais de padronização.
A Ethernet-APL oferece taxas de dados aprimoradas de até 10 Mbps, conexão blindada de dois fios para transportar energia e dados com segurança pelo mesmo cabo e comprimentos de cabo de até 1.000 metros. A segurança intrínseca também está totalmente integrada, incluindo um perfil que limita a tensão e a corrente de alimentação para eliminar o risco de faíscas, permitindo que a Ethernet-APL seja implantada em ambientes perigosos.
O próximo passo no roadmap da ABB é incorporar a Ethernet-APL em suas tecnologias de campo, como sensores de pressão e temperatura. Ao expandir seu portfólio de instrumentação habilitada para Ethernet-APL, a ABB demonstra seu compromisso em levar os benefícios da comunicação Ethernet aos seus clientes industriais.

A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
A divisão Automation da ABB automatiza, eletrifica e digitaliza operações industriais que atendem as mais variadas necessidades essenciais – desde o fornecimento de energia, água e materiais até a produção de bens e seu transporte para o mercado. Com cerca de 26.000 funcionários, tecnologia de ponta e expertise em serviços, a divisão Automation ajuda as indústrias de processo, híbrida e de marine a se destacarem de forma mais enxuta e limpa. go.abb/automation