Tecnologia de moagem da ABB fortalece o fornecimento futuro de metais por meio de grande projeto de mineração na Austrália

Tecnologia de moagem da ABB fortalece o fornecimento futuro de metais por meio de grande projeto de mineração na Austrália

  • Empresa internacional de mineração Harmony Gold seleciona a ABB para fornecer sistemas de acionamento de moinhos sem engrenagens e com engrenagens para o projeto emblemático da Mina de Cobre Eva, em Queensland
  • Soluções desenvolvidas localmente garantem conformidade com normas australianas, ao mesmo tempo em que aceleram a instalação de sistemas de moagem de minério eficientes e confiáveis
  • Projeto reforça o fornecimento futuro de cobre em meio ao aumento da demanda global

A ABB foi contratada para fornecer tecnologia de acionamento de moinhos sem engrenagens (GMD) e com engrenagens (RMD) para o Projeto Eva Copper Mine, da Harmony, uma nova e importante mina de cobre a céu aberto em Queensland, Austrália. Com a demanda global por cobre estimada para crescer 24% até 2035, a Eva Copper deverá se tornar uma das principais minas da região, produzindo aproximadamente 60 mil toneladas de cobre por ano ao longo de uma vida útil mínima de 15 anos. O pedido foi registrado no quarto trimestre de 2025. Os valores financeiros não foram divulgados.

A tecnologia da ABB permitirá a moagem com máxima eficiência, confiabilidade e flexibilidade operacional, sendo adequada para um concentrador moderno projetado com base em fluxogramas de processamento contemporâneos e escolhas tecnológicas de baixo risco.

O contrato reflete a crescente demanda por metais e minerais críticos, juntamente com o novo impulso em projetos de mineração de grande escala na Austrália, tendo a transição energética como um dos principais motores. Ele também amplia a base instalada da ABB de sistemas GMD e RMD implantados globalmente para apoiar o fornecimento de materiais essenciais para a indústria moderna.

  • A ABB irá contribuir com o projeto com sua capacidade de fabricação local, experiência global e tecnologias comprovadas. Imagem: Harmony
  • O Projeto Eva Copper está prestes a se tornar a maior mina desse tipo no noroeste de Queensland, na Austrália. Imagem: Harmony
  • Os acionamentos de moinho sem engrenagens e com engrenagem anular da ABB proporcionarão alta disponibilidade e funcionalidade para o processamento de minério de cobre. Imagem: Harmony

“A ABB reunirá capacidades de manufatura local, expertise global e tecnologias comprovadas para apoiar o mais significativo novo projeto de mineração de Queensland”, afirmou Björn Jonsson, gerente global da linha de negócios de Mineração e Materiais da divisão de Process Industries da ABB. “Nossos sistemas de acionamento de moinhos garantirão uma moagem confiável e eficiente no coração do Projeto Eva Copper, que terá um papel fundamental no fortalecimento da cadeia de suprimentos de cobre para apoiar a transição energética global.”

Projetado e fornecido pela ABB, o sistema GMD de 24 MW irá acionar o moinho SAG de 40 pés do projeto, seguido por um sistema RMD de pinhão duplo com velocidade variável de 18 MW para um moinho de bolas de 27 pés. Considerando que os moinhos SAG e de bolas serão os maiores consumidores de energia no local, a eficiência dos sistemas de acionamento foi um fator crítico na avaliação tecnológica detalhada da Eva Copper.

O projeto também inclui uma eHouse que será projetada e fabricada na Austrália para atender aos padrões locais e aos requisitos de segurança dos operadores. Enquanto a fabricação local permitirá engenharia mais ágil, rotas logísticas mais curtas e integração facilitada no local, a engenharia será conduzida por uma equipe global da ABB, abrangendo Austrália, Finlândia e Suíça.

Uma vez instalados, os sistemas combinados GMD e RMD oferecerão alta disponibilidade e as funcionalidades necessárias para processar minério de cobre de forma eficiente ao longo de toda a vida útil da mina.

A ABB é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp