No século 19, a corrente alternada (AC) de Nikola Tesla causou murmúrios sobre o modo como a energia era transmitida. O que distinguiu o AC - para o desgosto de seu empregador e do inventor da corrente contínua, Thomas Edison - foi sua capacidade de percorrer grandes distâncias e mudar a voltagem e direção.
Hoje, a engenhosa invenção da Tesla abriu caminho para tecnologias como subestações e transformadores, que nos permitem operar tudo, desde eletrodomésticos a redes ferroviárias. O que ela também ajudou a criar é uma fonte flexível de eletricidade que deu a seus operadores mais controle e escolha.
O futuro da indústria de datacenter depende dessa flexibilidade também.
Datacenters - rede de servidores que armazenam, processam e distribuem informações remotamente - se tornou indispensável no mundo digital atual. A primeira imagem de um datacenter que vem à mente é um grande edifício com filas e filas de servidores, emanando um zumbido familiar à medida que enviam e recebem milhões de bytes de dados a cada segundo.
No entanto, o advento das tecnologias como a Internet Industrial das Coisas, o aprendizado profundo e a computação em nuvem mudaram a forma como os dados são armazenados, processados e recuperados. A infraestrutura de datacenter precisa ser mais elástica, expandindo e contraindo com a demanda ou a tecnologia que pode ser rapidamente escalável. Eles precisam ter visibilidade completa da operação para garantir que a eficiência energética e o tempo de atividade estejam em seus níveis máximos e se conectem às redes inteligentes para dar aos operadores mais controle.
Como a maioria das tecnologias, os datacenters também mantiveram a Lei de Moore de poder armazenar grandes quantidades de dados em dispositivos menores. Sistemas micro-modulares, como o Secure Edge Data Center (SEDC) desenvolvido pela ABB, Hewlett Packard Enterprises e Rittal – revelado na feira Hannover Messe em abril, é um avanço na tecnologia segura e escalável de datacenters.
O SEDC desfoca a linha entre datacenters e capacidade de TI, já que eles podem ser instalados perto de instalações industriais dentro de doze semanas. Habilitada com o ABB AbilityTM Data Center Automation, o SEDC também oferece ao gerenciamento mais opções por meio de controle e monitoramento remotos, organiza dados automaticamente e autodiagnostica para minimizar a latência.
Frequentemente chamado de coração da Internet, o valor de um datacenter se dá pela sua disponibilidade e em uma série de tecnologias de suporte, como sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) e software de gerenciamento de infraestrutura de datacenter, que ajudam a aumentar sua eficiência.
Uma dessas tecnologias é a chave de transferência automática TruONE (ATS) da ABB, que é o primeiro ATS do mundo a reunir todos os sensores e controladores necessários em um único dispositivo fácil de instalar. O TruONE ajuda a melhorar a proteção e torna a instalação 80% mais rápida, garantindo que a menor quantidade de tempo seja desperdiçada ao alternar entre as cargas.
A indústria de armazenamento de dados não é mais homogênea. Os datacenters em nuvem representam uma taxa mais rápida de entrega e desempenho melhorado de dados, enquanto as fontes de energia renováveis estão ganhando força globalmente. Esse negócio em rápida evolução precisa de conexões de rede igualmente robustas e confiáveis, como redes inteligentes e microrredes da ABB, que funcionam para reduzir a intermitência e, com isso, o tempo de inatividade.
Assim como o modelo AC de Tesla tem sido um divisor de águas no universo da transmissão de energia, avanços tecnológicos como os datacenters micro-modulares e em nuvem prometem transformar a indústria e a tecnologia – e a ABB os ajudará a chegar lá.