ABB e Rolls-Royce Power Systems anunciam cooperação para microrredes globais

Parceria em soluções em microrrede integra tecnologia digital e sistemas eficientes de energia híbrida

center

A ABB e a Rolls-Royce Power Systems anunciam uma parceria global em tecnologia de microrredes e automação avançada. As empresas vão oferecer uma solução inovadora e energeticamente eficiente para concessionárias de serviços públicos, comerciais e industriais.

Uma microrrede é uma rede elétrica de pequena escala, que combina a energia oriunda de fontes distribuídas, como, por exemplo, centrais elétricas e térmicas combinadas, geradores movidos a gás e fontes renováveis com baterias. A microrrede provê o controle global para coordenar esses recursos de forma a atender aos requisitos de cargas industriais, residenciais ou dos consumidores. As microrredes podem funcionar como uma rede não ativa, ou conectada à malha elétrica principal. Elas têm capacidade de se separarem perfeitamente da malha principal em uma emergência ou falha, o que é um recurso cada vez mais importante.

Uma fonte de alimentação confiável, principalmente durante severas condições meteorológicas e momentos de pico de consumo, é vital. Integrar energia renovável é uma solução sustentável para auxiliar a energia ininterrupta, bem como incentivar o uso de energia limpa. Soluções de microrredes beneficiam serviços públicos, indústrias e estabelecimentos comerciais que estão buscando uma fonte de alimentação confiável, bem como redução de custos e de emissões de carbono. As microrredes possibilitam uma fonte de alimentação resiliente, mesmo com a alta penetração de fontes de energia renováveis intermitentes como, por exemplo, a energia solar e eólica. Sistemas digitais de automação e controle coordenam de maneira inteligente os recursos e as cargas de energia distribuída para que a microrrede funcione com eficiência.

A Rolls-Royce oferece as soluções MTU Onsite Energy, para missões de energia crítica, em stand-by e contínua à geração combinada de calor e energia e microrredes. “Devido ao movimento rumo à descarbonização, os clientes precisam procurar opções energéticas sustentáveis, que também proporcionem rentabilidade máxima. Para tanto, contamos fundamentalmente com microrredes, que são sistemas autônomos de fonte de energia eficientes, confiáveis e ambientalmente corretos”, diz Andreas Schell, CEO da Rolls-Royce Power Systems. “Combinando a nossa tecnologia MTU de sistema de gerador a diesel e gás integrados, e as nossas ferramentas de controle com a solução em microrrede modular, a capacidade de controle e serviço remoto, ofereceremos aos clientes as forças combinadas dos dois líderes mundiais em tecnologia”, completa Schell.

“O ABB AbilityTM e-meshTM garante uma rede de energia estável, mesmo com grandes índices de energia renovável vindos de diversas fontes, trabalhando em conjunto com motores a gás ou diesel já instalados”, afirma Massimo Danieli, chefe da linha de negócio de automação de redes da ABB, dentro do negócio de redes elétricas da empresa. “A ABB têm muitas instalações de microrredes em escala global, e por meio da nossa parceria com a Rolls-Royce Power Systems, apoiaremos o crescente interesse por essas soluções”, completa Danieli.

A solução ABB AbilityTM e-meshTM proporcionará aos proprietários de ativos de geração de energia uma vista unificada e verticalmente integrada dos seus recursos de energia distribuída e de geração de energia renovável, que é fácil de instalar e que reduz os custos operacionais. Operações na nuvem, otimização de site e frota, previsão do tempo e de carga, além de algoritmos de machine learning oferecem percepções infinitas para tomada de decisão, como, por exemplo, saber onde aumentar investimentos em manutenção ou como aumentar os fluxos de receita para operar ativos mais rentáveis.

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é líder de tecnologia pioneira com uma oferta abrangente para indústrias digitais. Com um histórico de inovação de mais de 130 anos, a ABB é hoje líder em indústrias digitais com quatro negócios líderes globais focados no cliente: Eletrificação, Automação Industrial, Movimento e Robótica e Automação Discreta, suportados pela plataforma digital ABB Ability™. O negócio de Power Grids da ABB será desinvestido para a Hitachi em 2020. A ABB opera em mais de 100 países e conta com cerca de 147.000 funcionários. www.abb.com.br

A Rolls-Royce Power Systems está sediada em Friedrichshafen, sul da Alemanha, e emprega cerca de 11.000 pessoas. Com empresas plenamente consolidadas, com mais de 140 parceiros de vendas e acima de 500 revendas autorizadas, em mais de 1.200 localidades, a Rolls-Royce Power Systems conta com uma estrutura global de distribuição e serviço. O portfólio de produtos inclui motores de alta velocidade MTU e sistemas de propulsão para navios, geração de energia, veículos pesados rodoviários, ferroviários e de defesa, bem como para a indústria de petróleo e gás. Sob a marca MTU Onsite Energy, a empresa comercializa sistemas a diesel e a gás para atender a requisitos de energia com carga base e pico de carga de emergência, bem como plantas de cogeração de calor e energia combinados. Operando sob a marca Rolls-Royce em Bergen, Noruega, a empresa também desenvolve e produz motores de média velocidade para aplicações em geração energética e marítima. www.rrpowersystems.com

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp