A ABB apresenta o PickMaster® Twin, software com tecnologia Digital Twin para reduzir o tempo de comissionamento

- Aumento de produtividade, reduzindo drasticamente os tempos de comissionamento, de dias para horas, e os tempos de troca das linhas de produção, de horas para minutos

- Maximiza a produção e 40% da eficiência total da linha

- Tempos de picking 15% mais rápidos para aumentar a produtividade

- Painel digital e interfaces intuitivas para fácil visualização de dados.

- Integra-se aos sistemas de planejamento de fábrica e padrão das máquinas de embalagem

A ABB Robotics lançou a terceira geração do PickMaster®, seu software robótico líder de mercado para aplicações de picking e packing de fluxo aleatório guiado por visão para a fábrica digital do futuro. O novo software PickMaster® Twin está equipado com a tecnologia Digital Twin pela primeira vez, para reduzir o tempo de comissionamento, de dias para horas, e reduzir os períodos de troca das linhas de propdução, de horas para minutos.

A tecnologia Digital Twin permite que os clientes testem configurações robóticas em linhas de produção virtuais antes da construção de linhas físicas. Ao usar a tecnologia de Digital Twin, o simulado virtual pode ser conectado diretamente às operações de produção, o que permite que o processo de separação seja otimizado virtualmente ao mesmo tempo em que o processo está sendo implementado. Para os clientes, o PickMaster® Twin agora oferece maior flexibilidade e visualização de todas as manobras robóticas complicadas projetadas para aplicações de empacotamento de fluxo, carregamento de bandejas, embalagem e manuseio de caixas de papelão.

A ativação da programação offline das tarefas de picking e packing significa que os usuários podem criar, simular e testar uma instalação completa do robô em um ambiente virtual sem precisar perturbar sua linha de produção real. Isso não apenas ajuda os clientes a reduzir riscos dispendiosos e demorados, mas também reduz o tempo de comercialização de novos produtos, pois as linhas de produção podem ser instaladas mais rapidamente, aumentadas até a velocidade máxima sem surpresas durante o comissionamento e usadas continuamente na otimização simultânea - uma crítica competência para fabricantes com a personalização em massa de hoje e os ciclos de vida mais curtos dos produtos.

O PickMaster® Twin também condensa e aprimora a experiência avançada do aplicativo com novas interfaces intuitivas construídas no AbilityTM Zenon Operations Data Management da ABB, fornecendo painéis vibrantes e coloridos para fácil visualização dos dados. Além disso, o PickMaster® Twin está em conformidade com o padrão OMAC PackML (linguagem de máquina de embalagem), o que o torna ideal para máquinas de embalagem modernas. O software PickMaster® mais recente também apresenta ajuste visual online da área de trabalho nas direções X e Y, a fim de maximizar a produção e aumentar o OEE (eficácia geral do equipamento).

O PickMaster® Twin está disponível em diversas configurações e pode funcionar perfeitamente com todos os robôs da ABB e uma variedade de máquinas virtuais e físicas. Juntamente com o software amigável, o PickMaster® Twin é adequado para fábricas e linhas de produção em que é essencial uma produção mais elevada, tempos de resposta mais rápidos e trocas de linhas de produção rápidas.

Steven Wyatt, chefe de Portfólio e Digital da ABB Robotics & Discrete Automation, disse: “O software PickMaster® da ABB já é líder de mercado para fácil configuração de ações robóticas avançadas e estabeleceu a referência do setor para simplificar a integração do robô na separação, embalagem e manuseio de materiais por mais de 18 anos. Essas atualizações para a tecnologia PickMaster® da ABB ajudarão nossos clientes a elevar a velocidade de aplicação rápida para o próximo nível, seja para aumentar a eficiência de picking e packing ou para reduzir o custo de integração da robótica nas linhas de produção. ”

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp