Campbell’s Australia reduz custos com SynRM

Campbell’s Australia reduz custos com SynRM

Um SynRM,motor de relutância síncrona da ABB, e um pacote de inversores de frequência resultaram em uma queda considerável nos custos de energia de quase AUD 15.000 anualmente. Economias de CO2 de aproximadamente 131 toneladas* anuais também foram alcançadas, contribuindo assim para que a Campbell’s Australia alcance sua ambiciosa meta de sustentabilidade.

O desafio

A planta de Shepparton, na Austrália, de Campbell, em Victoria, tem produzido sua aclamada variedade de sopas, estoques e refeições para famílias australianas há quase 60 anos. Conhecida pela fabricação de produtos de alta qualidade e seu compromisso inabalável de apoiar os negócios locais, a empresa também se dedica à sustentabilidade em palavras e ações. A unidade de Shepparton da Campbell estabeleceu uma meta de sustentabilidade ambiciosa para reduzir o consumo de energia em 20% até 2025.

Como consequência de um programa de redução de energia que estava sendo implementado na unidade de Shepparton, a Campbell’s Australia conheceu o pacote de inversor de frequência e motor SynRM da ABB pelo parceiro ABB Value Provider, A1 Electric Motors. Após várias discussões, ficou claro que a tecnologia ABB SynRM poderia contribuir para alcançar sua ambiciosa meta de sustentabilidade.

A solução

A equipe da A1 Electric Motors forneceu uma demonstração no local, destacando uma redução de 14% no consumo de energia. “Para falar a verdade, fiquei bastante cético quando ouvi esses números pela primeira vez e não estava convencido de que a tecnologia SynRM poderia cumprir suas promessas”, disse Mark Hyland, gerente de segurança e meio ambiente da Campbell’s Australia.

Durante o estágio de consultoria, a A1 Electric Motors auxiliou com uma análise de custo-benefício detalhando as economias feitas na gestão de projetos e gastos de capital, que também incluíram valores de retorno esperados da instalação da tecnologia ABB SynRM.

Após uma avaliação da fábrica de refrigeração, decidiu-se instalar um motor ABB SynRM para validar a economia de energia estimada. O projeto inicial era composto por um motor elétrico IE5 de alta eficiência ABB SynRM de 72kW, incluindo a instalação mecânica e elétrica.

“A Shepparton da Campbell opera sua fábrica de refrigeração 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que significa que a tecnologia SynRM tem a maior oportunidade de oferecer reduções significativas de energia, resultando em economias de custo notáveis”, disse Chris Cheong, diretor da A1 Electric Motors.

Os resultados

"Os números mostraram claramente uma redução de 14% nos custos de energia, enquanto eu esperava economias em torno da marca de 6-7%".

Durante um período de 12 meses, foram realizadas análises regulares de vibração e os resultados foram monitorados atentamente.  "Os números claramente mostraram uma redução de 14% nos custos de energia, enquanto eu esperava economias em torno da marca de 6-7%", disse Mark. Um total de quase AUD 15.000 foi economizado anualmente em custos de energia, levando também a uma redução anual de aproximadamente 131 toneladas de emissões de carbono CO2.

A queda no consumo de energia não foi o único benefício. Houve também uma redução considerável de ruído, temperatura de funcionamento mais baixa, operação mais suave e vibração reduzida. “A economia e o desempenho ficaram evidentes imediatamente, o que permitiu que as correntes de sobrecarga caíssem de 125 para 110 amperes durante o comissionamento”, disse Mark.

Devido ao sucesso do projeto, a unidade de Shepparton da Campbell atualizou um segundo compressor de refrigeração com um motor SynRM de 55kW e um inversor de frequência ACS580. Subsequentemente, dois compressores de refrigeração adicionais também foram atualizados com a tecnologia de motor ABB SynRM, elevando o total para 4.

  • Mark Hyland, da Campbell’s Austrália, inspecionando um compressor de refrigeração que é acionado pelo motor ABB SynRM e pelo pacote de inversor de frequência.
  • Mark Hyland, Campbell Australásia, verificando os parâmetros no inversor ABB ACS580.
  • Vista do céu: Campbell Australásia, planta de Shepparton, Victoria.

De acordo com Mark, foi uma decisão direta: “Após o sucesso inicial do projeto, foi fácil adicionar mais instalações de SynRM, considerando os preços crescentes da energia, nossa maior capacidade de atingir nossa meta de sustentabilidade e também o fato de que agora poderíamos confiar em uma infraestrutura crítica.”

A parceria entre a ABB Value Provider, a A1 Electric Motors e a Campbell’s resultou na introdução de soluções de classe mundial por especialistas locais com resultados notáveis.

“Como empresas, estamos na mesma jornada porque somos apaixonados por tecnologia e pelos benefícios que ela pode oferecer”, disse Mark. “Estou absolutamente convencido de que o pacote ABB SynRM é a próxima fase em tecnologia de motores e inversores.”

Observação: a especificação técnica IEC TS 60034-32-2 (2016) especifica as classes de eficiência para motores de inversor de frequência. Isso resulta em muitos motores ABB SynRM sendo classificados como eficiência IE5. Na prática, um motor IE5 tem 20% menos perdas em comparação com um motor de classe IE4 e até 50% menos perdas em comparação com IE2.

* Com base no fator de emissão de eletricidade para Victoria de 1,16 kg de CO2e/kWh. (Fonte: National Greenhouse Accounts Factor - julho de 2018)

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é líder global em tecnologias de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com eficiência de recursos. Ao conectar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operarem com alto desempenho, ao mesmo tempo em que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis para que tenham desempenho superior. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e mais de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com  

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp