ABB se une à Universidade da Austrália Ocidental no desenvolvimento de padrões da Indústria 4.0 para futura mina digital

Colaboração aumentará a interoperabilidade no gerenciamento de operações de mineração, enquanto um projeto de teste de automação de processos proporciona uma troca de informações aprimorada para a mina de ouro Granny Smith, da Gold Fields Austrália

A ABB se associou ao novo laboratório de testes da Indústria de Interoperabilidade Digital de Energia e Recursos 4.0 (ERDi i4.0, sigla em inglês), da Universidade da Austrália Ocidental (UWA, sigla em inglês), administrado pela Enterprise Transformation Partners (ETP), para promover os padrões de automação de processos abertos da indústria 4.0. A ETP é uma consultoria de nicho focada em auxiliar empresas de mineração e petróleo e gás a atingirem alto desempenho por meio da automação de processos, sistemas e de fluxos de informações.

Para este trabalho, está previsto colaborar com a capacitação de interoperabilidade do projeto AMIRA Global P1208 para recursos naturais, que foi desenvolvido com intuito de concretizar a futura mina digital. A inciativa tem como objetivo desenvolver e implementar padrões de interoperabilidade para o planejamento, programação e execução da mina e, assim, os equipamentos e aplicativos das operações podem se tornar plug and play. Com base no ERDi I4.0, esta empreitada permitirá que um laboratório de teste externo avalie a eficácia da interoperabilidade da tecnologia, sem interromper as atividades de mineração em andamento.

Trabalho em conjunto

Além disso, a ABB está trabalhando em estreita colaboração com a ETP em um projeto de sistemas integrados na mina Granny Smith, da Gold Fields, 740 km a nordeste de Perth, Austrália Ocidental, uma das maiores e mais produtivas minas de ouro do país. O empreendimento aprimorará a plataforma ABB Ability ™ - Operations Management System (OMS) -  Fleet Management Software Module (Módulo de Software de Gerenciamento de Frota, em tradução livre) para oferecer suporte aos mais recentes padrões de mensagens confiáveis ​​e interoperabilidade da Indústria 4.0: ISA-95 (IEC 62264) via B2MML V7.0. Esse avanço fará com que a mina conecte e coordene os seus operadores, a força de trabalho, os equipamentos e todas as atividades de mineração em tempo real, desde a preparação da face (face preparation) até o britador.

Mark Frame ETP, Richard Marsh ABB, Shannon McDermott Gold Fields, Andrew Whibley Gold Fields na grande inauguração do ERDi i4.0 Testlab
Mark Frame ETP, Richard Marsh ABB, Shannon McDermott Gold Fields, Andrew Whibley Gold Fields na grande inauguração do ERDi i4.0 Testlab
center

“A indústria 4.0 e a transformação digital são grandes oportunidades para o segmento de mineração australiana com automação, análise e inteligência artificial (IA), gerando percepções e acelerando mais produtividade e eficiência”, disse Stuart Cowie, chefe de Indústrias de Processos de Automação Industrial da ABB Austrália. “Esta parceria destaca o compromisso da ABB em garantir que os conceitos da Indústria 4.0 influenciem seus roteiros de produtos para o futuro e demonstra o valor significativo que pode ser entregue aos clientes por meio de interoperabilidade e automação em processos e sistemas. Ela dará à ABB percepções valiosas sobre a transformação digital e os conceitos da Indústria 4.0 para mineração. Por meio de nosso trabalho com o laboratório ERDi, a plataforma OMS se tornou uma ferramenta ainda mais poderosa com acesso confiável, em tempo real, aos dados operacionais por meio de mensagens padronizadas ISA95. ”

Processos integrados

“Em 2019, lançamos o Projeto de Sistemas Integrados para aumentar o rendimento da produção da mina de ouro Granny Smith”, disse Michael Place, Gerente de Serviços Técnicos da Gold Fields Australia. “Para ter uma mina totalmente conectada, estamos trabalhando com a ABB e a ETP na contrução de um processo de negócios integrado e arquitetura de sistema que proporcionará a visibilidade das atividades operacionais, em tempo quase real, por meio da troca automatizada de informações entre vários sistemas de mineração.”

“A arquitetura do sistema foi projetada para permitir a implantação em várias operações a céu aberto e subterrâneas. Essa será a fase principal da estratégia de tecnologia para a mina Granny Smith e um piloto para plataformas integradas na Gold Fields Austrália, que visa criar uma das minas mais inovadoras e digitalmente conectadas do mundo. Este projeto e parceria serão fundamentais para alcançar isso”, pontua o gerente.

“O investimento da ABB, tanto em termos financeiros quanto de tempo, somado a sua experiência, é fundamental para apoiar a reengenharia de produtos, que muitas vezes é necessária para fornecer um pacote de software de desempenho confiável e em conformidade com os padrões," disse o Diretor Executivo da ETP, John Kirkman. “Os requisitos de performance de um pacote de software que troca e processa eventos granulares com informações ricas, em tempo real, quando comparado a um projetado para entrada manual periódica, é como comparar água e vinho. E é aí que a ABB desempenha um grande papel. ”

Como parte do POC 1, a ABB apresentará o sistema de gerenciamento de operações ABB Ability ™ e software para os patrocinadores do projeto AMIRA P1208, trocando informações automaticamente com pacotes de software de rastreamento de materiais e programação por meio de interfaces padrão i4.0.0.

Sobre a ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com   

Sobre UWA

A University da Austrália Ocidental é uma universidade pública de pesquisa no estado australiano de Western Australia. O campus principal da universidade fica em Perth. Ela tem o orgulho de estar na 86ª posição entre as 100 melhores universidades do mundo (QS 2020). A reputação de excelência em ensino, aprendizagem e pesquisa a torna competitiva em uma ampla variedade de assuntos. A missão da Universidade é fornecer educação de classe mundial, pesquisa e envolvimento da comunidade para o avanço da prosperidade e bem-estar. Sua visão é criar a próxima geração de líderes globais por meio de educação rica em experiência e pesquisa confiável líder mundial. www.uwa.edu.au

Sobre ERDi i4.0 TestLab

O TestLab do Energy & Resources Digital Interoperability Industry 4.0 da Universidade da Austrália Ocidental foi estabelecido para trabalhar com a indústria e desenvolver novas tecnologias como parte da quarta revolução industrial (conhecida como Indústria 4.0). Industry 4.0 Testlabs são uma iniciativa estratégica da força-tarefa Industry 4.0 do primeiro-ministro australiano, que foi formada em 2016, com o apoio do governo australiano. A Força-Tarefa também está trabalhando em estreita colaboração com a German Labs Network Industrie 4.0, a principal organização que impulsiona o desenvolvimento e implantação da Industry 4.0 Testbeds na Alemanha. A arquitetura alinhada com I4.0 e os componentes de tecnologia proporcionarão a próxima mudança no desempenho operacional para os setores de energia e recursos. Os padrões de interoperabilidade I4.0 são essenciais para desbloquear esse valor. O ERDi Testlab é uma instalação de última geração que permitirá a rápida percepção desses benefícios por meio de pesquisa, desenvolvimento, testes, testes e educação. www.erditestlab.com

Sobre Gold Fields

A Gold Fields é uma produtora de ouro globalmente diversificada, com nove minas em operação na Austrália, Peru, África do Sul e África Ocidental (incluindo a Asanko JV), bem como um projeto no Chile. Tem uma produção anual equivalente de ouro atribuível de 2,2Moz, Reservas Minerais de ouro equivalente atribuível de 51,3Moz e Recursos Minerais de 115,7Moz. As ações estão listadas na Bolsa de Valores de Joanesburgo (JSE) e as ações depositárias americanas são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). www.goldfields.com

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp