ABB vence contrato de $ 26 milhões com projeto Iron Bridge Magnetite da Fortescue na Austrália

ABB vence contrato de $ 26 milhões com projeto Iron Bridge Magnetite da Fortescue na Austrália

O pedido inclui drives de velocidade variável refrigerados a água e motores de indução de alta tensão da ABB que fornecerão eficiência energética da líder do setor.

O Projeto Iron Bridge Magnetite, uma joint venture não incorporada entre a subsidiária das empresas  australiana Fortescue FMG Magnetite Pty Ltd e taiwanesa Formosa Steel IB (Iron Bridge Joint Venture), visa o desenvolvimento de uma nova mina de minério de magnetita, incluindo instalações de processamento e transporte. Localizada na região de Pilbara, no oeste da Austrália, a mina deve produzir 22 milhões de toneladas úmidas por ano de concentrado de minério de magnetita de alto teor usado na produção de aço.

Como parte do projeto, a Iron Bridge Joint Venture demandou uma solução de acionamento de velocidade variável com eficiência energética e custo -benefício. Esses drives, a serem instalados em oito switch rooms, operam com um transformador separado localizado fora da sala. Isso reduz o calor gerado no interior, resultando em menos energia necessária para manter a temperatura ambiente de 25°C.

Os drives resfriados a água da ABB também suportam diretamente uma rede alta de tensão de 33kV. Isso elimina a necessidade de um quadro de distribuição intermediário de baixa tensão e componentes adicionais, o que acaba reduzindo o custo total do projeto.

A Iron Bridge também selecionou motores de indução de alta tensão da ABB para alimentar rolos de moagem de alta pressão, moinhos e ventiladores usados para separar o minério da poeira. Projetados para resistir a condições adversas, os motores oferecem alta eficiência energética, mas em um tamanho de carcaça menor do que as alternativas da concorrência. Com um tamanho compacto, esses motores são eficientes em termos de energia, economizam espaço e requerem menos fundação estrutural.

“Trabalhamos em estreita colaboração com a equipe da Iron Bridge para garantir o fornecimento de uma solução com eficiência energética, confiável e inovadora”, disse Mike Briggs, gerente de negócios da ABB Motion, Austrália. “Estamos especialmente satisfeitos por ter conquistado o negócio de acionamentos e motores e esperamos continuar nosso forte relacionamento com a Fortescue além da entrega deste projeto e apoiá-los durante todo o ciclo de vida da mina.”

A Fortescue é uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo. O projeto de US $ 2,6 bilhões deverá ser concluído no primeiro semestre de 2022.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com.br

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp