ABB lança ABB AbilityTM Safety Plus para guinchos garante maior nível de segurança pessoal e de equipamentos

ABB lança ABB AbilityTM Safety Plus para guinchos garante maior nível de segurança pessoal e de equipamentos

O lançamento inclui o primeiro Nível 3 de Integridade de Segurança Nível 3 (SIL 3), certificado de sistema de freio e protetor de guinchos que foi instalado com as maiores fricções do mundo na mina de cobre Oyu Tolgoi, da Rio Tinto, na Mongólia.

A companhia global de tecnologia, ABB, está lançando a ABB AbilityTM Safety para guinchos, um conjunto de produtos de segurança para guindastes de mina, que trazem o maior alto nível de segurança pessoal e para os equipamentos disponíveis na indústria de mineração. Estão inclusos no lançamento: ABB Safety Plus Hoist Monitor (SPHM), ABB Safety Plus Hoist Protector (SPHP) e ABB Safety Plus Brake System (SPBS), incluindo o Safety Brake Hydraulics (SBH).

Todos os produtos dentro da ABB AbilityTM Safety Plus para guinchos foram projetados de acordo com o padrão internacional de “segurança de máquinas”  (IEC62061)e certificados de forma independente pelo Instituto de Pesquisa RISE, que trabalha com empresas, universidades, setor público de industrialização, garantia de qualidade e certificação.

  • ABB lança ABB AbilityTM Safety Plus para guinchos garante maior nível de segurança pessoal e de equipamentos
  • Illustration of a hoisting system which will benefit from ABB Ability™ Safety Plus for hoists, represented by the shield Ilustração de uma sistema de içamento que irá se beneficiar do ABB Ability™ Safety Plus para guindastes, representado pelo escudo

A ABB AbilityTM Safety Plus para guinchos inclui a nova ABB SIL 3 SPBS, o primeiro sistema de freio de guincho para minas, totalmente certificado de forma independente e com Integridade de Segurança Nível 3 (SIL3) da indústria de mineração. O SPBS irá proporcionar maior segurança para os montadores, bem como ao equipamento e infraestrutura do poço. O novo protetor de guincho  ABB SIL 3 Safety Plus SPHP também oferece proteção aprimorada para o guincho e as armações da mina. 

A ABB instalou a ABB SIL 3 SPBS e ABB SIL 3 SPHP como parte de um contrato com a Rio Tinto para fornecer os dois maiores içadres de fricção do mundo na mina Oyu Tolgoi, na Mongólia. Ambos terão distância de elevação com mais de 1.200 metros e a mais alta classificação SIL 3 para controle de velocidade e posição em qualquer sistema. Eles estão sendo implantados na mina de cobre, situada no sul do deserto de Gobi, na Mongólia, a aproximadamente 550 km ao sul da capital, Ulaanbaatar, e a 80 km ao norte da fronteira Mongólia-China

A Oyu Tolgoi é uma das maiores minas de cobre e ouro do mundo e contribui para o desenvolvimento da Mongólia. 1.5 milhões de toneladas dos elementos já foram produzidos a partir do minério a céu aberto, mas até 80% das reservas estão no subsolo. Para acessar essa parte do recurso, a Rio Tinto afundou 10 metros de diâmetro de um poço, a uma profundidade de, aproximadamente, 1.3 km.

A ABB forneceu dois guinchos de fricção, que incluem polias de 6.75 metros, eixos, rolamentos hidráulicos com unidades de baixa e alta pressão, suportes de freio, unidades de energia hidráulica e de controle, motores síncronos refrigerados a água e drives ACS6000 DS.  Os guinchos são:

  • Uma configuração de contrapeso de gaiola de eleveção de serviço, com uma carga útil normal de 38 toneladas e um modo de carga pesada para 48 toneladas, com distância de içamento de 1.256 metros com cinco níveis;
  • Um guincho de produção com configuração de salto. O que significa que um salto cheio de carga útil é puxado para cima, enquanto o outro desce vazio. Este guincho  tem uma capacidade de 60 toneladas e uma distância de içamento de 1.222 metros

Os dois guinchos possuem o ABB SIL 3 SPBS, sistema que controla a aplicação dos freios de segurança durante paradas de emergência e que previne a elevação do freio. e o ABB SIL 3 SPHP, que monitorará a velocidade e posição dos guinchos. Eles também fiscalizam a instrumentação usada pelos profissionais que acessam ou usam os guinchos de diferentes níveis. Por exemplo, em portões, plataformas de manutenção, botões de parada de emergência e pontos de travamento remoto. O ABB SIL 3 SPHP faz a ligação com o sistema de freio de segurança, para colocar ou manter a talha em um estado seguro e, também, a interface com o sistema de controle dos inversos e do guincho.

A companhia está fornecendo serviços remotos do Centro de Operações Colaborativas ABB Ability ™, incluindo suporte 24 horas, sete dias por semana, para permitir diagnósticos do centro de projetos, até o meio da mina de Mongólia. Os funcionários de operações da Rio Tinto foram totalmente treinados pela ABB no ABB Ability™ Safety Plus para guinchos em fevereiro de 2020.

“Isso é um marco significativo na história de segurança de guinchos de mina, pois representa uma inovação mundial para içamento totalmente certificada de Integridade de Segurança Nível 3”, disse Oswald Deuchar, Gerente de Produtos de Guinchos Global na ABB.

“A segurança do trabalho é uma prioridade fundamental para os operadores de minas e o aumento da legislação enfatiza essa urgência. O portfólio do ABB Ability™ Safety Plus para guinchos com componentes de  classificação SIL 3 e autodiagnóstico  garante a alta disponibilidade de guinchos da mina e, ao mesmo tempo, fornece o mais alto nível de segurança. Esses produtos são soluções prontas que podem ser instaladas facilmente em qualquer gancho  de mina com qualquer tipo de sistema de controle e são projetados para ambientes difíceis.”

“Colocar o segundo eixo da Oyu Tolgoi online, com o maior motor de guincho de produção do mundo, foi um empreendimento enorme, mas que ocorreu de maneira tranquila e eficiente”, disse Tim McKay, Gerente Local de Construção da Oyu Tolgoi. “A liderança e dedicação da gestão da ABB, juntamente com a energia, o espírito cooperativo e a atenção aos detalhes da equipe mais ampla, nos permitiram realizar este desenvolvimento de mina marcante em segurança.”

A empresa também forneceu o equipamento de controle para os guinchos, incluindo o controlador, que é baseado em controladores AC800, mesas de controle, painéis de controle do lado do eixo e de refrigeração, sistemas de freio de segurança, unidades de controle principais e de canal, e protetores, incluindo um específico do local baseado em cotrolador AC500 –S. Além disso, a ABB está providenciando o ABB AbilityTM Performance Optimization para guinchos e a extensão da plataforma de automação ABB AbilityTM System 800xA,que oferece o potencial para suporte remoto de engenharia.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 110.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. www.abb.com

About SIL

Nível de Integração de Segurança ou SIL, é um termo usado pelos Padrões de Segurança Funcional Internacional, incluindo IEC61508 e IEC62061. Os níveis de SIL variam de um a quatro. Quanto maior o número, maior o nível de segurança e menor a probabilidade do sistema de segurança falhar e não realizar as funções necessárias. Embora existam quatro níveis de SIL, IEC62061, não reconhece SIL 4 como se o processo exigisse, então, precisa ser reconsiderado.

Links

Fale com a gente

Downloads

Compartilhe este artigo

Facebook LinkedIn X WhatsApp