A ABB Eletrificação está prestes a concluir uma etapa do processo de modernização da Usina São Simão, localizada na divisa dos estados de Minas Gerais e Goiás, entre os munícipios de São Simão (GO) e Santa Vitória (MG). A usina opera com seis turbinas, que geram 1.710 MW, energia suficiente para abastecer seis milhões de habitantes.
De acordo com João Dias, engenheiro de vendas do canal de Utility da ABB, as seis unidades geradoras de energia possuem ao todo 24 disjuntores de baixa tensão no sistema auxiliar. “Como a usina é da década de 70, os disjuntores já estavam no ciclo obsoleto, sem peças de reposição, o que acarretava falta de confiabilidade e elevado risco de paradas inesperadas”, explica João.
Segundo o engenheiro, ao fazer visitas à usina a equipe ABB identificou o problema e sugeriu a modernização dos equipamentos, por meio da troca dos disjuntores. “Oferecemos a opção de realizar o retrofit dos disjuntores, processo que teve início em 2019 e tem previsão de conclusão ainda este ano”, afirma João. “Por meio deste processo conseguimos atualizar os dispositivos de manobra, agregando segurança e confiabilidade ao sistema, com tempo de parada reduzido”, completa.
Os Kits de Retrofit ABB são projetados de forma a preservar a estrutura do painel existente, facilitando a adaptação ao barramento e demais interfaces do disjuntor antigo, minimizando o tempo total de parada da instalação.
A ABB possui diferentes soluções de retrofit para disjuntores de baixa tensão. São elas: Hard Bus Retrofill (RF), Direct Replacement (DR) e Cradle-in-Cradle (CiC). Segundo o engenheiro, a definição de qual solução adotar baseia-se, principalmente, em critérios técnicos, como a condição da estrutura existente, compatibilidade eletromecânica e variáveis dielétricas do conjunto, como, por exemplo o nível de curto-circuito.

Os disjuntores substituídos na UHE São Simão eram de fabricação ABB – linha BBC Otomax, com correntes nominais de 800A a 3200A. A solução mais adequada para o projeto, de acordo com a análise realizada pela engenharia de serviços da ABB, foi o conceito Hard Bus Retrofill com inclusão de compartimentação exclusiva para atendimento de requisitos normativos de segurança (NR10), em conformidade com os padrões definidos para aplicação de disjuntores da linha EMAX 2.
Os novos disjuntores da linha EMAX 2 proporcionam vários benefícios para a UHE São Simão, como a confiabilidade e segurança dos equipamentos; padronização da base instalada e intercambialidade dos disjuntores de todo sistema auxiliar da usina e leitura de parâmetros elétricos da instalação direto no display dos disjuntores. Além disso, oferece a disponibilidade de partes e peças de reposição no mercado e facilidade de substituição das mesmas por conta da característica modular dos disjuntores; e possibilidade de monitoramento remoto através da plataforma em nuvem da ABB. Os disjuntores são compatíveis com todos os principais protocolos de comunicação utilizados no setor industrial, inclusive com IEC 61850 nativo, que possibilita conexão com sistemas de automação amplamente utilizados para criar redes inteligentes de distribuição em baixa e média tensão.
“O disjuntor EMAX 2 permite aplicação do conceito de manutenção preditiva, ou manutenção baseada na condição. Se houver alguma falha, a correção e/ou substituição é muito mais simples. Caso ocorra um desarme, a identificação da causa e solução será mais rápida e segura. Com os disjuntores antigos, na ocorrência de um trip, o equipamento não nos permitiria saber se foi causado por um curto-circuito ou sobrecarga, por exemplo. Atualmente, conseguimos ter um histórico completo dos eventos de cada disjuntor”, localmente ou via supervisório, conclui João.
A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa líder global em tecnologia que estimula a transformação da sociedade e da indústria em prol de um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar softwares ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e tecnologias de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado por cerca de 105.000 funcionários talentosos em mais de 100 países. new.abb.com/br