A fábrica de cimento em Mokrá é uma das maiores e mais modernas plantas de cimento na República Tcheca. Faz parte da empresa alemã HeidelbergCement, que é a segunda maior produtora de cimento do mundo.
Projeto piloto de serviços digitais de bem sucedido ajuda a identificar causa da falha
A tecnologia utilizada pela planta de cimento também inclui dois ventiladores de extração de fumaça, equipados com os inversores de frequência ACS800. Porém, por mais de três anos, o cliente se deparou com problemas recorrentes e, por fim, identificou-se que a origem era devido a módulos retificadores não-harmonizados e instabilidade na entrada de ar (temperatura variada + umidade do ar). Enquanto realizava a manutenção corretiva, os dados necessários que faltavam levaram a paradas não planejadas e as análises feitas não atingiram a condição zero de falha necessária.
O ABB Ability™ Condition Monitoring for drives foi instalado na planta de cimento e um monitoramento de 3 meses da operação do inversor teve início. A ABB Motion Services pôde monitorar a condição dos inversores de frequência e identificar o que foi a causa da falha. Logo, Mokrá conseguiu obteve mais de $210K em economias com custos ao utilizar soluções de manutenção preventiva e, desta maneira, melhorando o desempenho e eficiência dos ID FANS (ventiladores de extração de fumaça) sem a necessidade de realizar investimentos não planejados.

Os inversores de frequência da ABB são conectados via gateway cloud e mensuram os principais parâmetros permitindo que Mokrá monitore as variáveis operacionais e indicadores do estado. Isso inclui, por exemplo, disponibilidade, número de partidas, condições da operação, temperatura, corrente, vibração e ocorrências de falha. Como resultado, a manutenção pode ser planejada de acordo com necessidades atuais do que baseadas em cronogramas fixos. Em outras palavras, a manutenção se torna preditiva, não reativa.
“O projeto piloto nos ajudou a entender que o ABB Ability™ Condition Monitoring pode de fato aumentar a confiabilidade dos inversores de frequência.” disse Jiří Strapina, gerente da produção de Mokrá. “Em uma período de tempo de três meses, nós identificamos a provável falha do inversor e evitamos um investimento de $210K em um novo inversor. Além disso, o fato de que nós podemos confiar nos parâmetros atualizados elimina a necessidade de manutenção com base em tempos estimados. Com a ajuda do monitoramento digital, nós temos dados precisos e, assim, podemos realizar a manutenção preditiva. Com o monitoramento, nós podemos gerar economias porque nós corrigimos somente o que é necessário e o quanto é necessário.” ele adicionou.
“Outro valor agregado para o cliente é o fato de que ativar soluções digitais automatiza uma certa quantidade de trabalho para nossos clientes dando a eles tempo para focar nas tarefas estratégicas e menos no trabalho rotineiro.” disse Lukáš Sýkora, ABB Strategy Sales Manager, República Tcheca.” Com a atual falta de mão de obra, o cliente então tem uma vantagem para realocar seus recursos e usá-los de acordo com suas necessidades. O monitoramento por condição torna possível automatizar o planejamento, inspeção da manutenção e serviços periódicos do equipamento.” acrescenta Lukáš Sýkora.
Os serviços digitais escaláveis para powertrains permite que os operadores da planta customizem seus planos de serviços de acordo com suas necessidades - ou de um portal web dedicado ou com uma interface cloud em seu sistema. Isso permite que eles avaliem, gerenciem e otimizem powertrains sem ter que estar fisicamente presentes. As vantagens mais importantes são melhorias na segurança, tempo de produção, uso da mão de obra e uma redução na parada não planejada.
Mokrá implementou a manutenção preditiva para os próximos 4 anos com o ABB Ability™ Condition Monitoring
Como resultado, graças ao sucesso do projeto piloto de monitoramento digital, a planta de cimento fechou um contrato de 4 anos com a ABB Motion Service para monitorar a condição de diversos inversores ACS800 e AC880. No contrato, Mokrá se inscreveu em serviços digitais como manutenção com base na condição, suporte remoto com especialistas da ABB e suporte local de serviços para sua base de inversores de frequência que atenda às partes mais críticas do processo de produção. A operação confiável desses ativos tem um impacto fundamental na produção e na lucratividade da planta de cimento.
Agora, Mokrá possui soluções digitais plug and play da ABB Motion Services à medida que seus drives conectados coletam, de maneira segura, os dados das aplicações, fornecendo insights detalhados do status e uma real indicação da condição da base instalada. Além do mais, o ABB Ability™ Condition Monitoring permite monitoramento do equipamento remotamente e mantém a segurança dos funcionários.