A atualização da subestação com inovadores quadros isolados a gás (GIS) ajudará a TransnetBW a reduzir o impacto ambiental
A ABB recebeu uma encomenda de cerca de 40 milhões de dólares do operador de rede alemão TransnetBW para atualizar uma subestação de alta voltagem em Obermooweiler, no estado alemão de Baden-Wuerttemberg. Como parte integrante da atualização, a ABB instalará a primeira subestação elétrica com quadros isolados a gás de 380 Kilovolts (kV) do mundo, que utiliza uma mistura de gás alternativo ambientalmente amigável para o padrão industrial SF6.
As subestações possibilitam o transporte e distribuição eficiente e fiável da eletricidade. Na subestação, os quadros isolados a gás controlam e protegem a rede de falhas de energia e facilita o fornecimento de eletricidade fiável.

Devido às suas propriedades físicas originais, o gás SF6 foi usado extensivamente na indústria elétrica durante décadas. É no entanto, um gás de efeito estufa e a ABB tem trabalhado em soluções alternativas. Em 2015, a ABB encomendou com sucesso uma subestação usando a tecnologia de comutação AirPlus ™ para uma subestação GIS 170-kV em Zurique, com base na mistura de gás alternativa.
A nova subestação GIS 380kV em Obermooweiler, é mais um marco, posicionando a ABB na vanguarda das inovações eco-eficientes. Contribuindo assim para a meta de redução de 40 por cento das emissões de gases de efeito estufa em 2020 e 95 por cento 2050, na Alemanha.
"Com este projeto, temos o prazer de abrir o caminho para uma inovação técnica que pode dar uma contribuição importante para a proteção climática", disse o Dr. Werner Götz, diretor-gerente da TransnetBW.
Em 2018, a ABB comemora o 50 º aniversário do GIS, uma tecnologia pioneira. O design compacto do GIS permite uma economia de espaço de até 70 por cento em comparação com uma subestação isolada a ar (AIS). Como líder de mercado e em tecnologia GIS de alta voltagem, a ABB oferece classificações e aplicações de 72,5 kV a 1200 kV e possui uma base global instalada de mais de 30.000 baías. A última oferta da ABB inclui opções eco-eficientes e digitais.
ABB (abbn: six swiss ex) é um líder tecnológico pioneiro em redes energéticas, produtos de eletrificação, automação industrial e robótica e movimento, com clientes globais de serviços públicos, indústria, transportes e infraestruturas. Continuando uma história de inovação com mais de 130 anos, a ABB está a escrever hoje o futuro da digitalização industrial com duas proposições de valor claro: transportar energia desde qualquer central para qualquer tomada e automatizar indústrias desde a gestão de recursos naturais até à entrega do produto final. Como patrocinadora oficial da fórmula E, a competição internacional de automobilismo FIA totalmente elétrica, a ABB está a desafiar os limites da mobilidade elétrica contribuindo para um futuro sustentável. A ABB opera em mais de 100 países com cerca de 147.000 empregados.