- O novo variador de velocidade ACQ80 utiliza a energia solar sustentável em diferentes necessidades de bombagem de água, incluindo irrigação e abastecimento de água
- Através do seguimento do ponto de potência máxima integrada no variador, assegura que é extraída a maior potência possível dos painéis solares para maximizar o desempenho da bomba ao longo do dia
- O modo de alimentação dupla permite que o acionamento funcione tanto com uma alimentação CC de painéis solares fotovoltaicos como com uma alimentação CA da rede ou gerador para bombagem 24/7
Os sistemas de bombagem de água alimentados por energia solar fotovoltaica (PV) estão a tornar-se cada vez mais importantes em todo o mundo. Desempenham um papel vital na redução das emissõesde CO2 relacionadas com a bombagem de água e podem funcionar em zonas com fraca cobertura da rede eléctrica, onde o abastecimento fiável de água é essencial para a irrigação agrícola, o abeberamento do gado e o consumo de água potável. A nova geração de VSD para bombas solares ACQ80 da ABB foi concebida para satisfazer esta procura, apoiando as instalações de bombagem de água para que funcionem eficientemente com uma baixa pegada de carbono, utilizando energia limpa do sol.
Uma das principais características do ACQ80 é a lógica integrada de seguimento do ponto de potência máxima (MPPT) combinada com uma vasta gama de tensões de entrada de 225 a 800 VDC. Isto permite que a unidade opere o motor da bomba mesmo que a saída de energia dos painéis solares diminua durante os períodos de pouca luz solar. Esta janela operacional é muito mais ampla do que nos accionamentos convencionais, permitindo bombear a quantidade máxima de água numa série de condições de funcionamento.
Embora o ACQ80 seja utilizado principalmente em soluções fora da rede, onde converte a corrente contínua (DC) dos painéis solares em corrente alternada (AC) necessária para a bomba, também tem a flexibilidade de aceitar uma entrada AC. Isto permite que o variador de velocidade seja ligado a uma rede ou gerador local, assegurando a continuidade da bombagem durante a noite ou períodos de pouca luz solar, combinando as fontes de alimentação CA e CC.
"Uma solução com baixas emissões de CO₂ é vital para a irrigação, agricultura e bombagem de água, para um futuro sustentável. O ACQ80 é uma inovação da ABB destinada a desempenhar um papel importante em todo o mundo, permitindo que os sistemas de bombagem solar funcionem com a máxima eficiência e fiabilidade, mesmo com níveis variáveis de luz solar. Estamos também orgulhosos por ter recebido o rótulo de Solução Eficiente do Solar Impulse da Fundação Solar Impulse", afirmou Jugal Patnaik, Diretor de Produto Global, Accionamentos de Bombas Solares, ABB.
O ACQ80 oferece funcionalidades de bombagem integradas, tais como cálculo do caudal, proteção contra funcionamento a seco, limpeza da bomba e vários modos de funcionamento inteligentes para otimizar o processo de bombagem de água e minimizar a intervenção humana, bem como ligação de fieldbus para integrar o VSD nos sistemas de controlo. É também compatível com motores de indução, bem como com motores de relutância síncrona assistidos por ímanes permanentes (SynRM) altamente eficientes, tanto em bombas submersíveis como de superfície.
O ACQ80 recebeu o rótulo Solar Impulse Efficient Solution da Fundação Solar Impulse, o que confirma que é um produto rentável que funciona com energia limpa. O rótulo é atribuído a produtos, serviços e/ou processos que combinam um desempenho ambiental e económico credível, superando as opções mais comuns no seu mercado. Isto permite que os decisores políticos e económicos adaptem políticas energéticas e ambientais muito mais ambiciosas e estabeleçam um roteiro para atingir os seus objectivos ambientais.

A ABB Motion, líder mundial em motores e accionamentos, está no centro da aceleração de um futuro mais produtivo e sustentável. Inovamos e ultrapassamos os limites da tecnologia para contribuir para soluções energeticamente eficientes, descarbonizantes e circulares para clientes, indústrias e sociedades. Com os nossos accionamentos, motores e serviços digitais, ajudamos os nossos clientes e parceiros a obter um melhor desempenho, segurança e fiabilidade. Fornecemos soluções motorizadas para uma vasta gama de aplicações em todos os segmentos industriais. Com base em mais de 140 anos de experiência no domínio dos grupos motopropulsores eléctricos, os nossos mais de 22 000 funcionários em 100 países aprendem e melhoram todos os dias. go.abb/motion