No dia 30 de outubro, a ABB participou nas Jornadas Técnicas de Eletrotecnia (JTE), organizadas pela Direção-Geral de Energia e Geologia, através da Área Sul – Algarve, representada pelo eng.º Carlos Moreira. Estas Jornadas "decorrem de iniciativa da DGEG, através da Área Sul – Algarve, que em cooperação com o Departamento de Engenharia Eletrotécnica (DEE) do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve (ISE-UAlg), acordaram promover este tipo de evento de cariz técnico. A primeira Jornada ocorreu em setembro de 2023, sendo esta a 11ª Jornada Técnica. Em novembro decorrerá outra Jornada Técnica”, explicou o eng.º Carlos Moreira.
A iniciativa foi realizada em cooperação com o Professor Luís Oliveira, do Departamento de Engenharia Eletrotécnica (DEE) do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve (ISE-UAlg), e contou com a presença de 80 participantes. O Professor Luís Oliveira destacou que estas iniciativas têm em vista estabelecer “laços mais estreitos entre as empresas e o meio académico, permitindo dinamizar e fortalecer as parcerias existentes entre a UAlg e as empresas da região. Proporcionam também uma excelente oportunidade para os alunos de Licenciatura e Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores e do Curso TeSP em Instalações Elétricas, Domótica e Automação participarem em eventos técnicos de alto nível e contactarem com profissionais especializados e empresas do sector. Constituem ainda um agradável ponto de encontro de ex-alunos, que aproveitam para retomar o contato e relembrar experiências.”.

Os especialistas da ABB, António Carneiro, Paulo Branco, Ricardo Domingos e Ricardo Silva, foram convidados a partilhar os seus conhecimentos. Paulo Branco apresentou o tema “Disjuntores de Caixa Moldada e Bastidores Abertos ABB In ≥ 400 A - MCCB e ACB, IEC 60947-2 | XTmax e Emax 2”, enquanto Ricardo Domingos discutiu “Robôs industriais, robôs colaborativos e aplicações”. O Professor Luís Oliveira destacou participação da ABB, apontando para a “apresentação envolvente, clara e dinâmica por parte dos oradores Paulo Branco e Ricardo Domingos”.Durante o evento, a ABB teve um espaço dedicado às suas soluções EL e RA, com o apoio de António Carneiro e Ricardo Silva, colaboradores da empresa. Destacaram-se as novas soluções de aparelhagens e vídeo porteiro para os mercados residencial e terciário, com ênfase nas gamas ALBA e Zenit S para aparelhagens, e Welcome para vídeo porteiro. Esta foi uma excelente oportunidade para apresentar os produtos da ABB a um mercado exigente e de alto nível.
A participação da ABB nas Jornadas Técnicas de Eletrotecnia permitiu reforçar a proximidade com o Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, a Direção-Geral de Energia e Geologia, e promover a interação entre profissionais e estudantes. “Foi uma iniciativa que queremos cimentar em próximas ações de forma a assumirmos, cada vez mais, a grandeza mundial e notoriedade da marca ABB no mercado da especialidade na região – Algarve.”, comentou Ricardo Silva da ABB. O evento destacou-se como uma plataforma para a troca de conhecimentos e experiências, reafirmando o compromisso da ABB com a inovação e a excelência.