Portugal como laboratório da eletrificação industrial e da descarbonização global.

Ao olharmos para a transição energética e para o processo de descarbonização em curso, Portugal assume um papel (quase) único no contexto europeu. O País não só tem demonstrado uma capacidade notável de integrar energias renováveis, como se afirma cada vez mais como um verdadeiro laboratório vivo para a eletrificação da economia.
Com cerca de 75 % da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis e picos que ultrapassam os 80 %, Portugal posiciona-se entre os líderes europeus da transição energética. O desafio passa agora por garantir que esta energia limpa chega de forma eficiente, segura e inteligente às indústrias, edifícios, infraestruturas críticas e novos centros de consumo associados à digitalização e à inteligência artificial.
Na ABB, vemos Portugal como uma referência internacional para a implementação de soluções de eletrificação que depois podem ser replicadas noutros mercados. A eletrificação desempenha hoje um papel decisivo neste processo e vemos isso diariamente através da nossa área de Electrification. A crescente integração de energias renováveis, a digitalização das infraestruturas e a necessidade de tornar os consumos mais eficientes exigem uma nova abordagem à forma como a energia é distribuída e gerida. Questões como a modernização das redes elétricas, a eficiência dos edifícios e a resiliência das infraestruturas críticas deixaram de ser desafios técnicos para se tornarem prioridades estratégicas para a competitividade e sustentabilidade da economia. Através da digitalização e da gestão inteligente da energia, é possível monitorizar consumos em tempo real, otimizar operações e melhorar o desempenho energético dos ativos, contribuindo simultaneamente para a sustentabilidade e para a redução de custos.
A crescente procura por data centers, mobilidade elétrica e novas aplicações industriais reforça ainda mais a necessidade de infraestruturas elétricas robustas, inteligentes e preparadas para o futuro. A eletrificação é hoje um dos caminhos mais eficazes para acelerar a descarbonização, desde que acompanhada por inovação tecnológica e uma visão integrada do sistema energético.
Com 70 anos de presença em Portugal, a ABB continua comprometida em apoiar empresas, cidades e infraestruturas neste percurso. Porque a transição energética não depende apenas da forma como produzimos energia, mas também da forma como a distribuímos, gerimos e utilizamos.