A hotelaria contemporânea já não pode sustentar-se apenas nos pilares tradicionais da hospitalidade de conforto, atendimento personalizado e qualidade de serviço. A volatilidade dos custos energéticos, as metas rigorosas de descarbonização e as exigências de um ecossistema regulatório cada vez mais restritivo impõem uma revisão profunda do modelo operativo e construtivo. O setor enfrenta um desafio de dupla exigência: responder a um hóspede hiperconectado e ambientalmente consciente, garantindo em simultâneo a viabilidade financeira e operacional do edifício.
Para arquitetos, projetistas e operadores, o imperativo atual passa por abandonar a lógica dos subsistemas estanques. Historicamente, a iluminação, a climatização, a gestão de acessos e o controlo energético operavam como entidades isoladas, geridas por equipas distintas e plataformas incompatíveis. Esta compartimentação gera ineficiências ocultas, desperdícios de recursos e uma rigidez estrutural incompatível com a gestão hoteleira moderna.
A resposta a este desafio reside na transição para ecossistemas integrados, onde o edifício funciona como um organismo inteligente. É neste prisma de eficiência sistémica que intervêm as plataformas de supervisão e controlo avançado desenvolvidas pela ABB.

O ecossistema conectado e a gestão centralizada
A superação dos silos operativos exige uma espinha dorsal tecnológica baseada em padrões abertos e interoperáveis, como o protocolo ABB i-bus® KNX. Ao unificar a comunicação entre todos os dispositivos do hotel, o edifício ganha coesão operacional.
Através de plataformas centralizadas como o ABB Ability™, a operação hoteleira transita de uma postura reativa para uma estratégia de manutenção preditiva. A supervisão em tempo real e a análise contínua de dados permitem antecipar falhas técnicas antes que estas afetem a exploração, reduzindo drasticamente os custos de intervenção e prolongando a vida útil dos equipamentos.
Em paralelo, soluções como o ClimaECO garantem uma gestão térmica rigorosa, otimizando o consumo de AVAC de acordo com a ocupação real e o estado de cada quarto.
A automação invisível ao serviço da experiência
A tecnologia em ambiente hoteleiro deve ser um facilitador discreto e intuitivo, nunca um elemento intrusivo. Através de interfaces táteis de elevada componente estética, os quartos adaptam-se de forma autónoma às preferências do hóspede: desde a climatização até à regulação da iluminação e dos estores. Esta automação elimina fricções, mitiga consumos fantasma em espaços desocupados e eleva a qualidade percebida da estadia.
Design, sustentabilidade e a assinatura Niessen
O projeto de arquitetura e design de interiores assume um papel crítico na concretização desta eficiência. Integrada na ABB, a Niessen demonstra como a engenharia elétrica se funde com o ecodesign e os princípios da economia circular.
A coleção de interruptores ALBA ilustra este compromisso, sendo fabricada com até 98% de materiais reciclados nos acabamentos mate e 92% nos brilhantes. Ao aliar uma estética intemporal a funcionalidades smart integradas (como o controlo de iluminação, estores e gestão de acessos através de comutadores para cartão); a Niessen dita um novo padrão técnico e estético, dotando os profissionais do setor das ferramentas necessárias para desenhar os hotéis eficientes, responsáveis e rentáveis das próximas décadas.
Mais informações: pt-electrificationsales@abb.com