Forte procura pela solução de energia digital exclusiva da ABB que oferece atualização rápida e custos de manutenção otimizados.

A ABB está a adicionar mais produtos à sua gama de kits de retrofit Emax 2 de substituição direta, facilitando e agilizando a ligação de uma gama mais ampla de disjuntores instalados ao seu ABB AbilityTM Electrical Distribution Control System (EDCS) baseado na nuvem.
Giampiero Frisio, Managing Director do negócio Smart Power da ABB, afirmou: “A ABB é o nome líder em soluções de gestão de energia digital - e muitas instalações estão sintonizadas para os benefícios que nossas soluções oferecem. Não existe nada semelhante ao kit de substituição direta Emax 2 no mercado. Liga-se diretamente a um disjuntor mais antigo, sem modificações nas ligações e sem necessidade de testar novamente, proporcionando uma atualização digital plug-and-play imediata.”
Os kits de substituição direta para Emax E1-2-3 IEC estão agora disponíveis, e as instalações E4-E6 IEC e UL estarão disponíveis durante 2019. Com o Emax 2 instalado, as instalações podem aceder à plataforma ABB AbilityTM EDC baseada na nuvem, usando-a para monitorizar, otimizar e controlar o sistema elétrico. Como solução baseada na nuvem, a ABB consegue apresentar melhorias contínuas nos algoritmos e introduzir funções adicionais.
“A Manutenção Preditiva é a mais recente adição ao ABB AbilityTM EDCS”, acrescentou Frisio. “Os algoritmos da ABB AbilityTM usam dados dos sensores integrados do Emax 2 para prever com precisão quando é necessário manutenção, pondo fim às tarefas de manutenção de rotina. Os utilizadores são alertados sobre quaisquer alterações relevantes na condição dos seus ativos, para que possam ser tomadas medidas antes de ocorrerem as falhas. Como resultado, os ativos de energia são mais fiáveis e mais fáceis de gerir.”
O EDCS exclusivo da ABB pode tornar as operações até 30% mais eficientes e produtivas, maximizando o tempo de atividade dos processos chave. Com módulos plug-and-play que fornecem deteção e uma ligação direta à nuvem, esta solução única da ABB é totalmente escalável, permitindo que os clientes com operações em vários locais façam a gestão e supervisão de locais remotos a partir de qualquer lugar.
Massimo Paganoni, global service manager do negócio de Smart Power da ABB, disse: “A simplicidade é o que torna as inovações da ABB tão potentes. Isso oferece às instalações manutenção preditiva sem sobrecarga de informação. Os utilizadores determinam com que frequência querem receber atualizações sobre a integridade dos principais componentes, além de alertas proativos quando forem necessárias ações. Uma aplicação web responde a tudo o que precisa de saber de maneira rápida e intuitiva.”
Os utilizadores do ABB AbilityTM EDCS já podem alocar o consumo de energia e os custos para ativos específicos para os ajudar a otimizar o uso de energia. Informações baseadas em dados e alertas de ação fácil são recebidos via smartphone, tablet ou PC.
Para processos de missão crítica, a solução baseada na nuvem reduzirá significativamente o risco de paragens não planeadas. Instalações em ambientes operacionais agressivos terão a clareza necessária para a gestão eficaz de ativos.
ABB (ABBN: A SIX Swiss Ex) é um líder tecnológico pioneiro com uma oferta abrangente para as indústrias digitais. Com uma história de inovação ao longo de mais de 130 anos, a ABB é hoje líder em indústrias digitais com quatro áreas de negócio, líderes globais, orientadas para o cliente: Electrification, Industrial Automation, Motion, e Robotics & Discrete Automation, suportadas pela sua plataforma digital comum ABB Ability™. A área de negócio Power Grids da ABB, líder de mercado, será alienado à Hitachi em 2020. A ABB opera em mais de 100 países com cerca de 147.000 empregados. www.abb.com