O robô colaborativo de dois braços YuMi® realiza centenas de horas de testes para suportar o desenvolvimento mais rápido de software para caixas multibanco (ATM), melhorando a fiabilidade e a qualidade.
YuMi®, o inovador robô industrial da ABB com precisão para lidar com as tarefas mais complexas com extraordinária exatidão e a flexibilidade para trabalhar com segurança ao lado de pessoas na fábrica do futuro esta a adicionar um novo cargo ao seu CV: analista ATM.
Para garantir transações financeiras fiáveis e seguras, permanecendo ao corrente dos últimos desenvolvimentos em segurança, as caixas multibanco normalmente recebem atualizações de software a cada seis meses. No entanto, antes de qualquer novo código ser lançado deve passar por testes minuciosos e repetitivos para garantir que cumpre com as rigorosas especificações globais e locais para fiabilidade, funcionalidade e segurança. Este teste tem sido tradicionalmente realizado manualmente, exigindo que as pessoas passem centenas de horas diante das caixas, com margem para erro humano.

Agora, com o YuMi® no trabalho, a velocidade e a fiabilidade dos testes de software ATM aumentaram drasticamente. O fornecedor de software de pagamentos suíço Abrantix AG encomendou um robô YuMi® para automatizar os testes dos ATMs da Diebold Nixdorf. O software de teste Abrantix instrui o robô YuMi® a testar operações ATM comuns, como inserir cartões, marcar códigos PIN e retirar e inserir dinheiro.
O protótipo do YuMi® para testes de software ATM, desenvolvido na sede global da Abrantix em Zurique, Suíça, alterou o paradigma dos testes de software. Os testes que executa são tão exaustivos que o YuMi® é programado para cometer erros humanos deliberadamente, como depositar dinheiro fixo com um clipe de papel, para garantir que o software pode lidar com uma série de problemas.
"Anteriormente, os ciclos de teste poderiam trazer constrangimentos e até mesmo riscos para o lançamento dos códigos. Com a nova solução baseada no YuMi®, o risco está cada vez mais controlado e os funcionários podem concentrar-se em melhorar casos de teste e procedimentos ou até mesmo desenvolver novos recursos de software, enquanto o YuMi® testa os ATMs", disse o CEO da Abrantix, Daniel Eckstein.

Durante o dia, os programadores criam novos recursos de software ATM que são testados automaticamente pelo robô YuMi® durante a noite. O feedback é verificado no dia seguinte, o que liberta tempo para que as pessoas executem tarefas mais significativas.
Marc-Andre Zingg, ABB Robotics Business Line Manager na Suíça, afirmou: "O sistema de testes ATM desenvolvido pela Abrantix é exatamente o tipo de processo preciso e colaborativo que o nosso robô YuMi® foi projetado para desemprenhar. Com o YuMi®, a Abrantix não só se assegura que o robô irá compartilhar com segurança tarefas com seus funcionários, como também os seus programadores de software qualificados têm agora mais tempo para se dedicar a outras tarefas mais valiosas, enquanto o YuMi® trabalha nos bastidores em testes repetitivos, mas altamente importantes, 24 horas por dia. "
Os testes de ATM conduzidos pelo YuMi® são apenas a mais recente demonstração das amplas capacidades da família de robôs colaborativos da ABB. O YuMi® foi originalmente projetado para operações de montagem de peças pequenas. É chamado de robô colaborativo – "cobot" para abreviação – porque permite que os fabricantes projetem processos de produção flexíveis orientados para os mercados atuais. A capacidade incansável do YuMi® de desempenhar operações precisas e repetitivas mas também tarefas que são sujas, monótonas e perigosas, liberta os trabalhadores humanos para se concentrar em tarefas mais significativas, especializadas e complexas.
Fora da fábrica, o YuMi® provou a sua versatilidade resolvendo o cubo de Rubik e fazendo sushi. Conduziu também uma Orquestra Sinfônica durante uma performance em 2017 ao vivo em Pisa, Itália com o aclamado tenor Andrea Bocelli.