De acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), a indústria é responsável por 37% do uso global de energia e cerca de 30% da energia global é consumida em edifícios.
Embora em grande maioria ocultos da vista do público, os motores elétricos - e os drives que otimizam a sua operação - estão integrados em quase todos os ambientes construídos. Impulsionam uma vasta gama de aplicações fundamentais para o nosso estilo de vida moderno, desde bombas industriais, ventiladores e transportadores, sistemas de propulsão para transporte a compressores para aplicações elétricas e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado em edifícios.

As tecnologias de motores e drives tiveram um avanço excecionalmente rápido na última década, com inovadores projetos a entregar níveis notáveis de eficiências energética. No entanto, um número significativo de sistemas movidos com motores elétricos industriais em operação atualmente – cerca de de 300 milhões globalmente - são ineficientes ou consomem muito mais energia do que o necessário, resultando num enorme desperdício de energia.
Pesquisas independentes estimam que, se esses sistemas forem substituídos por equipamentos otimizados de alta eficiência, os benefícios que podem ser obtidos poderão reduzir o consumo global de eletricidade em até 10%. Por sua vez, isso seria responsável por mais de 40% da redução nas emissões de gases de efeito estufa necessária para cumprir as metas climáticas de 2040 estabelecidas pelo Acordo de Paris.
“A eficiência energética industrial, mais do que qualquer outro desafio, tem a maior capacidade individual de combate à atual emergência climática. Trata-se essencialmente de uma solução climática invisível”, disse Morten Wierod, Presidente da ABB Motion. “Para a ABB, a sustentabilidade é uma parte fundamental do propósito da nossa empresa e do valor que criamos para todos os nossos acionistas. De longe, o maior impacto que podemos ter na redução das emissões de gases de efeito estufa é por meio de nossas tecnologias de ponta, que reduzem o uso de energia na indústria, edifícios e transportes. "
Já foram dados passos consideráveis para apoiar a adoção de veículos elétricos e fontes de energia renováveis. A ABB acredita que é a altura certa de fazer o mesmo por uma tecnologia industrial que proporcionará benefícios ainda maiores para o meio ambiente e a economia global.

“A importância da transição de indústrias e infraestrutura para motores e drives altamente eficientes em termos de energia para uma sociedade mais sustentável não pode ser desvalorizada”, continuou Morten Wierod. “Com 45 por cento da eletricidade mundial utilizada por motores elétricos em edifícios e aplicações industriais, o investimento na sua atualização irá produzir benefícios extraordinários em termos de eficiência.”
A ABB avalia frequentemente o impacto líquido dos seus motores e drives de alta eficiência instalados para a eficiência energética global. Em 2020, possibilitou uma economia de eletricidade de 198 terawatts-hora (TWh) - mais da metade do consumo anual do Reino Unido. Em 2023, estima-se que os motores e drives da ABB permitirão aos clientes em todo o mundo economizar 78 TWh adicionais de eletricidade por ano, quase tanto como o consumo anual da Bélgica, Finlândia ou Filipinas e mais do que o consumo total anual do Chile.
As políticas regulatórias estão entre os principais impulsionadores do investimento industrial em eficiência energética em todo o mundo. Embora a União Europeia esteja a implementar o seu Regulamento de Ecodesign (UE 2019/1781) este ano, que estabelece novos e rigorosos requisitos para uma gama crescente de motores de eficiência energética, muitos países ainda não tomaram quaisquer medidas.
Para tirar partido das tremendas oportunidades oferecidas por drives e motores de eficiência energética na redução das emissões de gases de efeito estufa, a ABB defende que todas as partes interessadas têm um papel crítico a desempenhar:
- Os decisores públicos e reguladores do governo precisam de incentivar a sua rápida adoção,
- Empresas, cidades e países precisam de estar cientes da economia de custos e das vantagens ambientais e estar dispostos a fazer o investimento, e
- Os investidores precisam de realocar capital para empresas melhor preparadas para enfrentar o risco climático.
“Embora a nossa função na ABB seja sempre fornecer tecnologias, produtos e serviços mais eficientes para os nossos clientes e continuar a inovar para obter uma eficiência cada vez maior, isso por si só não é suficiente. Todas as partes interessadas precisam de trabalhar juntas para uma transformação holística na forma como usamos a energia. Agindo e inovando juntos, podemos manter os serviços essenciais em funcionamento, economizando energia e combatendo as alterações climáticas”, conclui Morten Wierod.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é uma empresa global líder em engenharia que energiza a transformação da sociedade e da indústria para alcançar um futuro mais produtivo e sustentável. Ao conectar software ao seu portfólio de eletrificação, robótica, automação e sistemas de acionamento, a ABB ultrapassa os limites da tecnologia para elevar o desempenho a novos níveis. Com uma história de excelência que remonta a mais de 130 anos, o sucesso da ABB é impulsionado pelo talento de cerca de 105.000 funcionários em mais de 100 países.
ABB Motion mantém o mundo a girar - enquanto economiza energia todos os dias. Inovamos e ampliamos os limites da tecnologia para permitir um futuro de de baixa emissão de carbono para clientes, indústrias e sociedades. Com os nossos drives, motores e serviços habilitados digitalmente, os nossos clientes e parceiros alcançam um melhor desempenho, segurança e fiabilidade. Oferecemos uma combinação de experiência de domínio e tecnologia para fornecer a solução ideal de drive e motor para uma ampla gama de aplicações em todos os segmentos industriais. Através da nossa presença global, estamos sempre próximos para servir os nossos clientes. Com base em mais de 130 anos de experiência acumulada em sistemas de tração elétricos e motores, aprendemos e melhoramos a cada dia.