- Encomendas 7.9 mil milhões de dólares, +29%; comparável +26%
- Faturação 7.0 mil milhões de dólares, +7%; comparável +4%
- Faturação das operações 852 milhões de dólares; margem 12,1%
- EBITA operacional 1,062 milhões de dólares; margem1 15,1%
- EPS básico 0.33 dólares; -85%2
- Cash flow das atividades operacionais foi de 1,104 milhões de dólares e das operações contínuas de atividades operacionais foi de 1,119 milhões de dólares
Principais números | |||||||||||
(em milhões de dólares salvo indicação contrária) |
| Variação | |||||||||
Q3 2021 | Q3 2020 | US$ | Comparativo | 9M 2021 | 9M 2020 | US$ | Comparativo | ||||
Encomendas | 7,866 | 6,109 | 29% | 26% | 23,611 | 19,509 | 21% | 16% | |||
Faturação | 7,028 | 6,582 | 7% | 4% | 21,378 | 18,952 | 13% | 8% | |||
Lucro líquido | 2,294 | 1,834 | 25% | 7,070 | 5,731 | 23% | |||||
como % da faturação | 32.6% | 27.9% | +4.7 pts | 33.1% | 30.2% | +2.9 pts | |||||
Faturação das operações | 852 | 71 | n.a. | 2,743 | 1,015 | 170% | |||||
EBITA operacional | 1,062 | 787 | 35% | 32%3 | 3,134 | 2,074 | 51% | 43%3 | |||
em % de faturação operativa | 15.1% | 12.0% | +3.1 pts | 14.6% | 10.9% | +3.7 pts | |||||
Faturação de operações contínuas, líquidas de impostos | 687 | (503) | n.a. | 2,027 | 218 | 830% | |||||
Lucro líquido (perdas) atribuível à ABB | 652 | 4,530 | -86% | 1,906 | 5,225 | -64% | |||||
Lucro líquido por ação (USD) | 0.33 | 2.14 | -85%2 | 0.95 | 2.45 | -61%2 | |||||
Cash flow das atividades operacionais | 1,104 | 408 | 171% | 2,310 | 511 | 352% | |||||
Cash flow das atividades operacionais em operações contínuas | 1,119 | 398 | 181% | 2,305 | 650 | 255% | |||||
Face a este ambiente, com as dificuldades na cadeia de fornecimento, estou satisfeito por termos conseguido uma boa margem este trimestre. A nossa cash generation foi muito forte, deixando uma ampla margem de manobra para apoiar tanto o crescimento orgânico e aquisições, bem como para recompensar os acionistas".
Björn Rosengren, CEO
Resumo do CEO
Q3 pintou um quadro misto, por um lado, o elevado nível de procura impulsionou um forte crescimento das encomendas, enquanto que por outro lado, as restrições na cadeia de fornecimento afetaram a nossa faturação mais do que o previsto. Ainda assim, melhorámos tanto a faturação operacional subjacente como a margem, proporcionámos um cash flow robusto, fizemos progressos com ajustamentos no portefólio, e realizámos alguns lançamentos importantes de produtos.
As encomendas aumentaram em 29% (26% comparável), numa base anual. Fazemos esforços conscientes para tentar verificar que as encomendas que aceitamos são baseadas numa procura real, mas no estado atual da cadeia de fornecimento é apenas justo assumir que estas incluem um certo número de clientes que fazem encomendas para garantir entregas futuras. Todas as áreas de negócio contribuíram com taxas de crescimento de dois dígitos e todos os segmentos e regiões registaram desenvolvimentos positivos. Em termos sequenciais, a atividade subjacente dos clientes aumentou um pouco nas Américas, diminuiu na Europa e permaneceu estável na China.
A faturação foi prejudicada por restrições na cadeia de fornecimento que atrasaram as entregas para os clientes. Isto está principalmente relacionado com a escassez de semicondutores e desequilíbrios em toda a cadeia de fornecimento, com um impacto mais tangível na Electrification e Robotics & Discrete Automation. A faturação aumentou em 7% (4% comparável).
O EBITA operacional aumentou 35% em relação ao ano anterior, e a margem aumentou 310 pontos base, para 15,1%. Esta melhoria beneficiou, de rubricas adversas temporárias nos resultados do ano passado, do bom desenvolvimento na maioria das áreas de negócio e despesas corporativas invulgarmente baixas no trimestre em curso.
Estou contente por termos conseguido mais um trimestre com um forte cash flow, que mais do que duplicou em relação ao ano passado para 1,1 mil milhões de dólares. O nosso balanço é forte com um rácio dívida líquida/EBITDA de 0,5.
De acordo com a nossa estratégia de gestão de portefólio, anunciámos um desinvestimento e uma aquisição este período. Concordámos em alienar a divisão de transmissão de energia mecânica (Dodge) por 2,9 mil milhões de dólares e esperamos a conclusão deste negócio antes do final deste ano. A Robotics & Discrete Automation adquiriu a ASTI Mobile Robotics Group (ASTI), um fabricante mundial líder de robôs móveis autónomos (AMR). Este acordo irá apoiar-nos na captura do potencial em áreas como a logística e a automatização de armazéns. Estamos também a fazer bons progressos com as outras atividades do portefólio.
Fiquei satisfeito por ver o negócio da E-mobilidade lançar o Terra 360, o carregador de carros elétricos mais rápido do mundo. É o único carregador do mercado concebido para carregar simultaneamente até quatro veículos com distribuição dinâmica de energia. Tem uma potência máxima de 360 kW e é capaz de carregar completamente qualquer carro elétrico em 15 minutos ou menos. Isto irá cimentar ainda mais a nossa posição de liderança no âmbito do carregamento VE.
Sobre um tema similar, mas com foco na indústria mineira, a Process Automation lançou o ABB Ability™ eMine, compreendendo um portefólio de tecnologias que facilitam a mina totalmente eléctrica, incluindo a monitorização e otimização da utilização de energia. A partir de 2022, incluirá também o ABB Ability™ eMine FastCharge, que fornece carga elétrica de alta potência para camiões de reboque. Incorpora também o ABB Ability™ eMine Trolley System que pode reduzir o consumo de combustível em até 90%.
Fomos também reconhecidos pelos nossos esforços de sustentabilidade, uma vez que fomos mais uma vez incluídos na série de índices FTSE4Good com uma pontuação global de 4,2 numa escala de 0 a 5 (5 sendo a melhor pontuação). Estamos classificados entre os melhores do índice a nível global e acima da média do setor.

Perspetiva a curto prazo
Para o quarto trimestre de 2021, a ABB prevê a continuação de dificuldades na cadeia de fornecimento que irá impactar as entregas aos clientes. Estima-se que o crescimento da faturação comparável seja semelhante ao do terceiro trimestre.
De acordo com o padrão histórico recente, a margem de EBITA Operacional no quarto trimestre deverá diminuir, sequencialmente.
A ABB prevê um crescimento de faturação comparável de 6%-8% (atualização a partir de pouco menos de 10%) para o ano inteiro de 2021, dificultado por restrições de fornecimento no final do ano.
Em 2021, a ABB espera um forte ritmo de melhoria a partir de 2020 para o objetivo da margem EBITA operacional de 2023 da metade superior da gama de 13%-16%.
Anúncio ad hoc nos termos do art. 53 Regras de Listagem da SIX Swiss Exchange