ABB energizează „Viitorul mobilității” la InnoTrans 2024

ABB energizează „Viitorul mobilității” la InnoTrans 2024

  •  ABB a prezentat o gamă largă de soluții inovatoare în domeniul feroviar în vederea susţinerii unei mobilități sustenabile la InnoTrans 2024
  • ABB Traction Division lansează bateria de tracțiune din seria Pro destinată aplicațiilor feroviare hibride și celor complet electrice
  • Seria Pro completează oferta ABB deja extinsă pentru Baterii de Tracțiune, care sunt deja instalate la peste 1000 de vehicule din întreaga lume.

ABB a prezentat gama sa largă de soluții inovatoare pentru industria feroviară la InnoTrans 2024 (24-27 septembrie, Berlin), cel mai important târg mondial pentru tehnologie de transport.

Compania este lider  de tehnologie şi deschizător de drumuri în sectorul feroviar de mai bine de un secol, sprijinind decarbonarea industriei feroviare cu soluții inovatoare și durabile. ABB și-a prezentat gama de soluții de transport și tehnologii eficiente din punct de vedere energetic pentru industria feroviară la Standul 320, Sala 9.

Divizia de tracțiune a ABB anunță lansarea bateriilor de tracțiune din seria Pro, care sunt concepute special pentru aplicații de transport solicitante. Cofretul inovator de baterii, cea mai nouă serie  din familia deja extinsă de baterii de tracțiune a ABB, este proiectat pentru a oferi modularitate și scalabilitate, precum și cea mai înaltă performanță în clasa lui, nivel ridicat de siguranță și densitate superioară a energiei într-un design compact.

Noua baterie de tracţiune  Pro oferă, de asemenea, o durată lungă de viață cu peste 20.000 de cicluri și are capabilități de încărcare rapidă, permițând o încărcare de 80% în 10 minute.

Bateriile de Tracțiune ABB din seria Pro
Bateriile de Tracțiune ABB din seria Pro
center

În cadrul popularului Speaker's Corner din cadrul evenimentului InnoTrans din data de 24 septembrie 2024 ABB a susținut o prezentare  despre rolul bateriilor de tracțiune în facilitarea mobilității sustenabile și a evidenţiat modul în care ABB alimentează trenuri hibride și complet electrice, eficiente din punct de vedere energetic, în întreaga lume. A avut de asemenea loc o prezentare comună a unui studiu de caz realizat împreună cu TMR despre modul în care ABB a creat o soluție de energie regenerativă pentru îmbunătățirea fiabilitatății și reducerea impactului asupra mediului pentru Mont-Blanc Express prin economii anuale de energie de 552 MWh.

Anul acesta, ABB Traction a fost responsabilă pentru transformarea a 44 de garnituri de tren Adelaide Metro într-o soluţie diesel-hibrid, reducând zgomotul și emisiile pentru cei aproape 16 milioane de navetiști pe an. Bateriile de tracțiune de la ABB joacă un rol substanțial în economisirea energiei în industria feroviară și au contribuit la proiecte de conversie din întreaga lume în care s-au realizat economii de energie de până la 35%.

Edgar Keller, Președintele Diviziei Traction, a declarat: „ABB se află în fruntea sprijinirii eforturilor de decarbonare a industriei feroviare globale prin dezvoltarea de sisteme și soluții de tracțiune de ultimă generație care au la bază o intensă activitate de cercetare și dezvoltare. Angajamentul nostru de a reduce consumul de energie și de a introduce tehnologii mai curate și mai eficiente, cum ar fi seria Pro a bateriilor de tracţiune, sprijină crearea unei industrii feroviare mai sustenabile, ajutând astfel la îndeplinirea obiectivelor ambițioase de sustenabilitate pe plan global.”

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) este lider de tehnologie în domeniul electrificării și automatizării, contribuind la un viitor mai sustenabil și mai eficient din punct de vedere al resurselor. Soluțiile companiei conectează know-how-ul din domeniul ingineriei și software-ul pentru a optimiza modul în care obiectele sunt fabricate, manipulate, alimentate și gestionate. Bazandu-se pe cei peste 140 de ani de excelență, cei peste 105.000 de angajați ABB sunt dedicați în impulsionarea inovațiilor care accelerează transformarea industrială.  www.abb.com

ABB Motion, lider global în motoare și convertizoare, se află în centrul accelerării unui viitor mai productiv și mai sustenabil. Inovăm și depășim limitele tehnologiei pentru a contribui la soluții circulare, eficiente din punct de vedere energetic și de decarbonare pentru clienți, industrii și societăți. Cu convertizoarele, motoarele și serviciile noastre activate digital, îi sprijinim pe clienții și partenerii noștri să obțină performanțe mai bune, siguranță și fiabilitate. Livrăm soluții bazate pe motoare pentru o gamă largă de aplicații în toate segmentele industriale. Bazându-se pe cei peste 140 de ani de experiență în domeniul grupurilor de putere pentru propulsia electrică, cei peste 22.000 de angajați ai noștri din 100 de țări învață și devin din ce în ce mai buni, în fiecare zi. go.abb/motion

Link-uri

Contactați-ne

Distribuie acest articol

Facebook LinkedIn X WhatsApp