ABB și Škoda Group vor furniza căilor ferate din Cehia trenuri electrice noi  alimentate de baterii

ABB și Škoda Group vor furniza căilor ferate din Cehia trenuri electrice noi alimentate de baterii

  •  ABB va furniza sisteme de baterii de tracțiune pentru noile vagoane acționate electric ale companiei Škoda Group sau pentru unitățile multiple electrice cu baterii (BEMU)
  •  Comanda inițială include 195 de baterii din seria Pro pentru 15 BEMU comandate de České dráhy (Căile Ferate Cehe)
  •  Parteneriatul pe termen lung include un contract de service pe 15 ani
  •   Seria Pro lansată recent este potrivită pentru aplicațiile BEMU, în special pentru cele care operează pe rețele feroviare parțial electrificate

ABB și Škoda Group au anunțat un parteneriat, primul de acest fel între cele două companii, care marchează o etapa fără precedent în domeniul electrificării căilor ferate. Colaborarea dintre cele două companii va începe cu furnizarea de către ABB a bateriei sale inovatoare de tracţiune din seria Pro Aceasta este compactă, ușoară și este proiectată pentru a optimiza performanța vehiculului, reducând în același timp în mod semnificativ nevoia de mentenanță și timpul de nefuncționare. Noua flotă Škoda de unități multiple pe bază de baterii electrice (BEMU) comandată de České dráhy, operatorul național de căi ferate cehe, va fi echipată cu sisteme de cofrete ABB. Această comandă reprezintă un progres semnificativ în ceea ce privește tranziția căilor ferate cehe către operațiuni mai durabile, oferind în același timp o soluție imediată și pragmatică pentru evitarea emisiilor de carbon în transportul feroviar. Comanda, a cărei valoare este sub 20 de milioane USD, a fost înregistrată în al patrulea trimestru din 2024.

Acordul inițial acoperă livrarea a 195 de sisteme de cofrete Pro 8C-850 pentru 15 BEMU și va cuprinde, de asemenea, un contract cuprinzător de service pe o perioadă de 15 ani. Aceasta este prima comandă în domeniul tehnologiei de tracțiune ABB plasată de Škoda Group, o companie cehă de inginerie specializată în fabricarea de material rulant și se numără printre cele câteva comenzi semnificative deja plasate pentru noua serie ABB de baterii de tracţiune  Pro, care a fost anunțată în luna septembrie 2024 la InnoTrans la Berlin, Germania.

Seria standardizată de baterii Pro este potrivită pentru aplicații BEMU, în special  pe rețelele feroviare cu electrificare parțială. Această soluție permite trenurilor să opereze atât pe secțiuni electrificate, cât și pe cele neelectrificate, oferind astfel flexibilitate și beneficii pentru mediu fără a necesita electrificarea completă a infrastructurii.

Edgar Keller, Președintele Diviziei de Tracțiune ABB a declarat: „Acest parteneriat cu Škoda Group reprezintă un pas semnificativ în misiunea noastră de a oferi soluții disponibile imediat, eficiente din punct de vedere energetic pentru operatorii feroviari. Seria noastră de baterii Pro reprezintă o soluție ideală pentru a răspunde cerințelor rețelelor parțial electrificate, oferind operatorilor o opțiune  viabilă pentru reducerea emisiilor și menținând în același timp eficiența operațională. Aceasta este o dovadă în plus a faptului că ABB, ajută industriile să se autodepășească – într-un mod mai robust și mai curat.”

Zdeněk Sváta, COO la Škoda Group a declarat: „Prin parteneriatul cu ABB, sprijinim angajamentul industriei feroviare pentru un viitor net zero. Bateria de tracțiune Pro de la ABB va fi completarea perfectă pentru BEMU-urile noastre inovatoare, deoarece ajutăm České dráhy să ofere un serviciu mai curat și mai silențios. Așteptăm cu interes să continuăm parteneriatul cu ABB, lucrând împreună pentru a oferi un transport feroviar mai durabil.”

ABB este lider global de tehnologie în electrificare și automatizare, contribuind la un viitor mai sustenabil și mai eficient din punct de vedere al resurselor. Prin aportul expertizei sale în inginerie și digitalizare, ABB ajută industriile să funcționeze la un nivel superior de performanță, devenind în același timp mai eficiente, productive și durabile, astfel încât să își autodepășească performanțele.  În ABB numim acest fenomen ‘Engineered to Outrun’. Compania are o istorie de peste 140 de ani și peste 105 000 de angajați în întreaga lume. Acțiunile ABB sunt listate la SIX Swiss Exchange (ABBN) și Nasdaq Stockholm  (ABB). www.abb.com

Škoda Group, un producător de soluții complexe de transport, deține un portofoliu de vehicule moderne care îndeplinesc cele mai înalte standarde europene. După mai bine de 165 de ani de existență, Škoda, succesor direct al fabricilor de inginerie mecanică fondate de contele Wallenstein în anul 1859, este o companie europeană importantă în domeniul ingineriei transporturilor. Grupul produce o gamă largă de vehicule și componente de transport public, inclusiv tramvaie cu podea joasă, unități de tren suburban, garnituri de metrou, autobuze și troleibuze electrice, precum și sisteme de control și acționare pentru sistemele de transport. Grupul Škoda are 10.000 de angajați în mai multe unități de producție din Republica Cehă, Finlanda și Turcia. Grupul include de asemenea unități de afaceri în Germania, Italia, Austria, Belgia, Polonia, Ungaria și Ucraina. În anul 2023, grupul a realizat venituri de 1.382 milioane EUR și EBITDA de 21,8 milioane EUR. Grupul Škoda face parte din Grupul PPF.

Contactați-ne

Descărcări

Distribuie acest articol

Facebook LinkedIn X WhatsApp