- Tehnologia PixelPaint, o tehnologie ABB premiată, implementată la fabrica Mercedes-Benz din Sindelfingen
- PixelPaint oferă o precizie fără precedent și elimină pulverizarea excesiva, reducând consumul de materiale și emisiile
- Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series este primul model care beneficiază de finisaje de vopsire exclusive și individuale, oferite de PixelPaint
Tehnologia inovatoare PixelPaint de la ABB a fost implementată la fabrica Mercedes-Benz Sindelfingen din Germania, unde completează procesele convenționale de vopsire, permițând aplicarea precisă și eficientă a unor modele complexe de vopsea. Tehnologia sustenabilă și de economisire a resurselor a început să funcționeze în anul 2025, pe măsură ce producătorul de lux dezvoltă noi opțiuni personalizate pentru cele mai exclusiviste modele ale sale.
„PixelPaint utilizează un cap de vopsire premiat, similar unei imprimante cu jet de cerneală, care poate aplica suprafețe mari de culoare, precum și detalii precise, cu o acuratețe deplină”, a declarat Joerg Reger, director general al Liniei de Business ABB Robotics Automotive. „Într-un proces complet automatizat, care nu necesită intervenție manuală, tehnologia deschide noi posibilități pentru producătorii de autovehicule, pe măsură ce aceștia doresc să îmbunătățească personalizarea ca răspuns la cererea crescândă a consumatorilor, reducând în același timp emisiile.” Suntem încântați că am putut colabora cu Mercedes-Benz pentru a-i ajuta să transforme aceste viziuni de design extraordinare în realitate.”
PixelPaint constă într-un cap de vopsire cu peste 1.000 de duze minuscule, controlate individual, montate pe un robot ABB, din categoria robotilor de vopsire IRB 5500. În combinație cu sistemul vision ABB 3D și coordonat de software-ul ABB de planificare și programare RobotStudio®, capul de vopsire se aliniază foarte aproape de caroseria vehiculului pentru a asigura aplicarea a 100% din vopsea, fără stropire excesivă sau pulverizare in aer. Acest lucru elimină necesitatea purtării măștilor în mod intensiv la muncă și a vizitelor repetate prin atelierul de vopsire, rezultând zero deșeuri, reducand solicitarile de tratare a mediului și emisii mai reduse in general.
Tehnologia poate recrea chiar și cele mai complexe modele cu o precizie fără precedent, în timp ce sistemul vision 3D de la ABB permite un grad ridicat de repetabilitate. Acest lucru asigură faptul că fiecare panou pictat arată identic cu următorul.
„Cu PixelPaint, stabilim un nou standard în tehnologia de vopsire”, a declarat Arno van der Merwe, șeful Departamentului de Planificare a Producției la Mercedes-Benz AG. „Combinația dintre cea mai înaltă precizie în design și calitate utilizând soluții tehnologice inovatoare reprezintă o piatră de hotar pentru vopsirea modelelor noastre de top la fabrica din Sindelfingen.” Această tehnologie inovatoare ne ridică la un nou nivel în ceea ce privește vopsirea individuală. Ea permite rezultate exclusive pentru produsele noastre destinate clienților noștri exigenți.”
Mercedes-Benz va utiliza pentru prima dată PixelPaint pe modelul Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Pentru a spori și mai mult exclusivitatea acestui model, capota negru obsidian este disponibilă la cerere cu un desen Maybach complex în gri grafit contrastant. Acest design uimitor ar fi imposibil de realizat printr-un proces tradițional.
„Succesul acestui proiect a fost posibil doar datorită strânsei cooperări dintre ABB, furnizorul de vopsele de înaltă calitate, PPG, și echipa de proiect Mercedes-Benz”, a declarat Dr. Julia Schuchardt, șefa departamentului Dezvoltare Procese, Tehnologie de Acoperire și Protecție Împotriva Coroziunii la Mercedes-Benz AG. „Cu ochii ațintiți asupra viitorului, lucrăm deja la dezvoltarea în continuare a aplicației pentru a oferi clienților noștri mai multe combinații de culori și modele.”
PixelPaint reprezintă doar un exemplu al modului în care tehnologiile inteligente ale ABB transformă procesul de vopsire, completând ultima piesă a puzzle-ului în digitalizarea producției auto. Împreună cu soluții precum atomizorul digital RB1000i-S – care atinge o eficiență de transfer de până la 99%, ceea ce înseamna o cantitate mai mică de vopsea și materiale – ABB ajuta producătorii sa fie mai sustenabili, mai eficienți și mai competitivi.
ABB este lider global de tehnologie în electrificare și automatizare, contribuind la un viitor mai sustenabil și mai eficient din punct de vedere al resurselor. Prin aportul expertizei sale în inginerie și digitalizare, ABB ajută industriile să funcționeze la un nivel superior de performanță, devenind în același timp mai eficiente, productive și durabile, astfel încât să își autodepășească performanțele. La ABB numim acest fenomen ‘Engineered to Outrun’. Compania are o istorie de peste 140 de ani și peste 105 000 de angajați în întreaga lume. Acțiunile ABB sunt listate la SIX Swiss Exchange (ABBN) și Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation este unul dintre principalii furnizori mondiali de robotică și automatizare, fiind singura companie cu un portofoliu complet și integrat care acoperă roboți, Roboți Mobili Autonomi și soluții de automatizare, proiectate și orchestrate de software-ul nostru creator de valoare. Ajutăm companii de toate dimensiunile și din toate sectoarele - de la industria auto la electronică și logistică - să își autodepășească performanțele, devenind mai reziliente, flexibile și eficiente. ABB Robotics & Discrete Automation își sprijină clienții în tranziția acestora către fabrica conectată și colaborativă a viitorului, funcționând mai eficient și mai curat pentru un viitor mai bun. Business-ul are aproximativ 11.000 de angajați în peste 100 de locații din aproximativ 53 de țări. go.abb/robotics