• Platforma robustă, simplificată și compactă a motorului cu viteză variabilă LV Titanium permite instalarea rapidă, efectuată de o singură persoană, cu cablare redusă și fără punere în funcțiune, pentru a reduce costurile de configurare și consumul de materiale
• LV Titanium minimizează consumul de energie, reduce emisiile de carbon și economisește bani prin oferirea unei eficiențe energetice IE5 Ultra-Premium
• Dimensiunea sa deosebit de compactă face ca LV Titanium să fie o opțiune de upgrade ușor de utilizat pentru motoarele asincrone alimentate direct la rețea (DOL), mai vechi și ineficiente, cu o rentabilitate rapidă a investiției (ROI)
• Motorul cu viteză variabilă oferă o soluție personalizabilă care poate fi adaptată pentru pompe, compresoare și aplicații industriale generale, într-o gamă de puteri începând de la 1,5 până la 30 kW și turații nominale de la 1.500 la 4.500 rpm
Noua platformă ABB LV Titanium cu Motor cu Viteză Variabilă oferă avantajele unui motor de înaltă eficiență și ale unei tehnologii de acționare cu viteză variabilă (VSD) într-o soluție unică și compactă, personalizabilă, plug-and-play, care permite clienților industriali să își minimizeze consumul de energie, să economisească bani și să reducă emisiile de carbon.
LV Titanium oferă o modalitate simplă și rentabilă de a asigura o clasă de eficiență IE5 Ultra-Premium pentru pompe, compresoare și multe alte aplicații. Ca înlocuitor direct pentru motoarele asincrone cu alimentare directă (DOL) existente, motorul cu viteză variabilă oferă o cale ușoară de upgrade la un motor acționat de convertizor, cu un ROI rapid.
Platforma inovatoare LV Titanium este mult mai mult decât un sistem de acționare pur și simplu fixat pe un motor. În schimb, aceasta este proiectată ca un concept complet integrat, cu un modul de acționare avansat, special conceput de la bun început pentru performanțe optime cu un motor cu magneți permanenți (PM) de înaltă eficiență. Acest design elegant și aerodinamic, cu acționarea axială montată la capătul motorului, economisește spațiu și face ca LV Titanium să fie ideal pentru aplicații precum pompele verticale. De asemenea, este remarcabil de silențios în funcționare.
Un avantaj suplimentar al LV Titanium este acela că poate funcționa pentru o gamă largă de cerințe de viteză și cuplu, având capacitatea de a furniza un cuplu ridicat la viteze mici.
„Am dezvoltat LV Titanium în colaborare cu clienții care ne-au solicitat să îi ajutăm să realizeze economii de energie și emisii reduse de carbon fără complexitate la instalare”, a declarat Stefan Floeck, președintele diviziei IEC de motoare de joasă tensiune de la ABB. „Acest motor cu viteză variabilă oferă exact acest lucru - performanță avansată într-un pachet cu motor compact, ușor de utilizat și cu viteză controlată, care se bazează pe deceniile noastre de expertiză în aplicații.”
Funcționalitatea plug-and-play înseamnă că LV Titanium nu necesită punere în funcțiune, deoarece motorul și acționarea complet integrate sunt puse în funcțiune și optimizate pentru a funcționa împreună înainte de a părăsi fabrica. Acest lucru face instalarea rapidă și ușoară, fără a fi nevoie de dulapuri sau camere electrice și nu este necesar personal special instruit.
LV Titanium funcționează pe baza unui panou de control intuitiv cu intrări și ieșiri (I/O) analogice și digitale ușor de utilizat, împreună cu un PLC simplu încorporat, iar caracteristicile sale de conectivitate includ protocolul de comunicații Modbus RTU pentru o integrare ușoară cu PLC-uri și alte dispozitive de control.

LV Titanium pentru aplicații de pompare 
LV Titanium pentru sisteme de ventilație data center 
LV Titanium pentru compresoare industriale 
LV Titanium with vertical mounting.
Datorită designului său compact și densității mari de putere, Motorul cu Viteză Variabilă este cu cel puțin două dimensiuni mai mic decât motoarele asincrone comparabile, ceea ce îl face potrivit pentru instalații în care spațiul este limitat, cum ar fi înlocuirea motoarelor mai vechi și ineficiente.
Posibilitățile de economisire a costurilor cu energia prin trecerea la LV Titanium sunt ilustrate prin compararea acestuia cu un motor convențional, independent, cu viteză fixă, într-o aplicație de pompare centrifugă de 7,5 kW - unul dintre principalele puncte forte pentru motorul cu viteză variabilă IE5. Economiile anuale la factura de energie electrică sunt estimate la peste 4.000 de euro, pe baza unui cost tipic al energiei pentru Europa de 0,21 euro/kWh. În același timp, există o reducere anuală de 6.000 kg a emisiilor de CO2 , pe baza factorului mediu european de intensitate a emisiilor de carbon de 0,3 kg CO2 /kWh (sursa: https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity ).
Motorul cu viteză variabilă LV Titanium este disponibil în prezent în dimensiuni mai mici, de la 1,5 kW, în timp ce platforma se va extinde pentru a acoperi aplicații de până la 30 kW pentru o gamă largă de sectoare industriale - de la tratarea apei și prelucrarea chimică până la producția de alimente și băuturi. Pe lângă faptul că este gata disponibil, motorul poate fi personalizat pentru a se potrivi cerințelor specifice ale clienților.
Cu eficiența sa inovatoare, versatilitatea, robustețea și designul compact, LV Titanium este pregătit să transforme operațiunile industriale la nivel mondial, oferind o soluție inovatoare care nu numai că satisface nevoile actuale dar anticipează și cerințele viitoare ale industriei.
ABB este lider global de tehnologie în electrificare și automatizare, contribuind la un viitor mai sustenabil și mai eficient din punct de vedere al resurselor. Prin aportul expertizei sale în inginerie și digitalizare, ABB ajută industriile să funcționeze la un nivel superior de performanță, devenind în același timp mai eficiente, productive și durabile, astfel încât să își autodepășească performanțele. La ABB numim acest fenomen ‘Engineered to Outrun’. Compania are o istorie de peste 140 de ani și peste 110 000 de angajați în întreaga lume. Acțiunile ABB sunt listate la SIX Swiss Exchange (ABBN) și Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Motion, lider global în domeniul motoarelor și acționărilor, se află în centrul accelerării unui viitor mai productiv și mai sustenabil. Inovăm și depășim limitele tehnologiei pentru a contribui la soluții eficiente din punct de vedere energetic, decarbonizante și circulare pentru clienți, industrii și societăți. Cu ajutorul acționărilor, motoarelor și serviciilor noastre digitale, îi sprijinim pe clienții și partenerii noștri pentru a obține performanțe, siguranță și fiabilitate superioare. Pentru a ajuta industriile lumii să se autodepășească – mai suplu și mai curat, oferim soluții cu motoare pentru o gamă largă de aplicații în toate segmentele industriale. Bazându-se pe peste 140 de ani de expertiză în domeniul sistemelor de propulsie electrice, cei peste 23.000 de angajați ai noștri din 100 de țări învață și se perfecționează în fiecare zi. go.abb/motion