ABB și LandingAI valorifică puterea inteligenței artificiale generative pentru viziunea robotică

ABB și LandingAI valorifică puterea inteligenței artificiale generative pentru viziunea robotică

  • Investiția strategică asigură utilizarea de către ABB a capabilităților de inteligență artificială ale LandingAI, cum ar fi LandingLensTM, pentru aplicații de inteligență artificială robotizată.
  • Modelele pre-antrenate, fluxurile de lucru inteligente pentru date și instrumentele fără cod reduc timpul de instruire cu 80% și accelerează implementarea în sectoare cu evoluție rapidă, inclusiv logistica, asistența medicală și industria alimentară.
  • Prima colaborare de acest fel marchează un pas major către viziunea ABB Robotics pentru Robotică Autonomă Versatilă – AVR™

ABB Robotics a investit în LandingAI, care are sediul în California, pentru a accelera transformarea inteligenței artificiale vizuale, făcând-o mai rapidă, mai intuitivă și mai accesibilă unei categorii mai largi de utilizatori. Această colaborare, prima de acest gen, va integra capabilitățile de inteligență artificială ale LandingAI, precum LandingLens , în propria suită de software a ABB Robotics, marcând o altă etapă importantă în parcursul ABB către roboți cu adevărat autonomi și versatili.

„Acest anunț este cel mai recent în parcursul nostru de un deceniu de inovare și comercializare a inteligenței artificiale, aducând beneficii clienților noștri prin îmbunătățirea versatilității și autonomiei roboților, având ca scop extinderea utilizării roboților dincolo de producția tradițională”, a declarat Sami Atiya, președintele ABB Robotics & Discrete Automation. „Cererea pentru inteligență artificială în robotică este determinată de nevoia unei flexibilități sporite, de cicluri de punere în funcțiune mai rapide și de lipsa competențelor specializate necesare pentru programarea și operarea roboților. Colaborarea noastră cu LandingAI va însemna scurtarea timpului pentru instalare și implementare, care sunt făcute în câteva ore în loc de săptămâni, astfel permițând automatizarea mai multor companii într-un mod mai inteligent, mai rapid și mai eficient.”

center

În cadrul colaborării, ABB a realizat o investiție de capital de risc prin intermediul ABB Robotics Ventures, unitatea strategică de capital de risc a ABB Robotics, stimulând astfel colaborarea și investițiile în companii inovatoare aflate în stadiu incipient, care modelează viitorul roboticii și al automatizării. Detaliile financiare ale investiției nu au fost dezvăluite.

LandingLens de la LandingAI este o platformă de inteligență artificială pentru vedere care permite antrenarea rapidă a sistemelor de inteligență artificială pentru vedere, pentru a  să recunoaște și răspunde la obiecte, modele sau defecte, fără a fi necesară o programare complexă sau expertiză în domeniul inteligenței artificiale.

Prin această colaborare, ABB Robotics va reduce cu până la 80% timpul necesar pentru antrenarea și implementarea inteligenței artificiale în domeniul viziunii asistata AI pentru roboți. Odată implementat, integratorii de sisteme și utilizatorii finali pot recalifica inteligența artificială pentru scenarii noi pe cont propriu, deblocând un nou nivel de versatilitate. Acesta este un pas esențial în extinderea adoptării roboților în medii dinamice, dincolo de producția tradițională, în special în sectoare cu evoluție rapidă, precum logistica, asistența medicală și industria alimentară. ABB testează deja tehnologia LandingAI și lucrează în mod activ la integrarea acesteia în aplicațiile existente pentru inteligența artificială, inclusiv pentru preluarea, sortarea, depaletizarea și inspecția calității articolelor.

„Inteligența Artificială avansează rapid, creând multe oportunități, dar ne obligă în același timp și să învățăm și să ne adaptăm în permanență pentru a dezvolta noi abilități”, a declarat Dan Maloney, director executiv al LandingAI. „Combinând capacitățile de inteligență artificială ale LandingAI cu roboții și software-ul ABB, putem face automatizarea mai accesibilă.” Acest lucru facilitează implementarea și scalarea de către companii a unor sisteme robotice inteligente, practice și utile.

ABB Robotics este singura companie de robotică care oferă un instrument de instruire bazat pe inteligență artificială complet integrat în suita sa de software. Acesta va fi disponibil alături de instrumentul complex de simulare și programare RobotStudio® de la ABB, care dispune de capacități digital twin pentru a simplifica și mai mult punerea în funcțiune.

ABB este lider global de tehnologie în electrificare și automatizare, contribuind la un viitor mai sustenabil și mai eficient din punct de vedere al resurselor. Prin aportul expertizei sale în inginerie și digitalizare, ABB ajută industriile să funcționeze la un nivel superior de performanță, devenind în același timp mai eficiente, productive și durabile, astfel încât să își autodepășească performanțele.  La ABB numim acest fenomen ‘Engineered to Outrun’. Compania are o istorie de peste 140 de ani și peste 105 000 de angajați în întreaga lume. Acțiunile ABB sunt listate la SIX Swiss Exchange (ABBN) și Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

ABB Robotics & Discrete Automation este unul dintre principalii furnizori mondiali de robotică și automatizare, fiind singura companie cu un portofoliu complet și integrat care acoperă roboți, Roboți Mobili Autonomi și soluții de automatizare, proiectate și orchestrate de software-ul nostru creator de valoare. Ajutăm companii de toate dimensiunile și din toate sectoarele - de la industria auto la electronică și logistică - să își autodepășească performanțele, devenind mai reziliente, flexibile și eficiente. ABB Robotics & Discrete Automation își sprijină clienții în tranziția acestora către fabrica conectată și colaborativă a viitorului, funcționând mai eficient și mai curat pentru un viitor mai bun. Business-ul are aproximativ 11.000 de angajați în peste 100 de locații din aproximativ 53 de țări. go.abb/robotics

ABB Robotics Ventures este unitatea strategică de capital de risc a ABB Robotics, parte a cadrului de capital de risc corporativ al ABB: ABB Ventures. De la înființarea sa în anul 2009, ABB Ventures a investit aproximativ 500 de milioane de dolari în startup-uri strâns legate de afacerile sale în domeniul roboticii, automatizării, electrificării și acționărilor electrice. Pentru mai multe informații, vizitați abb.com/ventures 

LandingAI™ oferă tehnologii de inteligență artificială vizuală de ultimă generație, care le permit clienților să deblocheze valoarea datelor vizuale. Cu soluțiile LandingAI, companiile își dau seama de valoarea inteligenței artificiale și trec proiectele de inteligență artificială de la faza de proof-of-concept la cea de producție. Produsul emblematic al LandingAI, LandingLens ™, permite utilizatorilor să construiască, să iterateze și să implementeze rapid și ușor soluții Visual AI. LandingAI este un pionier în tehnologiile de viziune agentică, inclusiv Agentic Document Extraction, care permite companiilor de top din lume să transforme datele vizuale nestructurate – de la documente, imagini – în inteligență acționabilă. Platforma noastră de inteligență artificială agentială face posibilă construirea și implementarea de aplicații vizuale puternice care stimulează eficiența și inovația la scară largă. Fondată de Andrew Ng, cofondator al Coursera, director fondator al Google Brain și fost director științific la Baidu, LandingAI este într-o poziție unică pentru a conduce dezvoltarea inteligenței artificiale vizuale, în beneficiul tuturor. Pentru mai multe informații, vizitați Landing.ai.

Link-uri

Contactați-ne

Descărcări

Distribuie acest articol

Facebook LinkedIn X WhatsApp