- ABB se alătură Ferrari Hypersail, un iaht oceanic monococă de tip full-foiling inovator, de 100 de picioare, alimentat de sisteme de energie regenerabilă
- Cei peste 25 de ani de experiență în tehnologia DC de la ABB susțin dezvoltarea unor sisteme avansate de alimentare de 800 V c.c.
- Expertiza ABB va ajuta la maximizarea performanței și rezilienței surselor regenerabile de la bord în condiții oceanice extreme
ABB anunță astăzi un parteneriat tehnologic cu Ferrari Hypersail, care aduce expertiza în electrificare a companiei ABB într-una dintre cele mai ambițioase provocări maritime din lume. În calitate de Partener pentru Electrificare, ABB va susține acest proiect cu expertiză în domeniul energiei marine, al tehnologiei de Curent Continuu (DC) și al sistemelor electrice avansate.
Ferrari Hypersail este un iaht oceanic monococă de tip full-foiling revoluționar, de 100 de picioare, propulsat de energie regenerabilă. Ambarcațiunea este proiectată pentru a depăși limitele performanței maritime sustenabile, îmbinând viteza, rezistența și siguranța cu generarea și gestionarea energiei la bord, într-unul dintre cele mai solicitante medii din punct de vedere tehnic.
ABB aduce în acest parteneriat o experiență de peste 25 de ani în tehnologia Curentului Continuu, susținută de un portofoliu de peste 700 de brevete în domeniu. În calitate de Partener pentru Electrificare, ABB va sprijini proiectul Ferrari Hypersail cu expertiză în gestionarea energiei, sisteme electrice marine și stocarea energiei.
Ferrari Hypersail oferă companiei ABB un mediu de înaltă performanță pentru a demonstra modul în care electrificarea avansată, arhitecturile DC și gestionarea inteligentă a energiei pot îmbunătăți reziliența și eficiența în condiții extreme pe mare. Aceste cerințe - echilibrarea generării din surse regenerabile, stocarea și distribuția energiei în timp real - sunt esențiale pentru dezvoltarea microrețelelor industriale de generație următoare.
„Ferrari Hypersail oferă ABB o platformă unică pentru a demonstra modul în care colaborăm cu partenerii noștri pentru a împinge limitele tehnologiei de Curent Continuu”, a declarat Giampiero Frisio, Președinte al diviziei Electrificare din cadrul ABB. „Ferrari Hypersail este proiectat să opereze în condiții la fel de exigente ca orice mediu în care sunt utilizate sistemele noastre în industrie. Rolul ABB arată cum tehnologiile de electrificare și automatizare ajută industriile să se autodepășească și să atingă performanțe record. Lecțiile învățate dintr-o astfel de provocare ne pot ajuta să dezvoltăm sistemele electrice reziliente și eficiente de care clienții noștri au nevoie în diverse sectoare, de la cel maritim și al energiilor regenerabile, până la centre de date și microrețele industriale.”

Pentru Enrico Voltolini, Project Leader al Ferrari Hypersail, parteneriatul oferă fundația tehnică necesară pentru îndeplinirea misiunii. „Hypersail funcționează exclusiv pe bază de energie regenerabilă”, a spus Voltolini. „Trebuie să fie complet autonom timp de săptămâni întregi, în cele mai ostile medii oceanice de pe planetă. Accesul la expertiza în electrificare a companiei ABB reprezintă un avantaj operațional valoros.”
Arhitectura DC a ambarcațiunii Ferrari Hypersail va funcționa ca o microrețea autonomă de înaltă performanță, cu sisteme ce operează la 48V și 800 VDC. Aceasta va genera, stoca și gestiona energia pentru navigația critică, controlul hydrofoils, sistemele de siguranță și propulsie, operând în condiții de frig extrem, pulverizare de apă sărată, presiune și mișcare continuă.
Echipa ABB va sprijini Ferrari Hypersail cu expertiză în integrarea sistemelor DC, distribuție inteligentă a energiei și reziliență pe mare. Informațiile obținute din acest proiect vor contribui la dezvoltarea sistemelor energetice avansate pentru diverse industrii, inclusiv transportul maritim, centrele de date și infrastructura de energie regenerabilă.
Informații suplimentare:
https://www.abb.com/global/en/company/about/engagements-and-partnerships/ferrari-hypersail
ABB este lider global de tehnologie în electrificare și automatizare, permițând un viitor mai sustenabil și mai eficient din punct de vedere al resurselor. Conectându-și expertiza în inginerie și digitalizare, ABB sprijină industriile să funcționeze la performanțe ridicate, devenind în același timp mai eficiente, mai productive și mai durabile, astfel încât să își autodepășească performanțele. La ABB, numim acest lucru „Engineered to Outrun”. Compania are peste 140 de ani de istorie și peste 110.000 de angajați în întreaga lume. Acțiunile ABB sunt listate la SIX Swiss Exchange (ABBN) și Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com