Чилийская корпорация Antofagasta Minerals разрабатывает новый проект на Шахте Сентинела с внедрением безредукторных приводов мельниц ABB

Чилийская корпорация Antofagasta Minerals разрабатывает новый проект на Шахте Сентинела с внедрением безредукторных приводов мельниц ABB

  •  Два безредукторных привода мельниц (Gearless Mill Drive, GMD) от ABB, специально разработанных под требования заказчика, направляются на новый медный обогатительный комплекс на Шахту Сентинела в Чили.
  • Интеграция этих высокотехнологичных решений позволит не только повысить надёжность и производительность оборудования, но и обеспечит доступ к данным в режиме реального времени, предоставляя возможность заказчику принимать более обоснованные операционные решения и минимизировать незапланированные простои

На Шахте Сентинела международная горнодобывающая корпорация Antofagasta Minerals (AMSA), входящая в десятку крупнейших мировых производителей меди, будет разрабатывать новый проект с внедрением безредукторных приводов мельниц от компании ABB в рамках строительства нового медного обогатительного завода. Ожидается, что внедрение передовых технологий ABB позволит повысить операционную эффективность, обеспечить доступ к аналитике в режиме реального времени, что способствует принятию более обоснованных решений и сокращению незапланированных простоев.

Системы GMD, разработанные ABB с учётом специфики проекта, недавно успешно прошли заводские приёмочные испытания (Factory Acceptance Tests, FAT) для статоров, которые будут использоваться в приводах шаровых мельниц — ключевом оборудовании на завершающем этапе измельчения руды.

Статоры были изготовлены на заводе ABB в Бильбао (Испания), откуда они были отправлены в порт Пуэрто-Ангамос (Мехильонес), а затем доставлены в горнодобывающий район Сентинела. Они будут играть важную роль в электроприводной системе GMD, создавая магнитное поле, необходимое для вращения шаровых мельниц.

Эти системы были выбраны с учётом суровых климатических условий пустынной местности. Каждая из них включает кольцевой электродвигатель диаметром 27 футов мощностью 19,6 МВт (в комплекте с управляющим модулем) и три трансформатора циклоконвертера — всё это спроектировано для обеспечения максимальной производительности.

Одной из ключевых характеристик данной технологии, определяющей её эффективность и надёжность, является возможность регулирования скорости. Это позволяет операторам быстрее реагировать на изменения в составе руды. Дополнительные функции оптимизации технологического процесса способствуют повышению доступности и эффективности измельчения, одновременно снижая энергопотребление и уровень выбросов.

«Решение Antofagasta Minerals внедрить технологию безредукторных приводов мельниц ABB стало важной вехой для такой компании в горнодобывающем секторе Южной Америки», — отметил Вилсон Монтейро, глобальный руководитель направления GMD, ABB Process Industries.

  • Часть безредукторного привода мельницы (Gearless Mill Drive, GMD) ABB готовится к отправке в Чили. Источник изображения: ABB
  • Завод ABB по производству кольцевых электродвигателей в Бильбао на протяжении многих лет обладает экспертизой и технологиями, необходимыми для создания безредукторных приводов мельниц (GMD). Источник изображения: ABB
  • После установки и ввода в эксплуатацию на площадке, система GMD обеспечит стабильную и эффективную работу, в том числе за счёт функции регулирования скорости. Источник изображения: ABB
  • Каждая система GMD требует тщательной упаковки и размещения в индивидуально разработанном транспортировочном контейнере. Источник изображения: ABB

С учётом ожидаемого роста мирового спроса на медь в ближайшие десятилетия, расширение Шахты Сентинела — проект под названием Nueva Centinela — является стратегическим приоритетом для AMSA. Новый обогатительный комплекс позволит увеличить объёмы производства меди на 144 000 тонн в год и продлит срок эксплуатации рудника как минимум на 30 лет.

Для повышения производительности предприятия и эффективного использования существующей инфраструктуры AMSA выбрала швейцарские системы GMD от ABB.

Поскольку каждый час простоя может обходиться горнодобывающим компаниям в сотни тысяч долларов, минимизация таких событий имеет критическое значение. По данным производителя, новые системы обеспечивают расширенный набор данных в режиме реального времени, что помогает предотвращать незапланированные сбои. В сочетании с возможностями удалённого мониторинга от ABB это позволяет операторам более точно прогнозировать потребности в техническом обслуживании и принимать обоснованные решения.

ABB является мировым технологическим лидером в области электрификации и автоматизации, обеспечивая более устойчивое и ресурсосберегающее будущее. Используя совместно инженерные и цифровые знания, ABB помогает отраслям работать с высокой производительностью, становясь более эффективными, продуктивными и устойчивыми, чтобы достигать лучших результатов. В ABB наш слоган: «Engineered to Outrun». Компания имеет более 140 лет истории и около 110 000 сотрудников по всему миру. Акции ABB котируются на Швейцарской фондовой бирже (ABBN) и Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Бизнес-направление Process Automation компании ABB автоматизирует, электрифицирует и цифровизирует промышленные процессы, поддерживая критически важные сферы — от энергетики, водоснабжения и производства материалов до выпуска товаров и их доставки на рынок. Благодаря команде из ~20 000 сотрудников, ведущим технологиям и экспертным сервисным решениям ABB Process Automation помогает процессным, гибридным и морским отраслям работать лучше — быстрее, эффективнее и устойчивее. go.abb/processautomation

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn X WhatsApp