ABB повышает уровень безопасности безредукторных приводов мельниц (Gearless Mill Drive), внедряя решения на основе обратной коммуникации с клиентами.

ABB повышает уровень безопасности безредукторных приводов мельниц (Gearless Mill Drive), внедряя решения на основе обратной коммуникации с клиентами.

  • ABB внедряет новые сертифицированные анкерные точки и системы светодиодного освещения для двигателей, обеспечивая более безопасный и эффективный осмотр безредукторных приводов мельниц (GMD)
  • Решения, созданные на основе сбора данных от наших клиентов, подтверждают неизменную приверженность ABB инновациям

ABB объявляет о двух новых функциях безопасности для технологии Gearless Mill Drive (GMD), внедряя сертифицированные анкерные точки и светодиодное освещение внутри корпуса безредукторного двигателя. Разработанные с учётом потребностей клиентов, эти обновления повысят эффективность работы и безопасность для инспекционных команд, выполняющих осмотры в замкнутых пространствах на высоте более 20 метров.

Как ключевой элемент в процессах измельчения, внутренние осмотры корпуса статора критически важны и традиционно сопряжены с двумя основными вызовами для инспекционных команд: обеспечение оптимальной видимости и реализация надежных систем защиты от падений при сохранении максимально эффективного количества времени на проверку. Работая совместно со специалистами сервисных подразделений и непосредственными пользователями самой технологии GMD, ABB проанализировала обратную связь от клиентов, выявив их ключевые потребности, и инициировала проект по повышению безопасности и комфорта проводимых инспекций при входе во внутреннее пространство двигателя.

Новые интегрированные светодиодные системы освещения GMD обеспечивают улучшенную видимость внутри корпуса статора, создавая равномерное освещение всех рабочих зон и устраняя тени, тем самым повышая точность и качество инспекций. Кроме того, улучшенное освещение снижает риск падений, случайные спотыкания и риск других инцидентов для человека, способствуя более безопасному и эффективному процессу проверки.

Анкерные точки разработаны как сертифицированные элементы для крепления страховочных систем по всей внутренней окружности статора. Они помогают клиентам ABB, использующим GMD, значительно повысить уровень безопасности и соответствуют международным стандартам защиты от падений, как EN 795 и OSHA 1926.502. Светодиодное освещение также улучшает показатели HSE (ОТ, ПБ и ООС), обеспечивая достаточный уровень освещенности рабочего пространства во время инспекций. Эти обновления повышают эффективность проверок двигателя даже в сложных и экстремальных условиях горнодобывающей отрасли.

  • Новые сертифицированные анкерные точки внутри двигателей GMD от ABB соответствуют международным стандартам защиты от падений и обеспечивают более безопасные условия для инспекций. Источник изображения: ABB
  • Интегрированные светодиодные осветительные системы улучшают видимость внутри камер статора GMD, снижая риски падения и повышая точность инспекций. Источник изображения: ABB
  • Инженеры ABB тесно сотрудничали с командами непосредственными пользователями на местах расположения GMD, чтобы разработать обновления систем безопасности, улучшая условия инспекций на горнодобывающих объектах. Источник изображения: ABB

«ABB постоянно прислушивается к реальным потребностям от клиентов и совершенствует наши решения в области технологии GMD, чтобы эффективно помогать им решать любые трудности, особенно в вопросах безопасности», — отметил Хулен Фернандес, руководитель инженерного направления по данному проекту на заводе ABB по производству GMD в Бильбао, Испания. «Анализ отзывов и предложений клиентов показал необходимость внедрения более надёжных систем защиты от падений внутри камеры статора. Это стало основой для разработки новых решений, соответствующих строгим стандартам безопасности и обеспечивающих защиту как для сотрудников, так и для потенциальных спасателей в случае чрезвычайной ситуации.

Внедрение новых анкерных точек и интегрированного освещения внутри двигателя значительно повышает уровень безопасности при проведении внутренних инспекций GMD и подтверждает приверженность ABB инновациям в области безопасности».

Сертифицированные анкерные точки теперь входят в стандартную комплектацию новых двигателей GMD от ABB, а системы светодиодного освещения доступны в качестве дополнительной опции. Обе функции также могут быть установлены на уже эксплуатируемые мельницы. Новые решения постепенно внедряются во всю линейку GMD от ABB, а первые пилотные установки на площадках клиентов получили исключительно положительные отзывы, отмечая как повышение уровня безопасности, так и улучшение качества инспекций.

ABB является мировым технологическим лидером в области электрификации и автоматизации, обеспечивая более устойчивое и ресурсосберегающее будущее. Используя совместно инженерные и цифровые знания, ABB помогает отраслям работать с высокой производительностью, становясь более эффективными, продуктивными и устойчивыми, чтобы достигать лучших результатов. В ABB наш слоган: «Engineered to Outrun». Компания имеет более 140 лет истории и около 110 000 сотрудников по всему миру. Акции ABB котируются на Швейцарской фондовой бирже (ABBN) и Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

Бизнес-направление Process Automation компании ABB автоматизирует, электрифицирует и цифровизирует промышленные процессы, поддерживая критически важные сферы — от энергетики, водоснабжения и производства материалов до выпуска товаров и их доставки на рынок. Благодаря команде из ~20 000 сотрудников, ведущим технологиям и экспертным сервисным решениям ABB Process Automation помогает процессным, гибридным и морским отраслям работать лучше — быстрее, эффективнее и устойчивее. go.abb/processautomation 

Ссылки

Свяжитесь с нами

Скачать

Поделиться новостью

Facebook LinkedIn X WhatsApp