- Команды сервисных инженеров ABB совместно со специалистами канадской горнодобывающей компании Barrick восстановили оптимальную работу системы безредукторного привода мельницы (GMD) на золотодобывающем предприятии Pueblo Viejo в Доминиканской Республике.
- Благодаря эффективному взаимодействию, оперативной мобилизации и решению задач в режиме реального времени – на управляемом компанией Barrick объекте удалось свести к минимуму время простоя оборудования.
- Успешное преждевременное выполнение работ по профилактическому обслуживанию укрепило долгосрочное партнёрство с оператором горнодобывающего предприятия.
ABB успешно завершила работы по сервисному обслуживанию системы привода мельницы без редуктора (GMD) на золотодобывающем предприятии Pueblo Viejo в Доминиканской Республике, которое принадлежит канадской горнодобывающей компании Barrick, в рамках плановой остановки на техническое обслуживание. Работы были выполнены в рамках действующего долгосрочного сервисного соглашения (LTSA). Сервисная команда ABB совместно с операторами предприятия восстановила ключевую инфраструктуру GMD, находившуюся уже в эксплуатации более десяти лет.
Сервисные специалисты ABB реализовали план работ в условиях строго ограниченного времени остановки, необходимого для соблюдения производственного плана предприятия — 650 000 унций золота в 2025 году1. Благодаря профессиональному подходу сервисных экспертов удалось избежать внеплановых простоев и сократить запланированное время обслуживания, обеспечив непрерывность производства на этом стратегически важном объекте, который вносит вклад почти в 2% ВВП страны2.
Ключевым этапом работ стало усиление фиксации обмоток статора, выполненное на основе предварительного картографического обследования. Для проведения операции было запланировано 150 часов остановки, что потребовало точной координации всех процессов. В рамках масштабного технического вмешательства была организована мобилизация команды сервисных инженеров ABB, а также логистика необходимого инструментария и материалов, что обеспечило эффективное и своевременное выполнение работ.

Приводные системы с непосредственным двигателем (GMD) обеспечивают эффективную и надёжную работу с сокращением выбросов, помогая отрасли удовлетворять растущий спрос на металлы и минералы. Изображение: ABB 
Команда ABB по сервисному обслуживанию работала совместно со специалистами золотодобывающей шахты Pueblo Viejo компании Barrick на месте добычи. Изображение: ABB
«Pueblo Viejo — важная часть нашего производственного портфеля, и мы полностью зависим от высокой доступности оборудования и техники», — отметил Виктор Мартинес, руководитель участка переработки на предприятии Pueblo Viejo. «Сотрудничество с ABB в рамках долгосрочного сервисного соглашения позволяет нам выстраивать партнёрские отношения, в которых наши операционные команды работают бок о бок. ABB, как производитель системы привода мельницы без редуктора (GMD), идеально подходит для выполнения столь критически важного объёма работ.»
«Этот проект отражает приверженность ABB к высокому уровню выполнения сервисных работ на критически важных объектах», — отметил Мартин Герхард, менеджер по жизненному циклу систем привода мельниц без редуктора (GMD), ABB Process Industries. «Он также наглядно демонстрирует ценность регулярных инспекций GMD, ориентированных на профилактическое и предиктивное обслуживание.»
Золотодобывающее предприятие Pueblo Viejo расположено примерно в 100 километрах к северо-западу от столицы Доминиканской Республики — Санто-Доминго. Объект управляется компанией Pueblo Viejo Dominicana Corporation — совместным предприятием Barrick (60%) и Newmont (40%). Первое производство было запущено в 2012 году.
Системы привода мельниц без редуктора (GMD) от ABB разработаны для исключения всех механических компонентов приводной системы и применяются на крупнейших в мире измельчительных установках — ключевой инфраструктуре шахт, обеспечивающей дробление руды и отделение ценных минералов от пустой породы. Эти решения обеспечивают более эффективную и надёжную работу с пониженным уровнем выбросов, помогая отрасли соответствовать требованиям по добыче критически важных минералов для низкоуглеродного будущего. Максимизация объёмов добычи таких ресурсов имеет решающее значение в условиях глобального перехода к электрификации и декарбонизации.
ABB — глобальный технологический лидер в области электрификации и автоматизации, содействующий формированию более устойчивого и ресурсосберегающего будущего. Объединяя инженерную экспертизу и цифровые технологии, ABB помогает промышленным предприятиям работать на высоком уровне производительности, повышая их эффективность, продуктивность и экологическую устойчивость. В ABB мы называем это “Engineered to Outrun”. Компания имеет более чем 140-летнюю историю и насчитывает около 110 000 сотрудников по всему миру. Акции ABB котируются на Швейцарской фондовой бирже SIX (ABBN) и Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
Бизнес ABB Process Automation занимается автоматизацией, электрификацией и цифровизацией промышленных процессов, охватывающих широкий спектр критически важных задач — от поставки энергии, воды и сырья до производства товаров и их доставки на рынок. Благодаря команде из ~20 000 сотрудников, передовым технологиям и экспертному сервису, ABB Process Automation помогает предприятиям в процессной, гибридной и морской промышленности outrun — leaner and cleaner. go.abb/processautomation
1 Срединное значение рыночного прогноза. Прогноз на 2025 год составляет от 617 тыс. унций до 683 тыс. унций при 100% доле участия.
2 Ценность для Доминиканской Республики — Barrick | Место, где создаётся ценность.