Компания ABB примет участие в выставке «Металлобработка-2021», которая пройдет в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 24 по 28 мая. На выставке компания впервые в России представит новинку – коллаборативного робота GoFa™ (CRB 15000), победителя престижной международной премии в области дизайна Red Dot Design Award: Best of the Best в 2021 г.

Кобот GoFa отличается простотой в установке и использовании. Он оснащен умными датчикам в каждом сочленении. За счет этого кобот, у которого лучшие в своем классе радиус действия и скорость при полезной нагрузке до 5 кг, может тесно взаимодействовать с человеком. GoFa – эффективное решение для выполнения задач в самых разных сферах, включая погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание оборудования, сборку компонентов, упаковку и контроль, а также автоматизацию работы лабораторий.
«Мы очень рады очно представить российской публике нашу новинку спустя всего три месяца после мировой премьеры, – отмечает Александр Новоселов, руководитель подразделения «Робототехника» компании ABB Россия. – Коллаборативный робот GoFa – новое слово в робототехнике. Простота в использовании, интегрированные функции безопасности, более высокая грузоподъемность – все эти характеристики отвечают потребностям наших заказчиков в области автоматизации производства. Более того, этот коллаборативный робот отлично подойдет тем предприятиям, которые еще не используют роботизацию, но уже задумались об автоматизации повторяющихся, рутинных и опасных процессов, а также о повышении производительности и гибкости».
На выставке «Металлообработка-2021» эксперты подразделения «Робототехника» компании ABB продемонстрируют возможности нового коллаборативного робота, в частности легкость его программирования методом обучения через проведение по точкам траектории и с помощью программного обеспечения простого программирования ABB Wizard Easy Programming.
В рамках выставки на стенде компании будут также представлены два промышленных робота IRB 1660ID в конфигурации Multimove и коллаборативный робот YuMi (IRB 14000). Посетители также смогут познакомиться с решениями по автоматизации от компании B&R, входящей в Группу ABB. На стенде будут представлены система ЧПУ станков резки металлов и решения машиноцентричной робототехники.
Эксперты ABB помогут заинтересовавшимся посетителям выставки подобрать наиболее эффективное решение для той или иной задачи. Специалисты будут рады подробнее познакомить посетителей стенда с новинками ABB в области промышленных и коллаборативных роботов, дать квалифицированную консультацию и поделиться рекомендациями по эффективной эксплуатации робота.
Стенд ABB будет находиться в павильоне «Форум», место FB040. Вход на выставку бесплатный, но требуется предварительная регистрация на сайте: www.metobr-expo.ru. Процедура регистрации занимает 5 минут.
Бизнес «Робототехника и дискретная автоматизация» компании ABB – лидер в области робототехники, автоматизации процессов в машиностроении и цифровых сервисов. В этом направлении ABB предлагает инновационные решения для широкого круга отраслей, от автомобилестроения до производства электроники и логистических операций. Как один из ведущих мировых поставщиков в области робототехники и автоматизации процессов в машиностроении компания отгрузила более 500 000 роботизированных решений. Мы помогаем нашим заказчикам любого размера повышать продуктивность, гибкость и простоту, а также улучшать качество выпускаемой продукции. Мы поддерживаем их в движении к умным предприятиям будущего. В бизнесе «Робототехника и дискретная автоматизация» компании ABB работает свыше 11 000 сотрудников на более чем 100 площадках в более чем 53 странах. www.new.abb.com/products/robotics/ru/